ダイヤモンド溝入カッター U型のレビュー

平均満足度 4.86 (22件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ダイヤモンド溝入カッター U型 モノタロウ
モノタロウ
1,998 / 税込 2,198
コストパフォーマンス抜群のU型溝入れカッターです。 U型はV型よりも大きく削ることが出来るため、コーキング剤を流し込みやすいことが特徴です。 【用途】コンクリート、モルタル、レンガの溝入れ作業、クラック補修作業に。
22件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-03-12
用途:
コンクリート躯体のUカットに使用

金額が安いので、試しにと思い使用しましたが、問題なく施工出来ました。
高けりゃいいわけではないと思いました。
またリピートするつもりです。

2024-09-17
用途:
コンクリート溝切り

溝をきれいに切れた(目的を果たせた)
耐久性はこれからの確認になります

2024-02-20
用途:
コンクリートへの溝切り
対象商品:
52886943

初めてでしたがあっさりとU溝ができました、10mほどですが歯はまだまだ残っています。コスパ最高。

2024-02-26
用途:
屋根瓦の加工用
対象商品:
52886943

使うまでは安価なのでどうなのか、と心配をよそに全く問題無く加工できました。

2022-07-13
用途:
洗車塲フロアの溝入れ
対象商品:
52886943

洗車塲の水捌けが悪いとのことでカーディーラーさんからスポット的なオーダーが入り本品にて排水溝までの溝入れ作業を行いました。
使いきりのつもりでバラス入りコンクリート床、バラス無し双方に延べ20mほどの溝を切りましたが摩耗も少なくもう一仕事してくれそうです。
コーキングはV溝のほうが打ちやすいですが、洗車場のため砂泥による目詰まりを抑えるべくU溝にして正解でした。

2人が参考にしています
2022-09-03
用途:
コンクリート屋根のクラック補修に
対象商品:
52886943

Uカットシール材充填工法に使用。軸ぶれなく使いやすく、耐久性も十分だと思います。10㎜少々の深さで40m程度施工しましたが、まだまだ残り余裕です。目詰まりもせずドレッシングの必要もありませんでした。

2022-09-02
用途:
コンクリート床の溝切り
対象商品:
52886943

価格が安く使い切りのつもりでしたが、良く削れて寿命も長いようです。

有限会社 山越塗装 様2020-12-06
用途:
モルタルUカット
対象商品:
52886943

値段が安いのでそれほど期待していませんでしたが、塗装下地調整範囲であれば十分使える品物でした。
良かったので4枚追加注文しました。

株式会社 木暮建設 様2020-10-18
用途:
へーベルのクラック部のシーリングの研磨処理に使用しました。
対象商品:
52886943

へーベルのクラック部のシーリングの研磨処理に使用しました。普通に使用できました。

2020-07-09
用途:
コスパ最高。
対象商品:
52886943

初めて使うので他の商品と比べる事は出来ませんが、通常価格の1/3の値段で買えて大満足です。

2020-06-11
用途:
基礎コンクリートひび割れ補修に
対象商品:
52886943

非常に滑らかにスイスイと削れていきます。
この価格でこの性能なら言うことなしです。
次回も購入しようと思います。

2020-03-11
用途:
石の研磨
対象商品:
52886943

石の荒削りに使用しています。音も少ないし、よく削れるし、値段も安い。中仕上げ、仕上げ用の端が丸い物が欲しいです。

プロボックス株式会社 様2020-03-07
用途:
安価ですね!
対象商品:
52886943

外壁改修時に使用してます。Uカットを沢山カットしていくので 安価でいいのが助かります。

武井塗装 様2019-03-13
用途:
クラック溝入れに仕様
対象商品:
52886943

基礎クラック溝入れで、少し振動が有るように感じたが、良くハツレました。

2019-08-13
用途:
コンクリートのクラック修理
対象商品:
52886943

コストパフォーマンスが良くて安いですが、とても使いやすかったです。

東京住宅サービス株式会社 様2019-06-20
用途:
クラック補修のUカット
対象商品:
52886943

安かった為、不安がありましたが問題なく仕事ができました。

ユーテック銘板 様2018-08-01
用途:
壁のヒビ割れ
対象商品:
52886943

ディスクグラインダーに直接つけれるように、かますものをセットでついていて欲しい

2018-03-18
用途:
擁壁u字カット
対象商品:
52886943

使いだしは、塗装の関係もあり「カッカッカッ」と反動(どのメーカーも)があるが、馴染んだら「モフモフ」切れる!
深さ15mmで50mは余裕で切れました!!
コストパフォーマンス良すぎです。
絶対オススメ。

1人が参考にしています
2018-01-10
用途:
Uカット工法に使用
対象商品:
52886943

他メーカー品だと高いもので10000円したりするので、この金額で買えるのは非常に重宝します。
耐久性はわかりませんが、数量が少ない時にはこれ一択になるんじゃないでしょうか。

1人が参考にしています
2018-02-23
用途:
クラック補修
対象商品:
52886943

ALC、コンクリートなどのクラック補修用に購入。コンクリートなどは、薄めのカッター~V型~U型に段階的に刃を交換しながらでないと、厳しいかな。吹き付け塗装のALCなどはそのままでもカットできました。