サビ転換塗料のレビュー

平均満足度 4.07 (582件のレビュー)
商品レビューを投稿する
サビ転換塗料 モノタロウ
モノタロウ
1,998 / 税込 2,198
赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。 さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。 鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。 また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。 【用途】鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具など
582件中 321~340件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-07-04
用途:
鉄板屋根の塗装補修に使用
対象商品:
73973296

昨年9月より屋根鉄板の塗装補修に使ってます。約250㎡と広い上に錆が結構発生しているので、また本業をやりながら暇を見つけてのDIYなので1年はかかりそうです。
さて、使った感想ですが、きちんと手順を踏めば大いに効果有りです。
1.錆はできるだけ丁寧に落としておく、私はワイヤーカップを使用
2.本品使用時は底からよくかき混ぜる、よく混ざってないと効果が落ちる
3.1回目は10%から20%の水で薄めて塗り、2回目は2日から1週間様子を見て黒化した部分や錆が浮いてきた部分にだけ原液を塗る、場合によっては3度塗りすることもあるがごく稀
4.よく乾燥させたあとでペンキを上塗りする
以上のやり方で今のところ満足のいく結果を得ています。ペンキの上塗りまでに3か月放置した場所もありましたが、問題なしでした。ただ、やはり値段が高いのが難点ですね。でもモノタローさんで割引時に買えば、同じ中身の○○キラーより大分安く買えるので助かってはいますが・・・

6人が参考にしています
SUZUKI 様2021-02-07
用途:
軽自動車の下回りの塗装
対象商品:
73973296

800gも購入しましたがこの大きさなければ足りません大体の目安が商品説明でわかりませんでした。中古を購入して雪の地域で使用してたみたいで腐食が激しくこれを使用しました。普通のスプレーガンで二回塗り割と濃い目で缶の5センチぐらい余る位の量でした。半年後また投稿します。

1人が参考にしています
河守モータース 様2021-12-26
用途:
自動車修理
対象商品:
50952913

以前から、もっと小さいサイズの物を使っていましたが、すぐなくなるので大きいものを購入しました。よく効きます。

2021-03-28
用途:
ブロック塀の内部の鉄筋の補修に使用
対象商品:
50952913

塗料自体は塗りやすく乾きも早いので作業性は良い。
但し、塗料の缶の蓋の鉄板が薄い為か何度か開閉を繰り返すと蓋のふちが上に捲れてしまう。

2020-02-17
用途:
農業作業道具、鉄サビ発生した所などに使いました。
対象商品:
50952913

水性塗料のため使用した刷毛や攪拌棒等洗浄が楽で助かりました。
塗上りもきれいで助かりました。

2020-03-09
用途:
農業ハウス補修
対象商品:
73973296

サビ転換と塗装が同時にできて上塗りする手間が省けました。

2019-11-30
用途:
床下換気口のサビ塗装時
対象商品:
50952913

床下換気口に赤サビを見つけて早速塗装。黒サビに転換してくれるし、塗装色はシルバーに仕上がるため、交換した?って思われるくらいの仕上がり。(ワンランク上の仕上がりを期待して蒸留水を使いましたが・・・。)
うすめ液に水道水が使えるのもGood。

1人が参考にしています
2025-05-16
用途:
足りなくなったので追加購入

トタン屋根のサビに調子良く塗っていたら、足りなくなったので追加購入しました
缶の大きさの割には内容量が少ない気がします
グラム重量は表示量入っているのでしょうけどね

2023-12-31
用途:
錆びた道具の手入れ

容器の密閉度が悪いのか、塗料が乾き固まって使えなくなりました。少量ずつ使う事は出来ないようです。高くても他メーカーの方がいいと思いました。

4人が参考にしています
2019-11-06
用途:
自動車の下回りの錆止めに
対象商品:
73973296

自動車のシャーシ部分に塗るので黒色も発売していただければと思います。量も多くとても良い商品です。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

2023-02-01
用途:
屋根の再塗装のため
対象商品:
50952913

屋根の塗装をする前に、サビが出ているところに先に塗布しておきました。その後、上塗りをしたのですがキレイに上塗りすることが出来ました。
ただ、色がメタリックシルバーではなく、いかにも「銀色」的な色なので、塗ったままの状態ではカッコ悪いです。もう少し上品な発色をしてくれれば、上塗り不要でもOKだと思います。

1人が参考にしています
2020-12-11
用途:
トタンの屋根・壁、農機具の防錆と下塗(仕上色に拘る場合)
対象商品:
50952913

◎塗装作業時:のび・濡れがよく塗装作業が円滑にできる。(2%の希釈液使用)
◎仕上が状況:塗膜がしっかりしている。銀色のむらが無く均一に仕上がる。
※御教示頂きたいこと:転換剤の転換時の基本色は黒であるが、好みの色にしたい
場合の添加物(剤)には、アルミ粉末以外にどのようなものが有るか?
(素人の個人愛用者)

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
品質異常を起こす恐れがありますので、添加物の配合は不可となります。
お好みの色に仕上げたい場合は、上塗りに別の塗料を塗装ください。水性塗料、油性塗料が上塗り可能になります。(2液塗料は塗装いただけません。)
今後とも何卒宜しくお願い致します。

アオキ建装 様2019-10-30
用途:
錆部分の補修
対象商品:
50952913

透明の物が多い中シルバーで粘度もそこそこあって塗りやすかった。

1人が参考にしています
2019-10-06
用途:
アマチュア無線のタワーの塗装
対象商品:
50952913

サビ転換塗料というものがあることを知り、試してみるために800gのものを購入しました。
塗上がりの色も違和感なく良いです。
また、水性であることも道具の手入れが楽になることでよいですね。
本格的にタワーを塗る場合には800gでは足りませんので、3.6kg缶を購入予定です。

1人が参考にしています
2021-10-16
用途:
車庫の錆補修
対象商品:
50952913

塗りやすく問題なく作業できたが、効果が判断できるのにはしばらく様子を見ないと判断できない

株式会社オーレックス 様2020-11-24
用途:
鉄骨等構造材の防錆
対象商品:
50952913

二缶購入。旧デザイン缶と新デザイン缶の各一本づつ入荷。
説明書きの文字がちょっと小さく、印刷ラベルが吸水して読みにくくなる。
使い方は塗布作業前に熟読するかコピーしておくと良い。
水性だけに若干加水するだけで伸びが良くなるが、塗膜の隠蔽力はあまりない。
鉄の赤錆に対して反応色が目立たない印象だが、塗膜下ではちゃんと反応している。
基本色はシルバーだが、あくまで赤錆上での隠蔽力を主体としているので、他のペイントの上から塗った場合は、下地色(反応しない)が若干透けるので、ムラを感じやすい。
粘性は程々で垂れにくいイメージだが、普通の刷毛塗りよりもローラー刷毛塗りしたほうが均一に仕上がる。
一回塗りよりも二回塗りを推奨。
上塗りする場合は一回塗りでもよいが、錆の部分をあらかじめ湿らせて浸透と反応を促進するようにすると良い。
説明書きをよく読めば判るが、別銘柄の錆転換剤のように反応色が直に観察できるタイプ(赤錆が紫~黒変)ではないので、混用しないよう注意すること。

8人が参考にしています
2020-01-16
用途:
車 バイクの各所
対象商品:
50952913

もー少し安くなればいいな。
ウレタン塗料で上塗りの予定。

2019-11-21
用途:
車の錆止め
対象商品:
50952913

薄めて使用出来るので、とても経済的です。その後しっかり塗って錆びが止まれば完璧ですね。

2024-10-29
用途:
鉄の錆取りメンテナンス
対象商品:
63375525

買って直ぐに使用した時は良かったが、中蓋外蓋もして1ヶ月後に開封すると乾燥が進み刷毛では塗れない程になっていた。

1人が参考にしています
古川商会 様2019-10-28
用途:
塗装の下処理
対象商品:
50952913

とても使いやすいし刷毛の洗浄もです。水洗いでOK,とても簡単です。