サビ転換塗料のレビュー

平均満足度 4.07 (582件のレビュー)
商品レビューを投稿する
サビ転換塗料 モノタロウ
モノタロウ
1,998 / 税込 2,198
赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。 さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。 鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。 また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。 【用途】鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具など
582件中 361~380件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
東企画 様2019-09-13
用途:
瓦棒葺きの屋根塗装
対象商品:
50952913

錆び止め塗装の必要がなく、作業手間が省けて便利です。

2023-10-19
用途:
外壁塗装工事
対象商品:
50952913

錆転塗料は初めて使用するので、粘度があって薄めて使用するかどうか分からなかった。

2019-06-06
用途:
錆びた部品の防錆処理
対象商品:
50952913

使ってそれほど経っていないので効果の方はまだわかりませんが、色が銀色であるために必ずしも再度塗装する必要がないことと、水性塗料であるため油性に比べて取り扱いが容易である事がうれしいです。錆が深い場合、少しだけ水で薄めて錆に浸み込ませるように使ったりもしていますが、これは防錆の目的としては良くないのでしょうか?
何度も使っているうちに缶の蓋がボロボロになってしまったので、ポリの容器に移し替えて使おうと思っています。

2024-02-11
用途:
錆止めになってない
対象商品:
50952913

この商品は黒錆転換してません、錆との密着も悪くぱりぱりはがれてきます 下の赤錆は黒くなっいなくて赤錆のままです。

5人が参考にしています
2023-10-15
用途:
フレームの錆止め
対象商品:
63375525

古いバイクのフレームがこれ以上に錆びないように、とりあえずの錆止めとして購入。量は必要ないので200gを買ったのだが、開けてびっくり、半分しか入って無い。とりあえず重さを量ったら200gあったけど、以前は400gで売ってた?原材料高で大幅減にしたのか分からないけど、水分抜けまくってるのかと思った。
刷毛がブヨブヨになって塗りにくいのが難点。刷毛の種類を選ばないとダメかな?
錆は薄く塗ると下地が黒くなるので転換しているようです。

5人が参考にしています
2023-11-21
用途:
フェンスの塗装

蓋の強度が弱いので開ける回数を重ねる程開封が困難になります。改善していただきたいです。

2019-06-10
用途:
住居の外装金属部の錆に使用
対象商品:
50952913

水性で希釈もしやすく、扱いやすいが、垂直面や見上面には、少しコツが必要なようです。それでも少し慣れてくれば要領が分かるので、そこまでいけばとても使いやすく重宝します。

かげやま潤一事務所 様2019-06-23
用途:
自動車関連
対象商品:
50952913

車の足回りの錆止めに使っています。錆が転換しているかはわかりませんが適度の粘度があり使いやすいです。

1人が参考にしています
2019-05-23
用途:
ガレージ周りの錆止め
対象商品:
73973296

とても良いです。先日試しに、容量の少ない方を買ってみました。1回塗りで、シャッター
2枚塗る事が出来、その他の少し錆が出ている所を少し水で薄めて塗ったところ、色は少し
薄くなりましたが、赤錆が黒錆に変わるのが、目に見えて此れは良いと思い、容量の多い方
を即購入。次は、外階段と手摺りを塗ります。築40年経っている為、これで暫く安心です。
この性能で、この価格なら、納得ですね。

5人が参考にしています
2019-05-08
用途:
錆びていた猫車の再塗装
対象商品:
50952913

水性なので、簡単に塗装することができました。
ちょうど錆びていた猫車を1台分塗ることができました。

1人が参考にしています
花岡総合設備 様2019-05-06
用途:
錆が発生した物置の塗装
対象商品:
50952913

錆落としの手間が減りとても良いです。こういう物が有る事を知らなかったので大変重宝です。

2023-07-17
用途:
バイクのスポーク錆塗装
対象商品:
63375525

容器に対して半分以下程度の容量が塗材として入っていました。
記載の容量通りなのですかね。
使用感は夏なので固まりづらいかと思いますが原液の状態では細かい箇所は伸びがないので多少塗りづらいかったです。うすめ液を使うとダマが出来るようです。
塗装後の状況を様子見したいと思います。

1人が参考にしています
2019-05-03
用途:
トタン塗装
対象商品:
73973296

素人にも塗りやすいです。もう少し量があれば言うことなしです。

高橋商店 様2021-06-13
用途:
少しサビが出てきたので錆止めと予防に

昨年末に購入しておいたのですが、寒かったので作業しなかったのです。
最近やっと使おうと始めて開けたら固まっていた、冬を越したら使えないのかなちょっと残念です

8人が参考にしています
2019-03-10
用途:
塗装
対象商品:
50952913

海から数十メートルの鉄製の階段に使用。
上塗りは、速乾上塗り兼用の油性のもの。

塗布後一年弱ですが、
うまくできている感じです。
素人ですがね。

松山技研工業 様2023-10-20
用途:
錆の多いバイクフレームに使用
対象商品:
63375525

刷毛塗出来るが、大戸津の多いところは均一面で乾燥しないので、過ぎに上塗りできず、結局、ペーパーで塗装面を平らにしなければ使用できない。

1人が参考にしています
2019-02-03
用途:
ガードレールの錆びた部分を塗った。 余ったので、「錆びの上から塗れる塗料がある」と言ったら欲しいというのであげた。
対象商品:
73973296

流石、「男前」特に悪い点もなく、サクサクと使えた。

2018-10-25
用途:
錆び取
対象商品:
50952913

必要にして十分な機能を有しているにもかかわらず、コストパフォーマンスが高い商品で満足しています

2023-05-15
用途:
トラックの下回り整備
対象商品:
63375525

以前から某サビキラーの代替で使っていますが、下地処理など丁寧に行えば亜鉛メッキよりもサビにくくなりますね。
冬に氷点下になる倉庫に置いたら成分が分離して砂のようになって使えなくなってしまうので、寒冷地の方は気を付けてください。

12人が参考にしています
2020-05-10
用途:
アマチュア無線タワーに使用された方がいらっしゃったのでトライ
対象商品:
73973296

アンテナタワーメーカー(ローバル/亜鉛めっき塗料)を指定している用ですが錆部を研磨除去後塗る仕様の為、ラストチェンジを購入しました、軽くケレン後ガン吹きとローラー塗りしました水20%希釈塗装ガン吹き中ノズル出口で塗料が固まる現象発生都度清掃しながらの作業となりましたが隙間にも塗れるのでよしとしました。平面ならローラーの方が塗りやすいです。亜鉛メッキへの塗料の乗りは良好で仕上がりもほぼ満足しています。

2人が参考にしています