非常信号灯のレビュー

平均満足度 4.56 (697件のレビュー)
商品レビューを投稿する
非常信号灯 モノタロウ
モノタロウ
799 / 税込 879
車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。 使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能! ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。 形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。 底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。 点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。 防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
697件中 321~340件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-06-05
用途:
自動車の整備
対象商品:
52237544

車を持ってから◯十年、一度も使ったことのない発煙筒。車検の度に無駄な感じがしていましたが、それも感じなくて済みます。

2020-09-19
用途:
ダイハツ ハイゼットトラック
対象商品:
52237544

普通、一生で一度も使用することが無いであろうモノではありますが、車検の時に使用期限が切れていると交換しなければならなくなるので購入しました。思っていたよりも大きかった。自分は、とりあえず電池は入れずに箱のまま車に入れてあります。

2019-12-26
用途:
車検前に
対象商品:
52237544

これまで一度も使用機会がなかったものだけど2回に一度の車検ごとに交換され請求書に載ってくるので今回乾電池式の当該商品に変更することに。交換式で半永久的に使えそうだしサイズ的にもグーです。光り方としては夜ならかなり視認性にも優れてますが昼間は発煙筒にはかなわなさそうですね。

2020-03-30
用途:
対車検
対象商品:
52237544

光量も必要十分だし、乾電池の管理だけで半永久的に使用できるのは非常に合理的だと思う。

2020-10-12
用途:
車検時の装備品として購入。
対象商品:
52237544

今までは発煙筒を使っていたが、こちらは電池交換で寿命が延命される。緊急時の発光時間も長く車載しておきたい逸品。

2020-02-09
用途:
着火式からの交換
対象商品:
52237544

マッチ点火式の発煙筒が期限切れなので交換しました。電気式は試しに点灯させることができるので、緊急時も慌てず使うことができますね。おそらくほとんどの人が着火式を使ったことがないと思います。雨の夜間、緊急時に慌てず着火できますか?

2020-02-05
用途:
車検
対象商品:
52237544

使い捨てでは無いし、使用期限も無いので助かってます。
夜の視界性は良好ですが、昼間は???です。
陸自持ち込み車検でも、問題ありませんでした。

2020-02-18
用途:
愛車の発煙筒として。
対象商品:
52237544

車検対応ということなので、電池を交換しておけば有効期限を気にしなくていいので助かります。

2020-03-02
用途:
交通事故時に使用
対象商品:
52237544

交通事故時に使用しよう考えています。
夜間点灯させてみましたが、後続車からの視認性も良く実際に使えそうです。

2019-12-04
用途:
用途は事故した時の信号灯
対象商品:
52237544

いつも車検の時に、発火タイプのが使用期限切れとかなってて、新しいのに交換しないと車検通りませんよーって言われるのが嫌になったので、乾電池交換すればよいタイプに替えてます。通常タイプより安価で、車検も受けられるので、これで満足です。

2020-01-23
用途:
車検
対象商品:
52237544

普通の発煙筒はいつのまにか有効期限を過ぎていることが多いので、電池を入れ替えればずっと使えるこの信号灯は意外と経済的です。

2019-12-06
用途:
非常時の為に車に
対象商品:
52237544

初めて電池タイプの発炎筒を買いました。火を着けて使用する従来の物は消費期限がありますが、これは電池の管理さえ出来ていれば買い替えの必要もなく経済的です。事故や緊急時も安心して車内で点灯させてから下車出来るので安全だと思います。これなら初めて発炎筒を使う人も怖がらず使えるので初心者向けにも良いと思います。

2020-04-23
用途:
旧来の、火薬式の代替えです。
対象商品:
52237544

旧来の火薬式の発炎筒は、期限が短く、ユーザー車検で車検費用を1,600円に圧縮していても、数年おきに発炎筒の買い替えが生じてしまいます。そして期限切れの発炎筒は、公式には個人で処分できない仕組みであることも分かりました。ディーラー等にお願いする不確定な処分方法もありますが、あまりにも無駄な買い物が続くことを避けたいため、この電池式へと踏み切りました。ナショナルブランド品のOEMと推定されるものであり、使用には何の問題もなく、胴体の太さも変更できる構造であり、電池も付属している逸品でした。

1人が参考にしています
2020-04-01
用途:
車載
対象商品:
52237544

電池を入れる方向が分かりづらかった。本体に小さく表示があるが、説明書で目立つように書いておくべきだと思う。製品そのものとしては、安くて良いと思う。

1人が参考にしています
株式会社かんぽう 様2020-03-23
用途:
車検用
対象商品:
52237544

これはお勧めです、電池さえ変えればほぼ永久に使えます。

2020-03-13
用途:
従来の非常信号灯の代わりとして、使用します
対象商品:
52237544

火薬式の非常信号灯よりも長時間稼働するため、安心して車載しておける。

2020-02-12
用途:
非常時の信号灯
対象商品:
52237544

消費期限のある発煙筒の替わりです。電池交換のみでいいって最高!
もっと早く知っておけばよかった。

2020-04-30
用途:
車検対応
対象商品:
52237544

車検ごとに交換必要な従来の発煙筒に比べて、電気交換のみで継続使用できるこの非常信号灯はコストパフォーマンス的にも有利。 肝心の視認性は、従来型に比べて夜はいいかもしれないが、昼間は微妙に感じる。(車検は通るが・・・。)
ひとまず、有効期限切れの従来品もダッシュボードに入れておいた。

2020-01-27
用途:
車検時
対象商品:
52237544

車検のたびに使用期限を気にしなくていいので、この商品は買いだと思います。

2020-01-30
用途:
自動車の発炎筒の代替
対象商品:
52237544

発炎筒の太さを変えられる様に透明の筒があるが、少し回すと筒の廻り止めの突起部分が割れてしまった。
もう少し突起を大きくすれば割れないのではないかと思う。