非常信号灯のレビュー

平均満足度 4.56 (697件のレビュー)
商品レビューを投稿する
非常信号灯 モノタロウ
モノタロウ
799 / 税込 879
車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。 使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能! ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。 形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。 底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。 点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。 防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
697件中 521~540件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-02-18
用途:
車検用
対象商品:
52237544

発煙筒は使用期限があるのでこいつを購入。電池さえ交換すれば球切れまで使えるのでお値打ちです。

2018-03-29
用途:
車に搭載して非常時に使用する
対象商品:
52237544

普通車用の発煙筒に比べるとLED発光部と底の電池キャップ部分が大きいですが、外側の透明スリーブを外せば全く問題なく車載することができました。
LEDの明かりも必要十分で、確かに発煙筒に比べると昼間の視認性はかなり劣るとは思いますが、夜間や雨天時などの視界が悪い時には本領を発揮してくれるはずです。
底面にはマグネットもついているので、ボディにくっつけて使うこともできます。
値段もかなり安いですし、発煙筒が5分しか点火時間がないのに対しこちらであれば20時間ほど連続使用が可能なので、非常に満足しました。

1人が参考にしています
2021-10-15
用途:
車両搭載
対象商品:
52237544

コンパクトタイプの一般発煙筒と比べるとやはり大き目ではありますが、思ったよりかは小さく、装着後に特に気になる感じはありませんでした。

2021-09-29
用途:
発煙筒の代わりに
対象商品:
52237544

スズキの軽自動車(ハスラー)に取り付けましたが、設置箇所の半径が本商品よりも小さくてピッタリと取り付けできませんでした。サイズ調整できるよう改良を求めます。基本的な性能は満足です。

有限会社ヴィークル 様2019-08-27
用途:
業務用車両に使用
対象商品:
52237544

価格安く、品質問題なしです。マイカーにも使おうと思っています。

2021-10-25
用途:
車検時
対象商品:
52237544

使いやすく良い商品ですが、車両によってはホルダーケースに収まらない。カバーを取り外しても、まだ収まらなかった。改善よろしくお願いします。

2019-02-18
用途:
車検時
対象商品:
52237544

有効期限が無く、使用時間制限も長く、新車装着してほしい商品です。

2018-04-15
用途:
非常信号灯 注文コード / 品番
対象商品:
52237544

非常信号灯に、電池を入れなくても、車検は、通ります。

2017-12-25
用途:
自家用車
対象商品:
52237544

この商品は良いです。
製造元も小林総研で信頼できると思います。
とてもお安く購入できて満足しています。

2021-09-25
用途:
車に車検用対応
対象商品:
52237544

LEDの発光部分が、車に装備されていた発煙筒の非常信号灯より大きく気になります。取付つけには透明のカバーと黒いカバーを外せば、発煙筒の非常信号灯と同じ大きさになり問題なく車に取り付けられました。

2018-03-13
用途:
車検時
対象商品:
52237544

発煙筒のように使用期限を気にせず使えるところが良い。

2021-10-19
用途:
車を運転中の非常時
対象商品:
52237544

機能的には問題ありませんが、本体部分に取り付けられていた透明の筒を外さないと直径が太すぎて車内の発煙筒ホルダーに取り付けられなかったので、その点が今一つだった。

2021-06-20
用途:
車検時
対象商品:
52237544

車検ごとに買い替えるのがバカらしくなり、コレにしました。また、子供がイタズラして焼死するニュースがありましたので、その予防にも。

2018-02-05
用途:
自家用車
対象商品:
52237544

価格が安く 認可品なので とても良い 1回限りの
ハイフレアーより お得感あり 満足です。

2021-06-22
用途:
車検の為、買ってみました
対象商品:
52237544

電池の蓋を締めて、少し緩めたら電気が付く設定でした。
長期装着で液漏れとか無いかが心配です。
元の発煙筒は筒を通す様に装着するのですが、透明の筒を外しても太くて入りませんでした。
挟むタイプなら装着できそうです。

湯淺電機工業 様2018-03-08
用途:
車に利用
対象商品:
52237544

車検で発煙筒の期限切れで代わりになるとのことで2台分購入
きちんと車に収まり良い

2017-12-17
用途:
非常時
対象商品:
52237544

点灯させるととても明るくて安心感が高いです。発煙筒のように短時間しか使えなく、使用期限のあるものと比較するとコストパフォーマンスが高くて満足感が高いです。

2018-01-07
用途:
車検時の発煙筒交換期限の対応に購入
対象商品:
52237544

私はユーザー車検なので整備点検はすべて自身で行っていますが、
発煙筒の利用期限は数年ごとに交換が必要となり車検時にチェックされます。
その都度交換するよりもこの商品で電池交換だけで半永久的に利用できるのでとってもリーズナブルでありがたいです。
ライトも結構明るくて夜間の故障時の非常灯としては問題ないレベルだと思います。
発煙筒よりも長時間点灯しているので、とても安心です。
尚、柄の部分の底面に磁石が入っていて車の屋根に立てて点灯できますが、
磁石はちょっと弱いかと思います。
車検対応型なので是非皆さんも交換時はこの非常信号灯をお勧めいたします。

1人が参考にしています
2017-10-31
用途:
サンフレアーの代替
対象商品:
52237544

毎度毎度交換するより、これなら電池交換だけなので採用した。 
明るい赤LEDの明滅なので、後方視認性も良さそう。 
法令適合品で非常に安価なのが購入の決め手。

1人が参考にしています
2021-05-23
用途:
自家用車
対象商品:
52237544

乾電池をいれる時、ホルダーの構造が非常に貧相に感じました。
非常時に作動するか、少し心配です。