非常信号灯のレビュー

平均満足度 4.56 (697件のレビュー)
商品レビューを投稿する
非常信号灯 モノタロウ
モノタロウ
799 / 税込 879
車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。 使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能! ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。 形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。 底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。 点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。 防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
697件中 581~600件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-05-07
用途:
車両に搭載
対象商品:
52237544

他店より安かったので試しに購入しました。全く遜色なく使用でき、お得でした。車検もこれで通ることは確認済なので安心です。

1人が参考にしています
2018-09-09
用途:
車の車検時
対象商品:
52237544

2年に1度の車検時に買い替える必要のない物にした方がいい。
電池交換だけですむから、

2017-08-27
用途:
交換
対象商品:
52237544

欲を言えば電池を普通のにして欲しいです。他は何も不満ないです。

2017-06-11
用途:
車検対応(発煙筒の代わりに)
対象商品:
52237544

車載の発煙筒は使用期限が有りますが、本品は電池のチェックを行えば廃車まで使えそうです。 実際に使用するシチュエーションに遭遇したくは有りませんが、単純な構造なので役に立つ事を期待しています。

2018-09-28
用途:
車検用に
対象商品:
52237544

古い車の車載用に購入しました。めったに使用するものではないので使用感はわかりませんが、忘れた頃に液漏れなどなく長く使えることを期待しています。

2020-08-17
用途:
発煙筒の代替え
対象商品:
52237544

普通の発煙筒は有効期限がありある程度で買い替えが必要となるが、このタイプは電池交換で壊れるまで使えるので購入した。前回古い機種を購入したが今回の方が少し値段が高くなっているのが、残念。商品自体は問題ない。

2020-08-24
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
52237544

有効年月が切れたままになってました。LEDだと電池だけなので楽ですね。あまり使う物でもないので電池の液漏れに注意です。

2018-06-22
用途:
発炎筒の代替に
対象商品:
52237544

期限が切れてしまう通常の発炎筒のかわりに購入。価格も通常の発炎筒とさほど変わらず視認性もUP。実際の非常時にも発炎筒では救援車輌が到着前に燃え尽きてしまうことがあるが本品であれば、その可能性が少なく安心できる。

2017-08-26
用途:
車の非常信号用
対象商品:
52237544

電池交換で長く使えるのが良い点ですが、
充電式ならばさらに良いと思います。

2017-08-16
用途:
軽四輪の車検用に使用。
対象商品:
52237544

3ウエイに取り付け形状を変える事が可能な為、軽四輪の小さな取り付け場所にも収まりますが、もう少し長さが短い方が取り付けスペースにキレイに収まるのて゛長さを改良して欲しいです。

ヤマキ 様2017-07-12
用途:
車検対応用としての購入
対象商品:
52237544

他社:有名ブランド品のOEMでしょうか?全く遜色有りませんね。その上
コスパが素晴らしいので安心です。

森崎耳鼻咽喉科医院 様2017-08-10
用途:
車に常備
対象商品:
52237544

軽くて長期に使えてお得、電池交換するだけでほぼ半永久的に使える。

2017-08-21
用途:
車検時
対象商品:
52237544

発炎筒の期限切れの為、購入しました。これだと、電池交換だけで済むのでリーズナブルです。

2017-05-10
用途:
車両備付用に購入
対象商品:
52237544

サイズ調整機能により、どのクラスの車両にも無理なく取り付けできるので、非常に便利。現在、所有車両の発炎筒を順次入れ替えています。

1人が参考にしています
2017-08-29
用途:
車に積む
対象商品:
52237544

ひねると点滅します。なれれば、どうって事ないけど、やりにくいかな?緊急時知らない人が使うと、あせるかも。

マツオカロックシステム 様2017-07-16
用途:
自動車に常備しています。
対象商品:
52237544

電池を交換するといつまでも使用可能ですので車検のときも便利です。

2020-06-30
用途:
発煙筒リプレース
対象商品:
52237544

非常灯としては問題ないですが、透明カバー部分を握って捻ったところ、本体突起との合わせ部分が欠けてしまいました。使い方のせいですが、この部分の強度はないですね。というか、回転しないように固定する必要ない気がします。

1人が参考にしています
2017-10-18
用途:
車の車検対応
対象商品:
52237544

実際に使用する機会は無いかもしれないが、たまに自分で点灯を確認できる。練習にもなるので万が一の時慌てないで済む。

2017-07-07
用途:
車の非常灯
対象商品:
52237544

軽トラ用に一つ購入したが乗用車用にもう一つ購入。
乾電池なのでコスパ最高です。

チャルダ 様2017-05-03
用途:
車の発煙筒の変わりに、使用します。
対象商品:
52237544

使用期限がなく、電池さえ用意しとけば、車検時に発煙筒の、購入が入らないから非常によろしい。
目がくらむぐらいの、発光で、大変安くて、使える商品です。

1人が参考にしています