非常信号灯のレビュー
- 用途:
- 車検対策
- 対象商品:
- 52237544
LEDの点滅は非常にハッキリしており、非常信号としては十分です。
視認性では火薬タイプの方が目立つでしょうが、数分で燃え尽きることを考えると電池式の方が安全です。2時間点滅する設計なので、真っ暗な夜道で緊急停止した場合などに威力を発揮しそうです。
- 用途:
- 交換用にどうぞ
- 対象商品:
- 52237544
車載の物が使用期限切れていたのでこれに交換
しかし今までより少し大きかったのではまりにくかったです。
物自体は良いと思います。
- 用途:
- 車載必需品
- 対象商品:
- 52237544
今まで車載の発煙筒が期限切れの為車検で交換が必要とのことから、この非常信号灯があることを知り、早速購入しました。電池を交換するだけでほぼ無期限で仕様できることと、車検対応品であることから、コストパフォーマンスは満点もので、絶対オススメです。整備工場さんごめんなさい<(_ _)>※
- 用途:
- 車載の発炎筒のかわりに使用
- 対象商品:
- 52237544
電池の入れ方が分かりづらかった。電池挿入部分に、+-の小さいマークの凹凸に最初気付かず、中をのぞいて両方に螺旋のコイル上のものがあったので、馬鹿みたいに両方マイナス側があたるよう入れてた。普通は+-電池を双方逆に入れると思い直し、入れ替えて点灯しました。
こんな私のような人はいないと思いますが、+-の凹凸を大きくするとか、分かるようにしていただければ、親切かと思います。説明書には電池の入れ方に注意としか、記載されていなかったと思いますので。
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 車検および車載用
- 対象商品:
- 52237544
発煙筒の期限を気にすることがないので便利。付属の電池を動作確認用ではなく、多少値上げしてでも、動作確認用ではないものを入れて欲しい。動作確認用をずっと車載することになってしまいそう。
- 用途:
- 自家用車の非常灯として使用。
- 対象商品:
- 52237544
機能的には問題ありませんが外装の透明なプラスチック部がもろくねじったときに欠けてしましました。使用するのに支障がありませんがあまりにも簡単に欠けてしまってやや不満です。
- 用途:
- 自動車の常備品
- 対象商品:
- 52237544
もともと車にはニッサン(26890)レッド ヒュージーという白煙灯が常備されていたのですが、使用期限が切れていたので、この商品を代用品として購入、収納スペースに太さが大きすぎて収まらず、仕方なく純正品を買い直しました。
- 用途:
- 車検用
車検用に購入したが透明スリープにひび割れがあった、軽に使うのでいいけど商品管理に疑問
- 用途:
- 車検受けに必要/モノタローブランドの非常信号灯
- 対象商品:
- 52237544
今回非常信号灯を比較するためにエーモン工業の信号灯とモノタローの信号灯を買ってみました。全く同じでОEМのようです。値段が170円の差があります。
- 用途:
- 車検前
- 対象商品:
- 52237544
3WAYで平らにする時の回転方向が逆で壊しそうになった。
本体添付紙取説:反時計回り
webPDF取説:時計回り(こちらが正)
大至急告知し本体添付紙取説は回収、差し替え願います。
- 用途:
- 車検対応
- 対象商品:
- 52237544
車検前点検時に発煙筒を見ると期限切れ、新しいのを用意しようかと思ったが、毎回同じような事をしているのがばからしくなり、非常信号灯に変更しました、これなら時々点灯を確認して電池を入れ替えるだけで済むので安上がりです、もちろん車検にも問題なく通せました。
太さが変更できて車のホルダにジャストフィットでした。
- 用途:
- 車検時の入れ替え
- 対象商品:
- 52237544
車検時に交換していたが、これなら電池交換のみで無駄になりません!
光量も他の商品にも劣りませんし、お勧めできる商品と思います。