非常信号灯のレビュー

平均満足度 4.56 (697件のレビュー)
商品レビューを投稿する
非常信号灯 モノタロウ
モノタロウ
799 / 税込 879
車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。 使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能! ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。 形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。 底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。 点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。 防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
697件中 661~680件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-02-12
用途:
車両用
対象商品:
52237544

残念ながらポン付け出来ないのですね。既存のホルダーに付けるには透明外周を外さなければならず、縦方向差込式には対応出来ませんでした。頭も尻も発炎筒と同じサイズには出来なかったのでしょうか?

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご要望に沿えず申し訳ございません。
今後の改善検討課題とさせていただきます。

2018-06-27
用途:
車検の為の装備品として。
対象商品:
52237544

欧州の車は、非常信号灯なのに対し国産車は発煙筒(使用期限有り)車検の度に強制的に買わせられるのにうんざりして発煙筒1個とほぼ同額の金額で非常信号灯が購入出来て嬉しいです、今後発煙筒を押し売りされる事は皆無です。

2017-11-03
用途:
車検費用節約で。
対象商品:
52237544

車検受けるたびに発煙筒の有効期限が近付くと交換される。
ディラーは市販より割高なので。

2017-09-26
用途:
いざというときの為
対象商品:
52237544

車検ごとに交換される発煙筒の代わりに購入。回してスイッチオンという変わった仕様ですが、なにより太くて元々のホルダーに入らない。。電池サイズとか工夫すれば納まる直径にできると思いますがどうなんだろう

竹原製作所 様2017-05-25
用途:
2本目
対象商品:
52237544

発煙筒は車検ごとに購入する必要があるが、これで代用することで購入費用が掛からなくなる。
発煙筒も状況によっては必要だと思うが、これは使い勝手が違うので、追加という感じかな。
車体に磁石でくっつくので非常時の知らせにはわかりやすいとおもう。
説明書にもあるが、付属の電池は点検用らしいので、新品(単四電池2本)を入れておく必要がある。
車検ごとに電池の寿命等を考えて、新しいのを入れて古いのをコントローラーなどに使用したほうが安心かな。

2018-08-22
用途:
発煙筒と交換
対象商品:
52237544

使用期限の過ぎていた発煙筒と交換しました。平成8年式の車で、透明スリーブ使用のまま車体に装着しました。電池の+-表示が米粒より小さく、照明のある屋内でも見づらく、これが緊急時の屋外や、自動車内だとさらに見づらいのではないでしょうか。

2017-07-13
用途:
軽トラ常備
対象商品:
52237544

最初に透明なアダプタを抜いて車につけようとしたら黒いスイッチの部分が太くて入らない、調べていたら2日ほどしてこの黒い部分も外せることに気が付き無事装着完了。光る部分も回転させて突っかかることなく差し込めるのでGOOD!

2018-05-19
用途:
保有車両のメンテナンス
対象商品:
52237544

発煙筒は期限があり、車検のタイミングと合わないので結局毎回購入するはめになるし、整備店で購入すると結構いい金額を請求されるのがばかばかしくなり購入しました。

パールタイズ 様2018-03-23
用途:
車検整備
対象商品:
52237544

価格以上に満足しています。他社製品と品質など変わりなくお得ですね。

2017-07-07
用途:
純正品の代替品として。
対象商品:
52237544

一般的に火薬タイプの方が安いようですが、大差ないですし、消費期限あるので、こちらの方がお得かと思います。
長年ほっとかれる傾向にあるかと思いますので、電池切れ、腐蝕などには気を付けなければなりませんが・・・。

セント・サービス株式会社 様2017-06-02
用途:
車両のトラブル時
対象商品:
52237544

発煙筒の取り付け場所に差し替え・固定するとき、昔の(?)太いタイプ・細いタイプどちらでも対応できるように透明の筒が付属してあるのが良いです。以前に買った他社の製品では金額が高くてもそのような物は付属していなかったので、以前買った他社の非常信号灯と入れ替えしました。

2018-07-14
用途:
車の車検を受ける時
対象商品:
52237544

太さが太く、車内の取付ホルダイーには入らないので、買って大失敗。太さをカタログに表示し、ホルダーに入らない場合あると明記の必要あり。

2018-03-17
用途:
常時車載用
対象商品:
52237544

車検時に発炎筒の有効期限が切れていましたので購入しました。
以前も別の車用に購入しましたが、
今回購入分も含めて車内収納部にスリーブを外して取り付けられ、
動作も問題ありません。

2018-04-17
用途:
自動車用
対象商品:
52237544

太さ調整機能はあるもの、端部は太いままでは、最近の端部からの差し込み式では、端部が細く出来ず使い物にならない。そもそもホルダーに挿入出来ない。仕方ないので別車の別途購入装着中のエーモン製と交換しなんとか設置した次第。非常灯としての機能は、十分です。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
品質改善に努めて参ります。

2017-07-17
用途:
自動車への装備
対象商品:
52237544

発煙筒の有効期限が切れたため購入しました。
LEDでも発煙筒と変わらないぐらいの十分な光量が確認できました。

2018-03-05
用途:
発煙筒のリプレイス
対象商品:
52237544

発煙筒を差し込んで固定してあるタイプの車両へのリプレイスには
黒色のキャップ部分の径が差し込み箇所に通るサイズかどうか事前に確認した方が良いでしょうね。

自分の場合は通らなかったので単純に置き換えには至りませんでした。

1人が参考にしています
2017-06-02
用途:
発炎筒との交換
対象商品:
52237544

車検時に発炎筒の期限切れを指摘され今回購入しました。
スズキのkeiに取り付けましたが、
透明スリーブとキャップを取り外し、
LED点滅部を平らにすることで車の収納部に入りました。

2017-05-08
用途:
車検
対象商品:
52237544

エーモン工業と男前モノタロウで同型の非常信号灯が出品されてますがこちらの男前モノタロウ製はサンフレヤー製より外径が太く装着出来ない代わりにグローブボックス内にあるよという「シール」が付属されてます。そのまま入替の形で交換する方は10円お高くなりますがエーモン工業製をお勧めします

5人が参考にしています
株式会社 ふじは 様2018-03-17
用途:
非常時用に車内搭載するなら、この製品は無理。よって買わない方が良い
対象商品:
52237544

うちにあるスズキ車両では、残念ながら現状では車内搭載は不可です。理由は黒い部分が絞めこんでスイッチオフで戻すと点灯するのはエーモン製と同じですが、いかんせん黒い部分が大きすぎて本来発煙筒が入る部分に挿入できない。駄目だったのはMK21のパレット、DA17エブリイワゴン、DA63キャリトラ、MF21MRワゴン、MK32スペーシア、HA21アルト、PG6AZ-1と結構古い車両から近年までの車両で試してみたが、発煙筒はサイズが寸胴で挿入するのであるが、キャップがでか過ぎて挿入ることは出来ない。エーモン製のキャップがはまるのでパクリ製品であることは確かで、首ふり機能が付いているのはエーモン製よりも優位にたつが、車両装備が出来ない時点で不良品ならぬ不用品である。至急改善を望んだうえで、改良されたキャップ部分の販売を強く望みます。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご要望に沿えず大変申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせていただきます。

2018-02-12
用途:
車検時に
対象商品:
52237544

価格が安いのが良いです。購入してからは電池だけ替えれば良いです。