閉端接続子 CE型 絶縁被覆付のレビュー

平均満足度 4.55 (160件のレビュー)
商品レビューを投稿する
閉端接続子 CE型 絶縁被覆付 モノタロウ
モノタロウ
539 / 税込 593
160件中 121~140件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-07-07
用途:
電線結線時
対象商品:
55578048

被覆が薄いせいか細身に見えて、潰したかんじも柔らかいです。

2018-01-04
用途:
ケーブル接続
対象商品:
55578032

改良される前のタイプはかさの部分が大きくて新しくなったタイプは非常に良いです。

2019-01-24
用途:
弱電設備工事の電線接続時に使用しております。
対象商品:
55578032

電線の接続時に絶縁ビニールテープ処理をすること無くスピーディーに作業を終了することができます。

2018-07-11
用途:
より線同士の圧着。
対象商品:
55578032

定期てきに購入しています。
断線などの問題もなく、必要十分な商品です。

2018-08-12
用途:
リモコン結線
対象商品:
55578032

特に普通です、それが一番だと思います。材料費節減?

2017-10-17
用途:
蛍光灯器具のLED管に取り換えの為の工事に使用
対象商品:
55578048

大変安く購入でき、器具内の線の接続に使用しましたが簡単に圧着でき大変良かったです。

2017-07-10
用途:
工場内配線メンテ用
対象商品:
55578057

問題なく使えました。時々使うだけなので、配線用接続子を全て揃えておくわけにもゆかず、何種類か用意しています。ホームセンターなら現物を見ながら買えますが、カタログ上で購入するには素人だとちょっと大変。

2017-10-15
用途:
電気器具の配線替えに使用している
対象商品:
55578048

いつも使っていて使いやすい。絶縁が必要なときは、コーキングで絶縁したら完璧。

2017-10-17
用途:
蛍光灯器具のLED管に取り換えの為の工事に使用
対象商品:
55578048

器具内の接続に使用しましたが短時間で結線が出来大変便利な端子です。

2017-11-27
用途:
ハーネス加工
対象商品:
55578032

使用して悪いところはないと感じます。
他社製品と比べて遜色はないと思います。

西村 様2017-08-05
用途:
機械修理
対象商品:
55578032

他社と比べて気持ち小さいかな?とは思いますが問題なくつかえます。
リピーターになってます。

2018-04-06
用途:
電気工事
対象商品:
55578032

普通に有名メーカーと同じく使いやすいので、値段が安いから今後も使用予定です。

株式会社北日本ノバックス 様2018-04-04
用途:
弱電配線のつなぎ込み。パチンコ関連
対象商品:
55578048

とても柔らかく使いやすいです。コスト面もまるです。

株式会社ジーエムサービス 様2017-11-03
用途:
機械、工具の結線
対象商品:
55578048

金属部分がやや硬いのか?圧着時に力がいる。又被覆が醜くなってしまう。全長も少し長いので狭い所(スイッチケース等)には使用を控えることもある。安価なところがいい。

2017-10-13
用途:
照明器具内配線に使用
対象商品:
55578048

今までに比べて、圧着金属部が少し柔らかくなった感じです。

2017-10-02
用途:
電線の結線時
対象商品:
55578032

圧着しやすく、価格も経済的です。
改善点はHOZANのCE用の圧着器で圧着後、CEが圧着器にくっついてしまい、手ではずさないといけないです。

株式会社吉成産業 様2018-12-15
用途:
回路の切り替え
対象商品:
55578066

配線の接続に使用しております、今後も在庫がなくなり次第注文します

2017-11-25
用途:
イルミネーション工事
対象商品:
55578032

ホームセンターの製品と変らなく、問題なく使用できました。

ウエスト防災 様2017-07-26
用途:
仕事
対象商品:
55578032

使い勝手が良くて100個単位になっており持ち運びには都合がよいです

TAI-AN 様2017-10-26
用途:
機械修理
対象商品:
55578032

リピーターです。安くていままで問題ないので使用してます。