ワンタッチコネクターWFRシリーズのレビュー

平均満足度 4.80 (66件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ワンタッチコネクターWFRシリーズ ワゴジャパン
ワゴジャパン
699 / 税込 769
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。 【用途】ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。
66件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-05
用途:
配線を変えやすい場所に
対象商品:
55547074

普通ならCEを使って配線を組みますが、すぐに配線を組み直したくなりそうな時に使っています。ちゃんと差し込んでいるかわかりやすく、より線の配線をし直すのも楽なので在庫は必ず残すようにします。

2026-01-14
用途:
電気工事

圧着端子やペンチ不要で単線とより線の接続に非常に便利。

1人が参考にしています
2025-07-18
用途:
ドアホン取付時

今時のドアホンは通信線使用なのに、古い家などはより線で配線されている事もあり、そのようなときには本商品が活躍します。

2人が参考にしています
2025-09-08
用途:
リード線配線とりまとめ

テスター棒当てられるのがいい。
指を挟まないように閉じるとき注意。

2024-08-20
用途:
配線替え時に使用
対象商品:
55547074

簡単で便利
半田ごて不要
ねじ回し不要
絶縁テープ不要
安価
100Vの回路に使用

2人が参考にしています
2024-04-11
用途:
屋内配線
対象商品:
55547074

とても使い勝手の良いコネクターです。
レバー操作で簡単に電線の抜き差しができ、銅線を傷めることがありません。

一般的な差込形コネクタと比べると高価ですが、
何度か配線を付け替える必要がある場合には最適です。

撚線もそのまま使えるので、撚線・単線が混在する配線でも効率よく作業ができます。

今後も必要に応じて継続して利用したいです。

2人が参考にしています
2024-04-27
用途:
実験用
対象商品:
55547092

ワンタッチで気軽に分岐配線できます。仮配線で確認したいとき便利です。

1人が参考にしています
2023-11-03
用途:
配線の結合に使用
対象商品:
55547083

以前からある端子はより線が使えないがこれはより線、単線どちらも使用できるそしてワンタッチで取り外しができる

2023-11-06
用途:
治具の結線
対象商品:
55547056

点灯治具の結線に使用していますが メンテナンスするときに交換が容易で重宝しています

2023-07-11
用途:
VVFケーブル、アース線などの分岐
対象商品:
55547092

屋内配線でVVFケーブルやアース線の分岐などに使っています。
一般的な差込みコネクタより高価ですが、ワンタッチで接続と解除が簡単なので重宝しています。
このコネクタは差込みが1方向だけですが、よく使うのは既存の電線を切断してそこから別の電線を分岐させる作業です。このような場合は切断した電線長さに余裕がないと差込みが出来ないので苦労しています。電線が両方向から差し込めるといいですね。特に2口タイプで両方向から差し込めれば、単に電線を延長するときなどはスッキリ配線できると思います。
両方向タイプの販売をよろしくお願いします。。

6人が参考にしています
2023-08-20
用途:
より線と単線の接続に使用
対象商品:
55547074

より線の接続に非常に便利です。端子上げの手間が省けます。

2023-07-06
用途:
単線、より線の接合
対象商品:
55547074

本当はもっと安いのがいいのですが、より線を使うときはやや心配なのでこの製品を使います。作業性は非常に良いです。

2023-11-25
用途:
2本のコード線の接続
対象商品:
55547056

何回でも使えるのがいいところです!今後も購入したいです!

2022-12-27
用途:
アマチュア無線の電源から複数の無線機を接続するのに使用
対象商品:
28865193

以前は小さいワンタッチコネクターを使っていましたが、容量の大きな機械を接続したいので電流の容量が大きなワンタッチコネクターを使っています。とても使いやすく安価に分配できるのでとても気に入っています。

2022-10-14
用途:
配線の改造
対象商品:
55547074

配線の一時的な変更や急な処置をするときに圧着工具などがなくても作業ができるので助かります。

1人が参考にしています
川田電気管理事務所 様2022-10-08
用途:
仮設、試験配線、後日変更がある配線に使用
対象商品:
28865193

より線も単線も使用出来、付け外しも容易で便利です。
より線も5.5sqまで使用出来るのは、仮設配線で非常に重宝します。

1人が参考にしています
ジェイベック株式会社 様2022-12-10
用途:
電線の結線で
対象商品:
55547047

製品は非常によくできており小型です。オレンジの蓋が開ける時ちょっときつい時がありますが慣れれば問題ありません。

2022-06-17
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
55547056

機械の配線の結束に使用しています。
今の所全く問題ありません、おすすめです。

1人が参考にしています
2022-06-01
用途:
配線の分岐
対象商品:
55547056

配線の途中の電圧を測定するために購入しました。幅広い電線の種類や太さに対応しているため便利です。

1人が参考にしています
2022-05-15
用途:
配線
対象商品:
55547083

簡単に分配・結線出来て助かります。サイズもコンパクトなので、収まりがよくて余計な心配が要りません。