ユカロック2000(硬化剤セット品)のレビュー
耐薬品性、耐油性、耐水性にすぐれています。
塗膜は硬く、耐磨耗性にすぐれています。
エポキシ特有の強力な付着力を発揮します。
防塵、防水効果が得られます。
原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。
【用途】研究室、食堂、厨房、洗面所、化学工場、塗装工場などの屋内床(ただし、居室を除く)
2021-05-15
- 用途:
- 床塗装
- 対象商品:
- 55724393
最寄り塗料店で購入するよりも安く購入できるため、今回はモノタロウさんから購入させ頂きました。
2液で扱いが大変に思うかも知れませが、使った感想としてはDIYでも簡単に扱えるる塗料だと思います。
但し雨降りに塗るとシンナーの揮発が悪くなり光沢が無くなるので、天気には注意する必要があります。
株式会社ツタヤデンキ 様2020-12-21
- 用途:
- 露天コンクリートのガレージ床面
- 対象商品:
- 55724384
ホームセンターで販売されている水性防塵の耐久性に問題を感じていたので、思い切ってエポキシ系で選びました。
思いのほか塗りやすく、冬場でも表面は早めに硬化するので、家族の歩行禁止も早めに解除できました。
実際に車の駐車や往来は3日間我慢しましたが、流石にユカロック2000は強靭ですね。
1人が参考にしています
株式会社デザリング 様2019-01-27
- 用途:
- バイクの整備の床に使用
- 対象商品:
- 55724384
速乾性で作業性が良いです。12月でも塗って1時間くらいで歩くことが出来ます。粘りのあるペイントですがバイクのサイドスタンドやセンタースタンドで簡単にめくれますので2回塗りでは全く強度は出ませんので労わって使うことになります。硬化後はガソリンやラッカーシンナーでは解けませんので物理的ダメージ意外は最強の塗料だと思います。
1人が参考にしています
2019-01-27
- 用途:
- バイク整備工場で使用
- 対象商品:
- 55724384
ガソリンにもシンナーにも溶けることのない最強のペイントです!
しかし厚塗りをしないとサイドスタンドで簡単に剥がれてしまいます。
原液は濃いので厚塗り不要の用途なら1Lで50CCほどエポキシシンナーで希釈するとローラーで塗りやすくなります。