エマージェンシーサイドスタンドのレビュー
- 用途:
- バイクパンク時のホイルリフトアップ
林道ツーリングに誘われたため不意のパンクに備え購入。
後輪を上げる場合フロントブレーキをかけておく器具でホイルの脱着作業ができるが、前輪を上げる場合、接地側の足が360度くねくねと動くためこのサイドスタンドが前後に動いてしまいかなり1時間ほど練習したが諦めた。
使った事は無いのだが昔の接地側が180度しか動かない方が前輪、後輪とも安定して作業ができるのでは?
ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。
- 用途:
- セロー250に使用
- 対象商品:
- 56269027
ツーリングのお供&精神安定剤として携行しています。携行可能ギリギリのサイズという感じ。試しにチェーンメンテとホイル清掃で使用してみたところ、しっかり安定していました。価格的にも満足。
- 用途:
- 250CCオフロ-ドバイクの林道走行パンク時に
- 対象商品:
- 56269027
基本は250cc以下のオフロ-ドバイク専用で林道走行パンク時のエマージェンシーサイドスタンドです。
パンク以外でもオフロ-ドバイクで有りがちなサイドスタンドが折れた場合にも使えます。
あくまで重量の軽いバイク専用です。
重さは453gなので重く感じるか軽く感じるかは個人の主観で変わる程度の重量です。
自分は比較的軽いと感じています。
- 用途:
- リア周りメンテナンス時
- 対象商品:
- 56269027
地面との接地面も思ったよりシッカリとグリップし、メンテナンス台を使うよりも簡単手軽です。林道ツーリングの様ないざという時に是非とも携帯しておくべきです。
- 用途:
- 携帯用
- 対象商品:
- 56269027
センタースタンドのないバイクに乗っているので、出先でのパンク修理用に購入しました。
スタンドとしてはコンパクトで、ギリギリ携帯できる大きさです。
実際に使用することがないことを祈ってますが、
使わないのは勿体ないのでチェーンの注油に使用してみましたが
オフスタンドで上げるより使い易かったです。
リッターバイクなどでは貧弱だと思いますが軽量なオフ車なら
持ってて損はないと思います。
- 用途:
- オフロードバイクのパンク修理およびチェーンメンテナンス
- 対象商品:
- 56269027
まだ使用していませんが、しっかりした作りで非常時に使えそうです。
- 用途:
- バイクチェーン清掃・給油
- 対象商品:
- 56269027
エマージェンシースタンドとしても普段使いとしても非常に便利でコンパクトに持ち運びできます。高さを固定するクリップはうっかりすると紛失しそうな点が気になりますが、失くならないようにタコ糸で縛っておけばOKかな。
- 用途:
- XR250非常用メンテナンス用
- 対象商品:
- 56269027
思ったより重量があり、ビックリした。
ページには、寸法は書いてあるが、重さの表示がなかったので星一つ減点
でもバイクを支えるのにはこのくらいの丈夫さが必要なのかなと思う。
- 用途:
- ツーリング時のメンテナンス用
- 対象商品:
- 56269027
長いツーリング時に、チェーンメンテナンスする時に使用。しっかりしており、不安なく使えます。
- 用途:
- 林道等ツーリングでのパンクに備えて
- 対象商品:
- 56269027
作りはしっかりしていて、これでパンクしても自力で直せます。値段もお手頃なので1本持っておいて損はないと思います。
- 用途:
- プライベート
- 対象商品:
- 56269027
ついこの前、ツーリング中にバーストしたので、携帯できるスタンド検索したらこれにヒット。
店頭で買うより値段も安いので良かった。
- 用途:
- メンテナンス時
- 対象商品:
- 56269027
×.大型バイクには不向き
×.微調整ができない
車重の軽い、250ccクラスのバイクには丁度いいと思うが、
車重の重い、大型バイクには不向きである。
商品画像を見たところ、ボルト・ナット状の物が見える為、
微調整のできる製品と錯覚して購入した。
返品不可であれば、商品説明の不備が無い様にして頂きたいと思う。
貴重なご意見誠にありがとうございます。
本商品は5段階の高さ調節が可能となっております。
どうぞ宜しくお願い致します。
- 用途:
- オフロードバイクのチェーン給油.パンク修理
- 対象商品:
- 56269027
ツーリングボックスに入るサイズで強度的にもしっかりしている。
黒塗装がはがれやすい。
- 用途:
- バイクのリアタイヤを持ち上げる時
- 対象商品:
- 56269027
リアタイヤ&ホイールの清掃、林道走行等でリアタイヤがパンクした時にリアを持ち上げる必要があるので購入。リアのスイングアームに引っ掛けると簡単に持ち上げることが出来ます。