導電塗料タッチアップペンのレビュー

平均満足度 4.50 (28件のレビュー)
商品レビューを投稿する
導電塗料タッチアップペン ポリカーム
ポリカーム
1,898 / 税込 2,088
PBT等のエンプラやガラス、PETに密着するタッチアップ導電塗料です。耐熱は約130℃です。 【用途】自動車部品の軽量化とノイズ対策の両立、車載電子機器のノイズ対策、プリント基板の補修(キーボードなど)
28件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-05-07
用途:
ラジコン用サーボ基板の修復

サーボの制御用基板が折れてしまい、導通がなくなった個所のパターン配線修復に使用。通常通り使えるようになりました。

2024-05-01
用途:
自動車リアガラス熱線補修
対象商品:
56773675

海外製の補修材を購入したが導電せずまがい物だったが、この商品は銅と銀が含まれていて確実に導電出来た。硬化後の表面強度はあまり無いが部分的な補修には十分と思われる。15mlと少量だが熱線修理では多過ぎるくらい。

1人が参考にしています
株式会社 サンタエンジニアリング 様2023-01-03
用途:
基板の修理
対象商品:
56773675

プリント配線の断線個所の修理用に購入しました。
断線していた箇所の修復は問題無く出来ました。
メーカーさんにお願いです。
名称にあります様に、タッチアップ用で販売されているのだと思いますので、もっと少ない量でいいのではないでしょうか?
今回もほんの少ししか使いませんでしたので、余ったものは多分硬化してしまうと思います。
この15mL入りの物はこのままでいいと思いますが、もっと少量、例えば5mL入りなどあったら便利と思います。

5人が参考にしています
2021-10-06
用途:
リヤウインドウの熱線修理
対象商品:
56773675

ガラス部にマスキングして、断線部に塗布しました。
ハッチバックなので上向き作業でしたが、塗料が垂れることもなく扱いやすかったです。
贅沢を言えば、滅多に使うものでもないので、容量半分でも1000円を切ってくれるとリピートしやすいです。

4人が参考にしています
2021-12-10
用途:
テレビのリモコン接点の再生用
対象商品:
56773675

刷毛のまま使用すると、厚塗りになり、使用中に割れて基板接点部に固着し、導通したままになり、使用不可になったので、はがして、樹脂の平板で薄塗したところ、耐久性が向上した。

6人が参考にしています
2021-07-03
用途:
DIY
対象商品:
56773675

個人での使用のため大量に購入することはできなかったのですがこちらは量、質ともに非常にコスパの良いものだと思います。

2021-05-07
用途:
プリント基板の修理
対象商品:
56773675

思った以上の成果が得られました。もう少し前に知っていたらと思っています。

2020-08-08
用途:
自動車のリアガラス熱線補修、コードレス電話子機のボタン接触不良
対象商品:
56773675

両方の作業とも効果抜群でした。また、タッチアップペンで作業性もいいです。コツはしっかりと乾燥させてから通電しましょう。

4人が参考にしています
2020-07-15
用途:
リモコン接点の復活
対象商品:
56773675

簡単に塗れて簡単に修復できました。
耐久性はこれからですが期待しています

2人が参考にしています
2020-04-24
用途:
基盤接触型ボタンの導通
対象商品:
56773675

基盤面に直接ボタンを押して入力する機器(例えばTVのリモコン)の動作不良に抜群の効果!
私は業務で使用していたモノ(現在の販売価格:12万相当)を、「「どうせ動かないから!ダメモト!!」」で分解してゴム系ボタンの裏(導電部分)に塗っただけで簡単に復活しました。
高額な機器の入れ替えを検討するなら、安価なので試してみるのをお勧めします。

6人が参考にしています
2020-01-21
用途:
パソコンキーボードのキー配置の入替作業
対象商品:
56773675

伸びも良く、導電性にも優れていて、配線作業が楽でした。

レザーテック神戸 様2021-11-23
用途:
車のリヤウィンドウの熱線補修
対象商品:
56773675

もう 20年以上も前の古い車に愛着が有り乗り続けていますが 最近 リヤウィンドウの曇りを取る熱線が断線して 部品も入手できず この導電塗料で補修する事を思いつき購入しました
結果は 元の線よりも抵抗値を考慮して太く塗る必要が有りましたが 補修完了し問題なく使用しています

4人が参考にしています
2020-03-04
用途:
劣化した導電性ゴムの補修
対象商品:
56773718

導電性ゴムが劣化してスイッチが効かなくなった時,この塗料を導電性ゴムに塗ることによって復活させることができます.たいへん満足していて2本目を購入しました.

2019-11-17
用途:
車のリアガラスの熱線補修
対象商品:
56773675

外見重視じゃダメ。マスキングテープを熱線の上下に沿ってキッチリ貼り、筆で5回重ね塗りをしてきれいに補修できた。これで完成と思ったが、ガラスが曇った寒い日にリアデフォッガONにして見ると、真っ先に補修した部を中心に丸く曇りが消え、次に全ての熱線に沿って曇りが消えた。つまり補修部分が他より高温になっているということで、補修によって導通が回復したものの、補修部分が5回塗りしたにもかかわらず幅が元の熱線と同程度だったため、電気抵抗が金属線部分より高くなっていてジュール熱が集中するようだ。このまま局部だけ高温になるとガラス破損が心配なので、外見にとらわれず幅も倍くらい広くし、10回塗りのテンコ盛りに塗った。しかしその結果は補修部分の高温部は小さくなったが依然残ってそこから先に曇りが消えることが続いた。そこで爪楊枝の先に塗料を一滴付け、広がらないくらいの半乾き状態で補修部分の一点に集中して小さな団子状に塗りつけ、これでOKとなった。
熱線補修の場合発熱を伴う箇所なので、外見重視のスマートな補修ではなく、導通確保により局部過熱を防ぐことを優先する注意が必要だ。

6人が参考にしています
2019-04-24
用途:
感度の悪くなったテレビのリモコンの補修
対象商品:
56773675

リモコン自体の分解に注意は必要ですが、電極への塗布は非常に容易で、すぐに新品の感度に戻りました。

1人が参考にしています
佐々木商会 様2019-08-28
用途:
断線した熱線の補修
対象商品:
56773675

料金的にも良いですし乾燥時間も早く量的にも良かったです。

1人が参考にしています
2021-09-12
用途:
リモコンの修理
対象商品:
56773718

リモコンに塗った数日は良いのですが剥げやすいのでリモコン修理には余り薦められません。

1人が参考にしています
IBL 様2018-12-27
用途:
自動車整備
対象商品:
56773675

自動車リア熱線補修用に使っています、今の所問題なく使用しています。

2019-07-13
用途:
自動車の静電気除去に
対象商品:
56773675

本当は透明または黒色がよかった。自動車が帯びている静電気をコロナ放電させて性能向上させるため利用。空力や出力が改善される。

2019-12-01
用途:
リモコンボタンスイッチの復活処理
対象商品:
56773675

テレビリモコンの特定のボタン数か所の接触が悪くなったので、リモコンを分解し、ボタン裏面の回路接触個所に塗布した。筆塗りで速乾性があるため、すぐに組み立て直すことができ、リモコンが復活した。以前はリモコンを電気店で取り寄せ購入していたが、これで購入する必要がなくなった。今回はテレビリモコンだったが、次はBDレコーダーか、スカパーのリモコンが処理対象である。リモコンを買うよりかなりのコスパである。

1人が参考にしています