取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way)のレビュー

平均満足度 4.42 (88件のレビュー)
商品レビューを投稿する
取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way) 重松製作所
重松製作所
2,098 / 税込 2,308
排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。 一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。 フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
88件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
Over The Fields 様2025-05-21
用途:
塗装作業時

従来使っていたGM77用吸収缶が入手できなくなったためマスクを買い替え。使い勝手は変わりませんが、若干軽くなったように感じます。ゴムが新しくしっかりしただけかもしれません。還暦なので赤を選択。通常の3倍で仕事が進む・・・と良いのですが(笑)。色が選べるのはとても嬉しい。できれば従来品と互換性を持たせてほしかったので、満足度は-1します。

1人が参考にしています
2025-11-21
用途:
塗装作業足場内での現場調査

軽くて使用しやすかったです。
フィルター等の装着確認ができるのも助かります。

2025-03-25
用途:
機械メンテナンス清掃時

吸収缶の脱着がやりやすいです
マスク装着が容易で便利

日新鋼業株式会社 様2024-04-26
用途:
薬品交換時
対象商品:
57628454

以前使用していたメーカ-の商品が廃番になるとの事で購入しました。
カラ-バリエ-ションが豊富で、以前使用していたものよりもかなり価格も抑えられました。約30人分を一度に交換したのでコスト面で助かりました。
色を選ぶ時も楽しそうでした。以前のメーカ-よりも若干サイズが小さく感じましたが、特に苦情はでていません。S/M/Lとサイズがある為、メ-カ-に直接電話して男性が使用する場合のサイズを確認しました。全員男性が使用しますが、小顔の1名を除き全てMサイズを購入しました。

16人が参考にしています
2024-05-23
用途:
溶接作業時
対象商品:
57628472

ホームセンターには紺色のタイプがだいたい販売されてますがモノタロウでは好きな色が選べます
自分はオレンジを選びました。周りで使ってる人もいないので良い感じです
防塵マスクとしては昔から使ってるので安心して使えます
10%オフを狙って買えば値段もお得なのも良きです

2024-03-13
用途:
工事現場
対象商品:
87335998

思っていたとおりの品物だったので非常に満足しています。コスパがよく、また注文したいです。

2024-01-02
用途:
柑橘類の防除
対象商品:
27492046

呼吸がとてもしやすく装着も簡単にできまんぞくです。

長谷部工業 様2023-11-28
用途:
浴室解体作業
対象商品:
57628488

装着する仕方も簡単でした最後のクリップを止めるのに慣れが必要かな小さいから

2023-07-11
用途:
塗装作業
対象商品:
57628463

顔にぴったりと密着するので,臭いが漏れてきません。

2023-02-21
用途:
DIYの解体作業
対象商品:
27492073

こちらのマスクにフィルタ X1をつけて使用しています。
DIYで解体作業やコンクリートの切断の際など、空気中に舞うような粉塵が出る時に使用しています。
息苦しさは、ほぼ感じられません。もしかしたら、付けるフィルターによって変わるかもしれません。
他のマスクは分かりませんが、吸う時はフィルターを通り、吐く時は鼻の辺りにある弁のようなところから排気されている構造が良いのかもしれません。
通常のマスクの時は、鼻が真っ黒になったり、口の中が明らかに粉塵が入った感じになっていましたが、こちらのマスクを使った後は、全く嫌な感じはなくなりました。

株式会社明石塗装 様2023-02-13
用途:
塗装作業時・シンナー及び有毒ガス使用の時
対象商品:
57628488

非常に良かった。装着もしやすく、呼吸も楽で作業にも適していた。

1人が参考にしています
2023-04-17
用途:
工場現場作業時
対象商品:
27492046

オプションで防毒用と防塵用に使い分けれるので便利です。

有限会社井桁ミシン商会 様2022-11-03
用途:
グラインダー作業
対象商品:
87335937

顔にフィットして、安心感があります。また、違うフィルターをつけると塗装にも使えるようなので、ありがたいです。

2人が参考にしています
2022-06-09
用途:
農薬の散布
対象商品:
27492046

以前購入のLサイズが大きすぎて今回はMサイズに買い替えです。男性でもMサイズでよいと思います。不織布マスクでは軽い頭痛があったのですが、この商品に替えてからは快適です。

4人が参考にしています
2022-02-19
用途:
陶芸作業
対象商品:
57628488

主人が陶芸で陶器をやすったり釉薬をガン吹きしたりする時使っています。使う前は鼻をかむと黒かったのですが、今は色がつきません。呼吸も楽で安心して作業出来てます。

2021-12-20
用途:
粉体3Dプリンターの粉落とし時
対象商品:
27492073

逆流防止弁で呼吸時に少し抵抗はありますが苦しいほどでもなく、逆に安心感が得られます。
商品の仕上げも良く、カラフルな展開で他人のものと区別がつくのでありがたいです。

2021-05-20
用途:
農薬散布用
対象商品:
27492046

今年から数種類の農薬を使用する事となり購入に至りました。
普通の紙マスクで散布したときが有り、喉の調子が悪くなったので、規格にクリアしているこちらのマスクを購入しました。
当品使用時は変な味や匂いがすることはなく効果を実感致しております。
フィットチェック用のツメがついており、引っ張るだけでチェックができるので
非常に楽で安心です。
(正常に装着できているときは全く息が吸えなくなるのでかんたんに確認できました。)
バンドの方も、頭の上にかぶるように当てる部分からマスクを経由して首の後で
止める2点どめに近いタイプなので、作業時にずれたりすることがなく使いやすいです。
排気弁が上にありますので湿度が高い環境では眼鏡が曇ります。
また、吸気弁が一つのため激しく動き回るような作業中は息が少し苦しいです。
密閉されている為、仕方がないのでしょうが、小さな声だとほとんど聞き取れず、
大声で発声をすると伝達器から少し割れたような声が出ます。
強作業時や離れた距離での会話が必要な場合はおすすめできませんが、
農薬を機械で撒いたり、電動工具など一人で機械を使ってそこまで動き回らない
用途には良いと感じました。
本体もフィルターもかなりお手頃価格でおすすめです。

8人が参考にしています
2022-03-11
用途:
金属加工 オイルミスト用
対象商品:
57628488

今回予備用にリピートしましたが、吸気弁に目に見えない穴が早々に空きました。やむを得ず古いほうで水洗いしながら使用していたけど。吸気弁の品番を確認し購入します。
排気弁より吸気弁を探すのは難しく値も高いです。今回はややはずれの感じですが必需品ですので2.3年後リピート予定です。

出口梅園 様2021-09-01
用途:
消毒作業
対象商品:
57628454

農薬散布に使っていますが軽くてカラフルでとっても良いです。

2人が参考にしています
2022-01-22
用途:
研磨
対象商品:
57628488

使いやすい。
密着性確認出来良い 
購入時フィルターなしなので追加注文になるがどれがいいか説明不足など不満も多い。

4人が参考にしています