ホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレームのレビュー

平均満足度 4.36 (162件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレーム モノタロウ
アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。 ■---------------------------------------------- 『横掛け専用』の壁掛けフック(2箇所)付き。 ■---------------------------------------------- マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 粉受けの付け方で縦型・横型が兼用できます。 ■---------------------------------------------- 【用途】伝言・メモ書きに
162件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-22
用途:
事務所のメモ書き等
対象商品:
61195557

古いホワイトボードを使用していましたが文字が消えにくくなってきたので
こちらのホワイトボードに変えました。
使い勝手が良さそうです。

2026-03-14
用途:
説明

金額なりの品物だと思います。
ただ、届いた時点で突いたようなヘコミが4.5個付いていたので、☆2個原点ですね。

株式会社REPARO 様2026-03-11
用途:
説明

使用した感じは普通にイイと思います。
残念なのは、届いた時点で点々と盤面にヘコミがありました。
商品が安価なので仕方ないと、そのまま使っています。
なので2つ減点で普通評価です。

有限会社巧揚鉄工所 様2025-11-18
用途:
メモの代わりで使用しています。

大きさも手頃で余ったスペースに掛けられてちょうどいいです。
線引きしていないので自由に使えていいです。

2025-06-05
用途:
家事や買い物のメモ書き
対象商品:
61195557

100均のマグネット付きペンがくっつくので、便利。
壁掛け用金具が邪魔なので、コーナーのプラスチックを一旦はずし、金具を取り外し、壁ピタになるようにネジ込みした。ちょっと手間がかかるが、壁ピタで安定して取り付けるには、金具いらず、コーナー4つのネジ穴を使えば良い。
いまのところ、拭き取りやすいい、書きやすい。今後表面がいたんで来ないかを見て長持ちにかんしてのコメントを入れさせていただきます。

2人が参考にしています
タカオ電気株式会社 様2025-07-02
用途:
事務所の掲示板として使用

掲示物をマグネットで留めることができるホワイトボードを探していました。他のメーカーでは2万円ほどするものもあり、躊躇していましたが、モノタロウではその半値以下だったので購入しました。思った以上にしっかりしたつくりなので購入してよかったです。

釣井造船 様2025-07-14
用途:
指示ペーパー表示に

マグネットボードと違って各種指示ペーパーをマグネットで強力に貼り付けることができます。また、軽量で壁に負担がないので気軽に掛けられます。

2025-07-29
用途:
掲示用

アルミのふちが広めで案外目立ちますが、安価で良い品です

2025-06-05
用途:
メニューなど

手ごろな大きさで、しっかりした作りです。スタンドにセットできるし、壁掛けにもなります。

2025-07-07
用途:
現場管理、フリー書き込み

しっかりしていて丈夫な印象、地震が起きても安心な構造
粉受けトレーの設置に少し悩みましたが無事装置出来ました

2025-03-28
用途:
工場 建屋内の掲示板

丁度いいサイズで価格もよく 磁石で掲示できるのでとても便利です。

2025-02-04
用途:
事務所用

コンパクトで文字も書きやすく
軽くて丈夫です。
厚さも良いです。

有限会社 大崎組 様2025-11-24
用途:
事務所連絡用

まだ使用頻度が少ないが、普通に使えます、今後耐久性などはこれからだと思います。

2025-03-13
用途:
マクネットで書類を貼り付ける

受注が先延ばしが多く予定表としてマグネットで貼り付けしています。
ズレなくていいです

大倉電気株式会社 様2024-12-18
用途:
仕事で使用

社内の各個人の外出先記載用に使用しています。
少人数の予定表には丁度良いサイズです。

2024-10-25
用途:
短期掲示物の貼付けに使用 (長時間使用してのレビュー)

板はペラペラです。湿気の多い場所に置いておくと、アルミですが錆びます。安いアルミ製にはよくあることです。価格相応なので理解して買われることを理解してください。

株式会社メールワーク 様2024-09-06
用途:
会議の際にパーテーションに引っかけて使っています
対象商品:
61195593

大きな文字でかなりの情報量を書ける大きさなので大変重宝しています
弊社だけの事情かもしれませんが、一般的な厚み2.5cmのパーテーションにそのままかけられるフックがあればベスト!

FMIT合同会社 様2024-03-26
用途:
連絡掲示板として活用
対象商品:
61195557

100均のお店にも値段が1000円くらいするホワイトボードが売られていますが、品質はこちらが上だと思います。1年使っていますがホワイトボードが必要な場面ではこちらの商品モノタロウさん一択で選ばせて頂いています。よろしくお願いいたします。

2024-04-21
用途:
作業日程確認など
対象商品:
61195593

ホワイトボード自体はしっかりしており,大変使いやすく良い商品だと思います。
一点だけ改善点を提案させて頂けるのならば、ペンやイレイザーを置く部品をもうワンサイズ大きくして頂ければ助かります。ボードと併せて購入したイレイザーが軽量な為置くたびに落ちてしまいます。

2人が参考にしています
医療法人社団 耳順会 様2024-03-13
用途:
予定表
対象商品:
61195575

以前使っていたものは、フレームが木製でこわれやすかったが、これは、丈夫でよい。