かぶり面 透明シールド付のレビュー

平均満足度 4.05 (75件のレビュー)
商品レビューを投稿する
かぶり面 透明シールド付 モノタロウ
モノタロウ
1,198 / 税込 1,318
粉塵やほこり、塗料の飛沫などから顔を保護する簡易型かぶり面です。 透明部分がPET製のシールドになっています。 使用環境によっては、保護メガネやマスクなどを着用して使用してください。 1層の不織布なので息苦しくなることもなく、裾側もゆったりめに加工しているので快適にお使いいただけます。 【用途】塗装作業、粉塵の出る作業など
75件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社 鷹雅堂 様2026-01-29
用途:
唐辛子の充填

唐辛子の充填時、粉末が目に入らないので助かってます。一つ難があるとすれば、メガネが曇るのが困ります

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-12-07
用途:
解体
対象商品:
59562545

思ったより安っぽいという印象ですが、天井のボード解体といった粉塵から頭や顔をカバーするには最適だと思いました。他にないので助かります。

まちゃぷ 様2025-06-20
用途:
防災用

非常時の火山灰対策用品として購入しました。
充分にしっかりしたものという印象です。
使っていないので使用感は分りませんが、買ってよかったです。
使う場面がなくて済めばより良いです。

1人が参考にしています
2025-08-05
用途:
防災ヘルメットと
対象商品:
59562545

火災等の避難用。
購入前にサイズの質問をし、丁寧な回答いただいていたので安心して購入しましたが、モノタロウヘルメットを被った上にこれを被るとほぼピッタリでした(もう少し余裕あるとなおよしですが)
ヘルメットの中にたたんで保管します。
使う機会がないことを祈ります。

2025-07-11
用途:
除草剤散布

季節によってはシールドが曇るときがあります。すっぽり被れて保護のほうは十分です。

大竹市 様2024-12-13
用途:
事務作業

草むらに入る際に使用。
顔が汚れることなく作業が出来るため、満足している。

2025-02-03
用途:
丸のこでの切断作業
対象商品:
59562545

思ったより丈夫そう。
仕方ないことだがシールドが曇ってしまい見えづらくなる。

阿部糀店 様2024-04-12
用途:
釜の掃除
対象商品:
59562545

仕事前に必ず薪釜の掃除をします。灰や炭などが舞い上がります。口元を市販の不織布マスクやタオルを重ねて使っていましたがこちらですと全体的に覆われているので呼吸がしやすく汚れなくなりました

1人が参考にしています
2024-05-27
用途:
噴火等の災害用。
対象商品:
59562545

薄いマスクやゴーグルの上から被れば、息苦しくなく、効果的だと思う。玄関に備えています。

2024-03-01
用途:
天井裏作業に
対象商品:
59562545

禁断の天井裏、旧蚕室の作業用に。
安心してガシガシ作業できるかな。

2022-07-21
用途:
農作業(草刈り)時に使用

メッシュ状のメットや透明フィルム付きのネットを使用していましたが、使用後の手入れや使い勝手が悪かったので試しに本商品を使用しました。
他の物に比べて蒸し暑さは増しますが、使い勝手はよく、刈った草や土、小石なども防げました。使用後も水洗いで数回使え、後は廃棄できるので購入して良かったです。

1人が参考にしています
2023-12-23
用途:
草刈り時
対象商品:
59562545

雑草がかなり繁り、茎も太くなった場所の草刈り時に、草刈機で飛んでくる枝葉を避けるのに良いです。髪にもつかず、襟から服の中にも入らず。

2022-02-04
用途:
はつり
対象商品:
59562545

頭より上の作業では、どうしても髪の毛にかぶってしまうので、これがあると助かります。

3人が参考にしています
有限会社セレクト 様2021-12-04
用途:
自動車の下廻り防錆塗装
対象商品:
59562545

一度きりの使い切り使用なのでできるだけコストの安いものをと考えています。

2人が参考にしています
2021-05-27
用途:
小豆種の薬剤付着作業。

こんな商品を探してました。小豆を撒く前に種に殺虫殺菌剤をまぶす作業をするのですが……粉末の薬剤が舞散り顔などに付着すると皮膚がカブレルので大変困っていたのでとても助かりました。
中が曇るのはモバイル扇風機を合わせて使うと防げます。問題ないです。
●もうひと周り広い方が良いと思いました。透明部分に口が付き口紅でベタベタになってしまった。
サイズ展開があると嬉しいです。

2人が参考にしています
2021-07-02
用途:
多目的に使用しています。
対象商品:
59562545

色んな所に利用しています。
虫などが多い今日、とてもありがたいです・・・。

2021-01-04
用途:
サンドブラスト
対象商品:
59562545

サンドブラストに使用しましたが、砂の侵入もなく満足しています。ただ、寒い日は自分の息でシールドが曇ってしまい、結露してしまいますが、シールドの下部に穴を開けてマスクをしたら曇らなくなり快適になりました。

3人が参考にしています
2020-10-14
用途:
密な場所での会議など
対象商品:
59562545

密な会議(対面、仕切りも無し)への参加を強制された状態で、かっこわるいかと思って着用。マスクとめがねを着用できるので外見関係なく。マイクも外部で接触使用なので、安心。ただ水蒸気(呼気)で内部が曇るのは仕方ない。首のしたから、ハンカチ差し入れて時々ぬぐうしかない。やむを得ず。しかし外気と接触面を最低限にしたい方からしたら、他人がどう思おうがこれが良い。外面など消毒スプレーで拭いて乾かしておけば何度かは使用。洗濯してみてもいいかも。 しっかりした作りなのは高評価。

7人が参考にしています
2020-11-25
用途:
農機コンバインの清掃用に
対象商品:
59562545

帽子を被った状態でかぶれて丁度いい感じで使えました。息で曇るのは仕方ないと覚悟してましたが、ある程度の通気でそれなりに使えました。知合いの大工さんが気に入って現場で使うって1枚持って帰りました。

2021-02-06
用途:
室外除草作業
対象商品:
59562545

室外の除草作業などで虫刺され対策に利用しています。
そのまま被ると透明シールドが鼻にぶつかり、呼吸ですぐに曇ってしまいます。
帽子をかぶってその上から被る等、工夫をしないと、曇って前が見えなくなります。
虫刺され対策的には満足です。

2人が参考にしています