非常信号灯のレビュー

平均満足度 4.21 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
非常信号灯 エーモン
エーモン
   
車検対応 国土交通省 保安基準認定品 保安基準改定 内部突起(UN-R21)に対応 赤色LEDがピカピカ点滅して夜間200m先から危険を知らせる レンズカバー部分の可動やアダプターを脱着できるので様々な車種に設置が可能 ボディに設置できるマグネット付き
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-01-22
用途:
現在使用中の代替品で購入。
対象商品:
59705625

使用中のファイヤータイプより時間が長く使用でき、コスパも良くお得な商品だと思います。

2020-10-20
用途:
発煙筒の交換
対象商品:
59705625

車検を機に発煙筒からLEDタイプの非常信号灯に交換。光量も明るく視認性も良さそう。
これで使用期限を気にしなくて良い

2019-05-06
用途:
発煙筒の代わりとして

期限切れとなった発煙筒の代わりになるかと購入しました。日産オッティ(三菱ekワゴン)の発煙筒ホルダーはサイドからはめるタイプではなく尻から差し込むタイプで、しかも径が27mmのため、スイッチ部分が引っかかり差し込むことができませんでした。やむなく取り出しやすい運転席側のグローブボックスに入れることにしました。これは車側の問題であり、自動車メーカーの設計者にはぜひ改善を求めたいものです。モノ自体は大変良いだけにその点が悔やまれます。

1人が参考にしています
2019-02-16
用途:
車載用に
対象商品:
59705625

よく売れているのか、ホームセンターで在庫切れでしたのでこちらで購入しました。
因みに、ホームセンターよりもモノタロウさんのほうがお安いです(何かのついでで送料無料の時に)。
期限切れの発煙筒より、こちらのほうが安心安全ですね。

2020-05-19
用途:
ドライブの必需品
対象商品:
59705625

発煙筒の代用で重宝しますが残念ながら車の発煙筒ホルダーにはサイズ違いで入りません。是非対応品をお願いします。

1人が参考にしています
2018-11-07
用途:
自家用車の「非常用信号灯」として搭載
対象商品:
59705625

自家用車に装備している「発煙筒」が期限切れとなりました。
(1) 今回、LED「非常用信号灯(電池式)」を購入しました。
(2) 利点は多くあります。まず、この自動車の保安基準に合致していること。
(3) 期限切れの「発煙筒」処理の煩わしいさが無い。(ユーザー車検をします)
(4) 電池交換をすることで、長く使用できる(経済的)
(5) 万一の使用時(降雨)でも、防水キャップで使用できる(安心感)
※購入前に、自車の装着ホルダーの形状を確認してください。

1人が参考にしています
2018-11-28
用途:
車載用です
対象商品:
59705625

毎年車検で有効期限は毎回気になる項目でした
LED信号灯が出来本当に助かります。

杉山建築工房 様2018-07-06
用途:
自動車の車検対応
対象商品:
59705625

マグネットでボンネット等に設置でき、また電池式なので使用期限が無くとても良い商品でした。

2018-03-08
用途:
車載用。 使用期限切れのものと入替。
対象商品:
59705625

従来の発煙筒は定期的に交換が必要でしたが、この商品は電池交換のみで継続利用でき、経済的です。
本体中心部はプラスチックの円柱があり、取外すことで外径を変更できます。
自分の車の設置場所では、プラスチックの円柱を外して、ピッタリ設置できました。
点灯させてみましたが、結構明るく、視認性は問題ないです。 底部にマグネットもついており、車体にくっつけておけるので便利です。 「車検対応 国土交通省 保安基準認定品」とのことなので安心して利用できます。
価格も安くおすすめできます。

2017-09-14
用途:
緊急時
対象商品:
59705625

使用期限がなく電池のみで使えて車検対応ってのはいいですね(≧∇≦)
気になっていたのでこちらで買えて良かったです♪

株式会社 ふじは 様2019-04-11
用途:
以前からの悪改
対象商品:
59705625

品番変更になるまえは筒の部分と黒い部分が同じ太さでスズキの車両に装着することが出来たが、今回購入したものは倍以上の太さに変更されており、元の位置に装着する事が出来ない。非常灯を車に磁石でくっつけられるがウリだったのだと思うが、頭が重すぎて磁石の力が足らず大きくしたのだと思うが、本来の位置に装着できないのでは、いざという時に探し回る事になり使えなくて困る。モノタロウさんで調べて貰って、キャップの部分を利用時優先か装着優先等を、個人で選択できるようにするなど、メーカー側の問題なので、改善を要望したい。男前でも同じ状況なので、モノタロウさんも改善を検討して頂きたい。

MonotaROからの回答

ご要望に沿えず申し訳ございません。
また、貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
メーカーへ申し伝え、今後の改善検討課題とさせていただきます。

2017-09-29
用途:
車の非常発煙筒の代替として
対象商品:
59705625

車検時に発煙筒交換を言われたがエーモンのLEDのほうが安価だったので購入して車に装備した。電池交換で壊れない限り使用できるのが良い。LEDで夜間の視認性も良く、マグネットで車体に固定できて便利。

2018-12-31
用途:
非常信号灯交換
対象商品:
59705625

使用期限のない非常信号灯に交換するために購入した。透明のプラスチック部分は落下させると割れやすいので割れにくい材質にして欲しい。

2018-08-27
用途:
自動車用
対象商品:
59705625

火をつけるタイプの物だと数分で煙が終わってしまい、とても危険である。電池タイプのものなら、かなりの時間発光しているため安全と思われる。