トライアングルサイドバッグサポートのレビュー

平均満足度 4.47 (19件のレビュー)
商品レビューを投稿する
トライアングルサイドバッグサポート ラフアンドロード
ラフアンドロード
3,490 / 税込 3,839
サイドバッグと車体との干渉を防止。 ダブルはお得な左右セット。 可動ジョイントで調整可能。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社うさぎハウジング 様2025-08-16
用途:
足掛け

軽トラの荷台の足掛けに使用する予定です。とても良く出来ているので、楽器としても使えそうです。

2023-06-12
用途:
バイクサイドバック取付時

どのような車種にも取り付け出来そうですが、大きいバックには少し小さく感じました。もうワンサイズ大きい物が選べれば、最強だと思います。ただお値段と取り付け易さを考慮すれば、いい商品です。

2024-06-01
用途:
サイドバックに
対象商品:
59741133

注意なのは1個の値段であるということ。それを考えるると高いような。

2022-11-05
用途:
モンキー125(JB02)に装着
対象商品:
59741133

問題なく取り付けできました。装着位置もある程度前後に振ることができ、サイドバッグとの兼ね合いも調整できるのでお勧めです。

2022-10-13
用途:
バイクのメンテナンス時
対象商品:
59741133

2つ目の購入となります。車種を選ばずに取付が出来るので重宝しております。作りも頑丈で満足してます。サイドバック取り付けに使用。

2021-08-18
用途:
購入したモンキー125のサドルバック取り付けに使用
対象商品:
59741133

youtubeで紹介していたので即決しました。大変気に入っています。

2020-08-31
用途:
バイクのサイドバッグがマフラーに触れないように
対象商品:
59741142

一点固定なのが気になりますが、一点なだけに、どんなバイクにも装着できます。また、剛性も問題ないと思います。
あとは緩まないように時折締め直さないといけないですね。

2020-08-18
用途:
サイドバックをとりつけるためのタイヤに当たらないようにサポート用に使用しました。
対象商品:
59741142

非常に簡単に取り付けできました。使用に関しても問題ありませんでした。
2台目用に更に購入させていただきました。

2020-07-28
用途:
サドルバッグサポートとしてバイクに取付け
対象商品:
59741133

HBサドルバッグMIL/グリーン/10Lのサポートしてバイクの左側に取付け。
バイクはCG125Fi。シート固定の12mmボルトで固定しました。
少し外側に張り出したいので、内径10.5mmのアルミワッシャーをスペーサーとして挿入して横位置の調整をしました。

有限会社プロサポート 様2020-11-02
用途:
バイクのサイドバッグ取付
対象商品:
59741133

バイクのサイドバッグ(小型)取付用に購入しました。取り付けもしっかり出来て良かったです。ただ、ボルト2本が付属してますが長すぎて使えませんので ホームセンターで
合うものを購入しました。

2020-04-27
用途:
リトルカブにサイドバックつけるため
対象商品:
59741133

まだつけていませんがメッキの感触も良く取り付け易さも上々で
期待しています。

1人が参考にしています
オフィスゼロ 様2020-07-16
用途:
カブのサイドバッグ押さえに
対象商品:
59741133

この手のステーはとにかく高い!
若干フィット感は無いけど見えない所なので満足、メッキの具合もきれいです

1人が参考にしています
2020-05-25
用途:
カブへの取り付け
対象商品:
59741133

右後部に付けようとしたら
ネジがなくポン付けは
できませんでした。
左側なら簡単に付くと思います。

1人が参考にしています
2019-09-04
用途:
サイドバッグ取付け
対象商品:
59741142

思ったより質が良く、デザイン的にもカブによくあう。大変満足!

1人が参考にしています
2020-10-08
用途:
旧カブ(ボトムリンクサス)に使用
対象商品:
59741142

コンパクトで目立たず、ボディー、サス、タイヤとの干渉が防げた。
ただ仕上げが少し荒く感じた。

1人が参考にしています
2019-04-16
用途:
ガブ90に取り付け
対象商品:
59741133

想像通りガッチリしていて良いです。
小型のサイドバックをつけるときは三角がもう少し小さくても良いと思う。

2018-07-27
用途:
新型クロスカブに取付けました。
対象商品:
59741133

難なく取り付けできました。バイクとの間隔がもう少し近いほうがよかったです。
まあ、汎用なのでやむを得ませんが。

2018-09-20
用途:
バッグサポート
対象商品:
59741133

長い(約8cm)ボルトが2本入っているが、
全く使い物にならない。
なぜこんなに長いのか意味不明。
純正は2㎝
付け根を、ボルト締めしても、走行中に取れて落下した。
袋ナットはホムセンで再購入予定。
振動に弱い。

1人が参考にしています
Semi-Aco 様2018-03-05
用途:
スーパーカブ50に
対象商品:
59741133

2個セットではなく、1個売りがありがたかったです。問題なく使えています。