防じん・防毒マスク TW02S(Two Way)のレビュー

平均満足度 4.43 (23件のレビュー)
商品レビューを投稿する
防じん・防毒マスク TW02S(Two Way) 重松製作所
重松製作所
3,398 / 税込 3,738
用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。 直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。 作業性の良い接顔体形状で前方への張り出しを抑えた接顔体形状で視野が広く、溶接面や保護メガネも併用可能です。 金属部品を使用していません。
23件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-06-11
用途:
製造作業
対象商品:
59741334

それまで10年以上、同社のGM78Sなどのシリーズを使用していて、そこから今回移行しましたので、GM78Sとの比較になります。
まず、顔に固定のヒモがかなり細くなっています。最初は不安でしたが、素材はこちらの方が良くて、世代の違いを感じます。
本体にはいつも使用開始日油性マジックで記載しておくのですが、前のGM78Sは普通に書けましたが、こっちは油性マジックを弾くような感じで上手く書けず、やはり素材の違いを感じます。たぶん汚れにくい!?
装着後ですが、シングルのGM78Sの方が圧倒的にコンパクトな身軽感がありますが、意外にこっちの方がダブル缶なのに軽く感じました。ただ当たり前ですが頬下の風の通りが悪いので体温を感じますね。
総合的には軽さを感じて、作業はしやすいですね。これは意外でした。
初日で気になった点が一つ。これは前のGM78Sとかでも同様の問題ですが、作業で袋入りの資材やペール缶入りの製品を運んだりするのに、いろんな向き顔を動かすのですが、その時の水滴(たぶん自分の息の結露)が一滴二滴垂れる時が1日のうちに一回切りあるんですよね。製品を持ち上げようと下を向いたタイミングで気づくので、本当は直立時にも気づかずに垂れていることがあるかもしれません。これ規則性がないのでほんと困る。まあマスクを装着したまま真下に製品がある時に下を向くなって決めて対策しています。
基本的に良い製品な気がします。使っていて気になったり何かあたったら書きます。

2025-04-29
用途:
塗装(下地処理・エアガン)

個人での使用ですので、当然なんの問題もありません。
使い捨てマスクとは比べ物にならないくらい呼吸が楽です。
取説にあるように、吸気口箇所を手で塞ぐと密着しているのが確認できました。
排気は下向きのほうが、眼鏡が曇ったりしなくていいと思います。

2025-06-26
用途:
塗装作業時

スーパーカブの全塗装を車庫内で行うために購入しました。
圧迫感や息苦しさはありませんでした。
なかなか良い商品です。

2024-04-03
用途:
石綿除去作業
対象商品:
59741334

Lサイズで丁度いいフィット感でした。使いやすいです。

株式会社ロータス 様2023-06-30
用途:
キャスト原型研磨時

Mサイズが窮屈でしたので、Lサイズを追加発注して正解。
一般男性は、Lサイズの方が良いですね。
口周りが楽になりました。

2人が参考にしています
株式会社ロータス 様2023-06-09
用途:
キャスト研磨

フィルタX2を装着、とても呼吸が楽で、
着け心地も良いです。
使い捨て防塵マスクの時は、鼻の粘膜を痛め、くしゃみ鼻水が止まらなくなったので、比較後、レビューします

2020-11-21
用途:
農作業
対象商品:
59741325

2wayタイプは初めて使ったが、一つのより呼吸がかなり楽になった。重さも気にならないし農薬散布に最適。

2人が参考にしています
2021-05-04
用途:
溶接
対象商品:
59741325

溶接時の粉塵防止に購入した。自動遮光面を使用する場合は、干渉する可能性がある。

2020-07-22
用途:
グラインダー 機械修理
対象商品:
59741325

防塵、防毒両用はとても良い、フィルターの薄いのもよい

トータルリペア NEXT ROXY 様2020-04-16
用途:
塗装作業
対象商品:
59741325

フィルターが2つ付いている防毒マスクを初めて使いましたが1つのタイプに比べて呼吸がかなり楽になりました。フィルターを替えれば防塵と防毒の両方に対応しているのも良い点です。

有限会社永山工業 様2020-03-29
用途:
斫り工事・毀し工事
対象商品:
59741325

以前にシングル及び充電式を使いました この商品が一番使い易いと思います。

2023-01-12
用途:
石材加工

1年弱使用していましたが、正面にある排気弁の付いたプレートとシリコン部分の繋ぎめの接着が外れました。
以前使っていたDR80は5年間どこも壊れませんでした。
粉塵が入ってしまうので、外れない構造にしてほしいです。

2020-04-11
用途:
清掃作業・塗装
対象商品:
59741325

埃が大量に舞う場所での清掃作業に使用したところ、粉塵を吸い込むことなく快適に作業できました。呼吸は特に苦しいと感じることはありませんでしたが、シューシューと少し呼吸音が漏れます。
声が籠ってしまいますので、これを付けたまま会話することは難しいです。

1人が参考にしています
2020-02-28
用途:
ウイルス対策
対象商品:
59741325

シリコン製でフィット感はいいです。他社製品に比べても軽いと思います。

レンタカーVanVan 様2022-05-22
用途:
リサイクル施設での防塵
対象商品:
59741325

12月中旬に購入して約5カ月でシリコン部分とプラ部分のつなぎ目が外れるようになりました。
一日大凡8時間使用してこのような状況になるのは普通なのかな。
構造上プラ部分とシリコン部分でベルト部分を固定するので接着面に負担掛かりそうな気がします。
TW08SFの方がいいのかな~。
消耗品なのかなと思いつつリピ注文しました。

2人が参考にしています
2021-12-19
用途:
TW01との差が違い過ぎる
対象商品:
59741325

リサイクル施設で働いてます。
元々会社よりTW01を支給されていたのですが自転車で坂道を全力で走っているような感覚や動悸や体調不良が続きました。
扱っているモノがモノなのでマスクは必須なので試しにTW02Sを購入しましたが「なんだこの差は!」「フィルター2個だけでこれ程変わるものなのか?」と思う位呼吸が楽になりました。
問題はメリヤスがない事でしょうか。
マスク付ける所がかぶれて困ってます。
いいメリヤスないでしょうかね…。

2人が参考にしています
2019-03-02
用途:
私は溶接工です。
対象商品:
59741316

非常に良いものは、明るく快適な息吹であなたをマークします

2020-07-19
用途:
粉じん作業
対象商品:
59741325

Mサイズを購入しましたが、サイズが本当に合ってるのかわかりません。一応吸排気の白い部分を手で押さえて空気漏れがないので問題ないかと思いますが、近いうちにLサイズも購入して試してみたいと思います。

2020-04-20
用途:
溶接、塗装
対象商品:
59741334

薄くて軽く良いのですが、排気口が正面にあるために溶接面が曇ります。

2020-03-04
用途:
風呂掃除、大掃除
対象商品:
59741334

塩素系洗剤を使う時、ホコリが舞う時、これとメガネは必須です。今まで、息を止めて、目をつむってやってたけど、これを使えば、能率が全然違うよ。