- 用途:
- 燻製缶として利用
まだ、実際に燻製は行っていませんが、大きさがジャストサイズです。また、道具を保管するのにも向いており、値段以上のものであると思います。
- 用途:
- 燻製缶として
以前に買った燻製缶が、丁度良かったので追加購入。大きさも丁度良く、扱い安いです。普段は道具をしまっておくのにも使え、専用の燻製器は不要だと思いました。
- 用途:
- 炭の火消し用で
- 対象商品:
- 60366687
定期的に焼き肉パーティをやるので炭を使い捨てするのがもったいない、かつ炭の量も多いので大容量の火消しツボを探していたところ、友人が同じように一斗缶を使っていたので買いました。
コントに使うには硬すぎて怪我をするので向いていません。
- 用途:
- ストーブで料理をする
- 対象商品:
- 60366687
ストーブでオーブン料理をするために購入しました。
焼き芋がプロ並みに美味しく出来上がります。
今度は燻製にトライしてみます。
手頃なサイズで安く買えたので良かったです。
- 用途:
- 藁灰づくり
蓋がスカスカで緩いです。
密封性は皆無です。
用途次第です。
- 用途:
- 溶剤に湿潤させる際に使用
- 対象商品:
- 60366687
高価な密閉容器ではなく、簡易的でしたが、コストパフォーマンス良く使用できました。蓋と本体間に隙間がありますので、それを理解して対応すれば十分です。
DIYの店舗に販売が無く、こちらで購入出来て、便利でした。
- 用途:
- ロケットストーブづくり講座のため一斗缶20個を購入
- 対象商品:
- 60366687
商品にについては問題ないのですが配送業者が悪いのか(佐川急便)6個梱包の物についてはダメージは許せる範囲内(蓋の真ん中にへこみ程度)でしたが、2個をダンボール箱に梱包した物の1個が蓋上部を角にぶつけて本体ヘリまでつぶれた状態でした。ダンボールで梱包した状態での受け取りのため、商品の状態まで確認していなかったこともあるのですが、不満といたします。
大変ご不快な思いをさせてしまい申し訳ございません。関係部署に連絡いたしまして、今後の課題とさせていただきます。今後ともよろしくお願いいたします
- 用途:
- 竹炭を作るための缶として
- 対象商品:
- 60366696
竹を缶の中に入れて薪ストーブで燃やすと炭ができるとのことで購入しました。
蓋に穴を開けて使います。
まだ試していませんが、缶の作りは想像していたものと同じで、一般的なお煎餅などが入っている感と同じです。
満足です。
- 用途:
- バッテリー保管(防火)用
- 対象商品:
- 60366696
フタ付きでした。板厚はノギス測定で0.45mmでした。少し荒い扱いをしたら凹む印象です。他と比べ、フタ付きの値段を評価しています。