エアーホース PVC製のレビュー

平均満足度 3.85 (81件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エアーホース PVC製 モノタロウ
モノタロウ
999 / 税込 1,099
ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。 【用途】エアツール用ホースに
81件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-09-24
用途:
機械メンテナンス

耐久性に、不安を感じる。
エアー インパクトで、プーリーやシャフ トナット
脱着時に、使用します。エアーホースの内径が小さいと、パワー不足の為 本来のインパクト 性能が発揮出来ず 仕事が、出来ないので太めを購入した。
もう少し 安価だと良い。

2020-03-03
用途:
塗装ほか
対象商品:
64441195

コスパ的には良いが一寸堅く取り回し今一なのが難点です。

2024-01-19
用途:
機械のメンテ
対象商品:
64441195

内径は会ったが、外径がデカ過ぎて 用意したカプラーに会わないので苦労しました。
又、思ってる程 柔らかいホースでは有りませんでし、、、、

2人が参考にしています
合同会社寿デンソー 様2019-06-18
用途:
エアー配管
対象商品:
64441195

少しゴム臭がするが時間が経てば問題ありません。耐久年数に期待します。

2023-05-27
用途:
工場内配管
対象商品:
64441204

配管時の感触は、他メーカーと同じ。
他メーカーのPVCホースも、コンプレッサーに近い所はコンプレッサーオイルの影響で膨潤する為、通常よりも太いタケノコを使用していたが、柔らかめなので問題なく取付け出来た。
不満点は、長さの設定が10Mと短いこと、自動車やトラックが入るスペースの配管だと、途中に継ぎ手が必要になるし、2つ3つ買うとなると無駄が多い。切り売り、又は、15や20mの設定がほしい。

3人が参考にしています
2019-07-21
用途:
自動車整備
対象商品:
64441186

柔らかく、耐圧性も良く、火を使う作業に最適と思います。

2023-02-18
用途:
エアインパクトレンチ用
対象商品:
64441204

ホースは冬場やや硬いので、かなり大きく丸めて天井から吊るしてます。

2019-01-20
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
64441186

価格が安くて非常に使いやすい商品だと思います。取り回しもしやすいですです

有限会社和泉工業所 様2019-12-16
用途:
エアーの配管用に
対象商品:
64441204

いつもは、十川ゴムのスーパーホースを使っていましたが。
今回、安価なこのホースを購入。
ゴムが硬いので、ホースバンドの癖が付きます。
再使用時は、そこからエアー漏れします。
新品使用時でも、ゴムが硬いのでホースバンド締め付けても、
エアー漏れします。
念の為、強く締めつれれるホースバンドで締め付けても、
エアー漏れする箇所ありです。
レギュレーターで圧を落としていますが(笑)
タイミング見て、十川ゴムに変更しようと思います。

13人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。

2023-03-28
用途:
コンプレッサーの配管
対象商品:
64441204

きつめのホースニップル(タケノコ)に入れてホースバンドで止めましたが、エアー漏れします。タケノコのギザとバンドの位置が微妙なのか?ほかのホースに替えました。

2021-05-10
用途:
トラックのエアー取り回し

使用していると膨らみます。
内径があわなくなるので大変危険です。
エアー漏れしてホースをカットして再度使おうとしても内径が膨らみ使い物にならない。
トラックだと大変危険です。

9人が参考にしています
株式会社 北日本部品機器 様2019-02-13
用途:
機器のエアーホース漏れ補修に使用しました
対象商品:
64441204

冬季の使用時は少し硬くなりますが少し温めてやれば柔軟になり耐久性も
以前から使用しているので問題ありません満足しています。

東葉サービス 様2021-03-24
用途:
エアー配管
対象商品:
64441213

新品状態では柔らかいのですが、素材の関係?なのか使用して3~4日で堅くなりました。
耐久性は良くないと思います。
コンンプレッサーと接続しホースバンドでかなり締め付けたにもかかわらず抜けました。
施工後1ヶ月程度でホースが抜ける事例が2件ありましたので、今後は別のホースにします。
材質から見直しをした方が良いとおもいます。

6人が参考にしています
江泉溶工株式会社 様2019-03-02
用途:
エアツール作業全般
対象商品:
64441213

柔らかで肉厚もあり重量物が載っても大丈夫だと思いますが耐熱効果は要観察です。若干重いのかな。

オールマリン 様2018-05-03
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
64441186

今までゴムホースを使用していましたがPVCの方が耐水性がありそうで使ってみました

有限会社鈴真工業所 様2022-02-14
用途:
エアー工具
対象商品:
64441213

このシリーズの細いホースは購入したことがあったので、今回はトラックの出入りがある場所用に太いタイプのホースを購入しました。しかし、この商品は硬すぎで自由に曲がりません。こんなに硬いとは思いませんでした。届いた時の巻きのまま真っすぐに出来ない!

1人が参考にしています
田村銅鉄店 様2018-04-17
用途:
タイヤのエアー補充メンテナンス等
対象商品:
64441186

ウレタンホースの代用に購入しました。重量ありますが長期間使えるようです。

2021-09-02
用途:
コンプレッサーからのエアー取り出し
対象商品:
64441195

使用して10日も立たないですがホースバンドで締めてあるとこ以外すべてが膨らんでます。これでは、危ない(使用圧力も7.5K「0.75MPA」)
しかかけてません。データ最高使用圧力(MPa)2、破壊圧力(MPa)6
では、ありえないと思います。
改善をしてください。(無駄な買い物でした。)

12人が参考にしています
2021-05-15
用途:
空圧工具への空気供給
対象商品:
64441195

耐久性は良さそう、、外形が少し太くてカップラの装着が大変でした。これ用の太い外形用カップラが別にあるのかは??? まき癖がかなり強くリールに巻くのは大変、引っ張り出すのも大変。 東京の3~4月の気候では低温による硬化は気にならない(硬くならない訳では無い)。それ以下の温度では?? 冬になったら判ります。そんな寒いときは作業しないけど、、

1人が参考にしています
2021-03-30
用途:
自動車メンテ
対象商品:
64441204

理由はわからないが、とても小さく巻かれて届いた為、巻きくせがついて、1ヶ月以上伸ばした状態にしてますが、巻きくせが取れずとても使いにくです。二度と買いません。

4人が参考にしています