フロントホイールクランプのレビュー

平均満足度 3.86 (51件のレビュー)
商品レビューを投稿する
フロントホイールクランプ モノタロウ
モノタロウ
7,898 / 税込 8,688
バイクのフロントタイヤを保持しガレージ内で場所を取ることなく車両の保管が可能です。フロントタイヤをクランプに乗せるだけで、ホルダー部分が上がり、簡単にタイヤをロック出来ます。 【用途】メンテナンス作業に。
51件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-03-10
用途:
バイク整備

二輪車用スタンド リア用 の使用の為に購入
リアのスタンドは一人で使用するにはコツが必要な様子であったため、安全の為に用意した。前16インチ110mmの250CCのバイクで使用したが安定感が予想以上に良かった。横に揺らしてみたが倒れる雰囲気は無い。この手の物は初めて使用したが、満足できた 二輪車用スタンド リア用 と 立てた状態で重ねると
H800 W600 D450 くらいの置き場所になる

2025-04-03
用途:
駐車場での保管時
対象商品:
66092355

下記の問題点がありますが、使用上問題無し。
穴の位置のズレ…引っ張ると合う
溶接の角度のズレ…使用時は問題無いので我慢
安価で購入できるのでオススメです。

屋号なし 様2024-08-15
用途:
バイクの整備、ハイエースへの積み込み時
対象商品:
66092355

穴の位置や精度、塗装の質などから言えば、品質がよいとは言えませんが、用途や機能面からすれば全然問題ないです。
バイク専用用品でもいろいろありますが、コスパもいいと思いますし。

2024-07-15
用途:
駐輪時
対象商品:
66092355

タイヤサイズ2.50のカブでも、普通に使えました。

2023-06-16
用途:
ディスプレイや整備
対象商品:
66092355

組み立ても簡単な工具だけですから迷うことなく組み立てできました。
使ってみて概ね満足しております。耐久性もそれなりにありそうですよ

2人が参考にしています
2023-04-10
用途:
日頃のバイク駐車保管に使用

商品は問題無く、組み立てが出来ました。
購入した時より価格が上がりましたね。
使用ですが、スタンドに入れるとき手押しだと、
少し力が要ります。
エンジンをかけてゆっくりスタンドに入れることも可能です、
下の受け台がしっかりタイヤをホールドしてくれます。
スタンドのロックもあるため、万が一バイクが下がり転倒を防いでくれるため安心です。
今は、カーポートの下にスタンドで立ててシートをかけてますが、直立で駐車できるのでスペースを取らず良いです。

2人が参考にしています
2023-01-19
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
66092355

このクランプに前輪を突っ込むとそれで一応車体は自立するので、あとは車体から手を放して、コロ付きのリアスタンドや、タイダウンベルトなどでその日のメンテナンスに合わせた固定状態に持って行けます。あると便利なクランプです。

3人が参考にしています
2023-01-11
用途:
ドラッグスタークラシックの駐車に利用
対象商品:
66092355

ドラッグスタークラシックのスタンドは短く、結構傾きます。
車庫に置くとき、直立してスペースが空きます。
タイヤサイズは丁度です。
非常に良いです

髪工房まるやま 様2023-01-08
用途:
メンテ時に使用してます
対象商品:
66092355

思ったよりしっかりとしてます。オイル交換の時に直立できるので購入しましたが。
ガレージに保管時も使用しています。サイドスタンドの時より僅かでもスペースを確保できるので助かってます。

1人が参考にしています
岡野農園 様2022-09-25
用途:
バイクの運搬時
対象商品:
66092355

コスパ最高です。ただしカブを載せるにはタイヤが細いためホールドしませんでした。すこし改造して使用可能となりましたので、この評価となります。
これからも、安価でもしっかりした内容のモノタロウブランドを増やしていただけると嬉しいです。

1人が参考にしています
2022-10-11
用途:
ゼファー1100にて使用

妻に組み立てさせたらボルト2本目にてヘルプの声が・・・
確認すると赤いフレーム2つをボルト4本で固定するのだが ボルト穴が左右で1センチほどズレていてボルトが刺さらないとのこと
まぁ安物なのでオレは構わないが 普通の人では組み立て出来ないのでは?
ジャッキ噛まして広げて無理矢理ボルト入れました ボルト締め付けたらがたもなく普通に使えたので良かったです

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。

2022-07-26
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
66092355

大型バイクに使用しておりますが、しっかり支えてくれます。

1人が参考にしています
2022-05-13
用途:
バイクの固定
対象商品:
66092355

ひとりでリアスタンドを掛けるのは不安で購入。
倒れると10万越え。
本体を固定してなくてもずれたりしないですね。
何となく不安ですが倒れることもなく購入して良かったなと感じる。
フロントのみはやめましょう。
リアスタンドを使わないといつかは倒れると思います。
出し入れはストッパーが邪魔ですがテープで止めることでいいかと。
真直ぐ止められるのでスッキリ。
もっと早く買うべきでした。

2022-06-01
用途:
トランポでフロントタイヤ固定
対象商品:
66092355

おもったより重くていい意味で良かったです。全体的に安っぽいですが機能は充分に果たしますので問題ありません。

1人が参考にしています
2022-03-04
用途:
大型バイクのメンテナンスにつかってまふ。

Gsxs750で使ってます。
普通につかえます。
リアスタンドと併用で使います。
チェーン掃除やオイル交換なと
色々やくたってます。

2021-12-23
用途:
駐輪スペースの有効活用に
対象商品:
66092355

サイドスタンドのみのバイクを狭い駐輪スペースに停めるため利用しました。
いろいろ不具合を気にされている方が多いようですがウチの個体は可動部分のボルトをやや緩めに締めることで問題なく使えています。
最安価格帯のわりには素材も溶接も塗装もお値段なりにはしっかりしていて良い品だと思いました。
唯一気になったのは説明書が入っていなかったこと。WEBからダウンロードして支障なく組み立てできましたが最初から入っていないものなのか、運送途中にこぼれ落ちたのか、気になって夜も眠れません…

株式会社なかにし商店 様2022-09-25
用途:
メンテナンス
対象商品:
66092355

この金額なら価格以上。
しっかりと固定でき、買って◎

2021-11-14
用途:
バイクのメンテナンス用、駐車・保管用
対象商品:
66092355

しっかりと機能する良い商品だと思います。価格の安い分、塗装やパイプの材質等に不満を持つ人はいるかもしれません。たとえば、組立時にボルトを締め付けすぎると、パイプ変形します。ワッシャーをもう1枚ずつ追加すると変形を防げるかも。適度な締めつけで緩まないようにできれば大丈夫です。ロックピンは、毎回締付け固定し、安心して作業・保管できるようにしています。手間をかけたくないなら、加工する必要はあるでしょう。

3人が参考にしています
2021-06-05
用途:
トランポ用に買ったけど…
対象商品:
66092355

トランポ用に買ったけど、意外にもまっすぐ立つので、整備にも使えます。センタースタンドが無い車体なら重宝すると思います。

株式会社丹祥堂 様2021-07-10
用途:
メンテ
対象商品:
66092355

安価ですし、以外にサビにも強いので満足しております。