LEDヘッドライト H4 HILOWのレビュー

平均満足度 3.74 (53件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LEDヘッドライト H4 HILOW モノタロウ
モノタロウ
7,298 / 税込 8,028
高輝度かつ広域な照射性能LEDチップ仕様。ヒートシンク+冷却ファンで長寿命を実現。ドライバー内蔵のバルブワンボディで取り付け簡単。マイナスコントロール車対応。 【用途】H4ヘッドライトコンバージョンキット
53件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-17
用途:
ハロゲン球からの交換
対象商品:
68898935

mh23s型ワゴンRに取り付けましたが、純正の防水ゴムブーツを無加工で取り付けできました。
色温度が6000Kなので、雨天時に視界が暗く見えてしまうのを心配していましたが雨天時でも十分な明るさでした。
まだ使い始めたばかりなので寿命は不明ですがハロゲン球よりも長い寿命を期待しています。

CLOVER・AUTO・JAPAN 様2023-09-09
用途:
お客様用
対象商品:
68898935

おそらく別社のお品だと思います。PBブランドとして出していると言う事で、大丈夫だと信じて使っています。今の所不具合はありません。

1人が参考にしています
2023-06-12
用途:
ヘッドライトバルブ交換
対象商品:
68898935

ヘッドランプユニットの裏側がゴムのカバーになっている車は加工が必要になります。
マルチリフレクターのハロゲン車では光る場所が変わる球なので、取付後に光軸調整をした方が良いと思います。また、明るくはなるのですが視認性を考慮して6000Kより4300Kがあればより良かったです。

1人が参考にしています
2023-04-10
用途:
ムーブL175Sハロゲンランプの交換
対象商品:
68898935

初めにお断りしておきますが趣味の範囲での感想です。交換には留め金などちょっとしたコツが必要ですが問題なく交換可能です。第一印象は明るい・・・アレ!光軸?光量?
左右2個ずつ4個の細長の懐中電灯を重ね合わせた感じ、回転のバランスが悪くつけた後に本体を回転させ調整、光軸に関しては車両の光軸調整機能で3メモリほど下げてノーマルの位置くらいに調整、光量LOでは手前が暗くHIビーム操作で明るくなるが光軸はHIにはならないため市街地や住宅街では対向車歩行者の確認がしずらい他人には積極的にはお勧めしません。

1人が参考にしています
十鳥自転車 様2022-11-22
用途:
車のヘッドライト球交換
対象商品:
68898935

簡単に取り替えが出来て明るくなって前方が見やすくなった

2022-03-31
用途:
車両のメンテナンス時に
対象商品:
68898935

本格的な仕様を求められる方はバラストが別になるタイプが良いのでしょうが、ハロゲンより明るくなればと言う方には簡単取り付けのメリット含め良いかと思います。
更に一式を手配させて頂いております。

2人が参考にしています
2022-06-28
用途:
ハロゲンバルブ切れの為
対象商品:
68898935

他の車はLEDやHIDの中でハロゲンバルブは自分の位置を相手に示す程度の光量なので、切れたついでにこれにしました。
LEDにしたのはHIDは配線がそれなりに複雑になるので腰掛けで乗ってる車には不適だと思いこちらにしましたが、なかなかいい感じです。
後はどれくらい使えるかですね。

1人が参考にしています
2021-11-19
用途:
通常のバルブからのアップグレード
対象商品:
68898935

ハイゼットカーゴに取付しようとしましたが… バルブの後方の凸があり、着きませんでした(涙) 
奥様のジムニーに取付します。 
試しに点灯させた際は、想像以上の明るさでしたので… 期待してます。

2人が参考にしています
2021-09-30
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
68898935

まだ取り付けしておりませんが、皆さんのレビューに期待を込めて、先行評価!

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ありがとうございます。お取付後、ご使用感などいただけますと幸いです。

2022-03-22
用途:
交換時
対象商品:
68898935

jb23に使用しました!対向車にたまにパッシングされます。

3人が参考にしています
2021-08-29
用途:
車のヘッドライト
対象商品:
68898935

すごく明るく、問題なく装着できました。
安く買えて満足です。
後は安いので、どのくらい持つかが少し不安です。

2人が参考にしています
多胡建築 様2021-11-30
用途:
自家用車
対象商品:
68898935

世の中がすごく明るくなって夜の運転が気分的に楽です

1人が参考にしています
2021-04-07
用途:
純正H4バルブからの交換
対象商品:
68898935

明るさは価格相応で満足です。
L375Sタントはヘッドライトユニットを取り外すことなく交換可能でしたが、MK21Sパレットはヘッドライトユニットを取り外さないと交換が困難だと思います。

2020-09-21
用途:
自動車のメンテ
対象商品:
68898935

白く明るくなりました。長期間維持してくれるといいですね。

1人が参考にしています
2020-04-23
用途:
マイカーに
対象商品:
68898935

取り付けも簡単でまあま明るいです。あとはどれくらいもつかですかね?

2020-02-10
用途:
自家用に使用中
対象商品:
68898935

普通のハロゲンバルブを交換する
予算で、LED化出来るので
コスパに優れていると思います。
これまで、四台の車に使用中ですが
ノントラブルで気に入ってます。

2人が参考にしています
2019-12-01
用途:
自動車ヘッドライト
対象商品:
68898935

フィットGE6に取り付け、値段で選びました。ダストカバーがかなりの切り込みを入れないと付かないので後々が心配、あとヒートシンクにかなり干渉しているので放熱も心配。明るさは満足。ただ光軸は出ませんでした、これは車側(リフレクター)もあるので、、、。あとはもちですね。

5人が参考にしています
愛川電機 様2019-07-27
用途:
乗用車のヘッドランプ
対象商品:
68898935

ハロゲンバルブの倍以上の明るさがあり、防水ラバーを少し切るだけで取り付けも簡単です。
ハロゲンバルブの明るさに不満を持つ方々にお勧めです。
H4用ですが、H4u用のヘッドランプユニットの場合は少し傾ければきれいなカットラインが再現できます。
取り付けの際にLEDユニットとフランジを一旦外す必要があり、ねじって外すことが取扱説明書に記載してあればもっといいと思います。

2019-10-05
用途:
ジムニーの前照灯に、使用
対象商品:
68898935

取り付けに関して、ほとんどがそうなのかもですが、防水カバーが切り込みを入れないと付けれない
明るさは白い光で見やすく良いです

3人が参考にしています
2019-09-06
用途:
バイクのヘッドライト用
対象商品:
68898935

カットラインがキレイに出て対抗車にも優しいヘッドライトになりました、夜の視界も良くなりバイクに乗るのが楽しみです。