黒染めスプレーのレビュー
- 用途:
- パターのシャフトに使用
- 対象商品:
- 73586135
ヘッドが黒いパターのシャフトも黒にしようと思って使ってます。
全体が艶消し黒になっていい感じです。
それほど塗装の強度が強くないので、使っているうちに部分的に剥がれたりしますが、また塗り直せばいいと割り切っています。
- 用途:
- 光学機械の反射防止処理
- 対象商品:
- 73586135
低反射、極薄塗膜のグラファイト塗装用の塗料を色々試しましたが、このスプレーが焼き付け前の塗膜強度が高く、扱い易かったです。
しかも安価なのでコストパフォーマンスは絶大。
実験して評価良好だったので買い増ししようと思ったら取り扱い中止だとか。
再販を望むものです。
- 用途:
- バイクのパーツ塗装
ホイールやフロントフォークのアウターに使用しました。事前の下処理を適切にすれば塗面の強度もそこそこあり、吹き付ける厚さによって染めたような感じからベタ塗りに近い感じまでできて良かったです。
残念ながら取り扱い中止になってしまいましたが、ぜひ再販していただきたい商品です。
- 用途:
- ビス類の黒染め
- 対象商品:
- 73586135
自働車のビスの黒染めに使用
艶消し黒より艶感が無く、定着も良い
他人に分からない拘り品
良い商品である
- 用途:
- バイクのレストア
- 対象商品:
- 73586135
譲り受けたバイクのレストアを始めて、ボルトやナットなどの鯖が酷く、モノタロウさんの錆び取り剤も購入しました。先ずは、錆をとって綺麗にしてからスプレーしました。超微粒子とあって思った以上に綺麗になれました。
- 用途:
- ダイキャスト製模型の黒塗装
- 対象商品:
- 73586135
ダイキャスト製の模型に黒塗装の代わりとして使いました。
いい感じに仕上がりました。
- 用途:
- 新規作成の機械部品の化粧と錆止めを兼ねて塗装しました。
- 対象商品:
- 73586135
スプレーお広がり具合も最良で、塗装し易かった。
乾燥後も、艶消しで品格が出ました。
- 用途:
- 自動車のアンダーコートの代わりに使用
- 対象商品:
- 73586135
自動車のアンダーコート(錆隠し、錆止め)の代わりに使用しています。塗膜が薄く、乾燥も早いため、非常に使い勝手が良いです。また、塗装対象の材質も選ばないので重宝しています。
- 用途:
- 工具の補修後着色
- 対象商品:
- 73586135
黒染めされた工具の切削補修後の錆止めとして使用。
ガンブルー液では染まりが悪くて錆びたが、このスプレーなら良く染まり、理想的な仕上がりであった。
- 用途:
- バイク部品塗装
- 対象商品:
- 73586135
ステーやボルトの塗装に使ってみました。
この価格でこの仕上がりなら満足です。
またホイールの部分塗装(元々の色が艶なしブラック)にも使ってみましたが全く違和感なく仕上がりました。
- 用途:
- プラパーツ、金属塗装作業時
- 対象商品:
- 73586135
艶が出ないタイプなので日焼けしてきたワイパーアームや無塗装樹脂のメンテとして使っています。
粒子が細かいために何度か重ね塗りする必要が有りますが仕上がりは自然なので重宝します。
- 用途:
- 鉄道模型で貨車の塗装
- 対象商品:
- 73586135
一般的なラッカースプレーと違って、下地が透けないように何度か塗り重ねても厚塗りのボテボテ感がない。黒色はグラファイトで色素として濃いので三度も塗り重ねれば大抵はOKである。真鍮への塗装のためエッチングプライマーで下地処理している。模型の塗装であり、後で塗装面を擦ったりすることはないので、今のところ剥がれなどはない。
- 用途:
- ワイパーアームの補修塗装
- 対象商品:
- 73586135
軽自動車のワイパーアームの塗装に使用しました。
一般的なアクリル塗料より塗膜が薄くでき、塗料の乗りも良い感じです。
耐久性は塗布したばかりで分かりませんが車検毎に塗ればよいと思います。
- 用途:
- バイクパーツに使用しました。
- 対象商品:
- 73586135
バイクのカーボンパーツ裏側に使用しましたが、なじみも良く良い感じに仕上がりました。
艶は出なくまさに黒染めスプレーです。 通常の黒色のスプレーとは異なりいきなり黒い塗料が出るのではなくたれない程度に出ますので初心者にも扱えると思います。