ニトリルゴム手袋 中厚 粉なしのレビュー
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。
通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比)
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
ブラック色で汚れも目立ちません。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
【用途】自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど
2021-10-29
- 用途:
- 車整備 機械工作
今までいろんなメーカーの同じようなタイプの手袋を使用してきましたが今まで使ってきた中で一番丈夫です。手とのフィット感覚もいいです。またレピートしたいと思います。
2021-11-25
- 用途:
- 2輪・4輪車の整備と洗車時に使用
- 対象商品:
- 73667834
耐久性も有りエンボス加工?で滑りにくいので重宝しています。青いのや透明な手袋を使っていましたが、いまは、これをリピートして使っています。
株式会社 各務原整備 様2021-10-19
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
- 73667834
他社の同製品より若干厚めですが十分に薄いため細かい作業も問題なく使用できます。
作業中に電話が掛かってくるような時でもスマホの操作が可能のためいちいち脱ぐ必要もなく非常に重宝します。
素材が若干厚めのため他社製品より耐久性も高く作業中にどこかに引っ掛けた際にも破れにくくなかなかダメにならないため非常にコスパがいいです
2人が参考にしています
有限会社御光福園芸 様2021-11-28
- 用途:
- 農作業や油仕事用に
- 対象商品:
- 73667834
手袋の厚みもあり、丈夫で長持ちします。やっぱり、薄いタイプより中厚がおすすめです。色もブルーがあれば良いですね。
2023-03-14
- 用途:
- 機械メンテナンス
- 対象商品:
- 73667825
耐久性がいいように書いてあったので買ってみましたが微妙でした。
軽作業には十分だと思いますが、メンテナンスになるとすぐ破れます。
1人が参考にしています
KIDエンジニアリング 様2022-02-24
- 用途:
- 車両メンテナンス、機械メンテナンス作業用
- 対象商品:
- 73667834
オイルや水気のあるものを触るときに使用しています。
青い食品用?のニトリル手袋と比べるとかなり厚手なので、滅多に破れることはありません。
クレモンフェラン 有限会社 様2022-02-05
- 用途:
- 耐油性があってこれは良いです。
- 対象商品:
- 73667843
今までは他社さんの似たような形のグローブを使用していました。 OEM?と思えるほどです。実際に使用してみましたが、肉厚さは感じず指先の反応を伝えてくれます。今後はコレ買います。
2021-09-13
- 用途:
- 丈夫でとても良い
- 対象商品:
- 73667834
バイクの整備で使用時、過去に薄手の水色のを使ったら、ちょっとの作業ですぐに破れて使い物にならなかったが、本品はとても丈夫で一日の作業でも破れない。手にピッタリして作業性も良い。手のひら周りが21.5cmの自分はLサイズでちょうどよい。
2人が参考にしています