ニトリルゴム手袋 中厚 粉なしのレビュー

平均満足度 4.35 (1,249件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし モノタロウ
モノタロウ
1,698 / 税込 1,868
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。 通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比) ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 ブラック色で汚れも目立ちません。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。 【用途】自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど
1,249件中 661~680件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-06-16
用途:
水仕事、農作業
対象商品:
73667825

一般的な使い捨て手袋より丈夫なので、使い捨てというよりは破れるまで何度も使用しています。普通のゴム手袋はある程度使用していると内面が臭くなったりするので、こちらの商品は丁度良いタイミングで交換できるので気に入っています。

2022-09-30
用途:
塗装作業と草むしりの防水用
対象商品:
73667825

丈夫で塗料にも強く重宝しています。草むしりの際には上に綿手袋をして使用しています。価格が上がったことが残念です。
難点としては箱にぎゅうぎゅうに詰められているため、さっと取り出し難い、押し付けられていたため装着をする前にいったん延ばして形を整える必要があること。粉なしとなっているが、最低限の粉は付いているのでもう少し増やすか、パッケージの改善が必要だと思う。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます

2021-08-28
用途:
機械メンテナンス時
対象商品:
73667825

品質はGOOD。また、ニトリル手袋が品薄な中、相場よりも安価で提供してくれるモノタロウブランドはありがたい。が、しかしたくさん使う物なので現在の高値はちょっと厳しいのも確か。

2022-11-23
用途:
機械加工作業
対象商品:
73667825

過去に購入した時に非常に良かったのでまとめて購入したのだが
パッケージ変更だけかと思ったら明らかに品質が悪くなっていた。
何せすぐに裂ける。他の方も書かれているが青色の薄いニトリルゴム手袋の方がよほど耐久性がある。
とりあえずこの商品は二度と買わない。

3人が参考にしています
2021-09-07
用途:
自動車とバイクのメンテ
対象商品:
73667825

他社同等品を使用していたが販売停止となったので購入。他社と同様、サイズがやはり小さめですが、二トリルはみな、1サイズ大きめを購入して使っています。それでもきつい。使用感と耐久性、厚さはほぼ変わりなく、コスパは若干よい。初めて購入する人は1サイズ大きいもの注文すると良いでしょう。まったく伸びがないので小さいと入りません。

7人が参考にしています
2022-01-23
用途:
整備関係
対象商品:
73667834

整備等この冬の時期、手先が乾燥してしまうので使用しています。

尾近 電業 様2021-07-17
用途:
工場内の電気工事作業。
対象商品:
73667825

ブランドメーカーと比べてもさほど変わりなく使えています。試しにM,L,LL購入しましたが
どれも使いやすく、評判はいいです。

2021-08-18
用途:
洗車
対象商品:
73667825

装着感は、問題なし
作業性も、問題なし
他社を利用してましたが、今回はお試しで購入しました。
あと、価格が少しでもさがれば、リピートします

2021-11-08
用途:
油作業
対象商品:
73667843

細かい作業もこなせて破れにくいので使い勝手は良いです

2021-07-01
用途:
バイク整備のとき
対象商品:
73667825

バイク整備のときに使用しています。
強度は問題ありません。
軍手より薄く、指の感触もあるので作業しやすいです。
バイク整備の必需品です。
またリピートします。

2021-06-11
用途:
自動車の整備
対象商品:
73667834

今まで使っていた国産の物はブレーキOHの時すぐに切れていたのですが、この商品は簡単には切れません。商品説明動画でマイナスドライバーで耐久性を見せているのを見て試しに購入したんですが当たりです!安くて丈夫おすすめです!

株式会社山陸自動車工業 様2022-01-29
用途:
オイル交換、塗料洗浄時など
対象商品:
73667834

他社のL寸より少し小さめでした。
素材はしっかりしています。

2021-07-11
用途:
清掃業務
対象商品:
73667825

かなりの薬品も使用する中、一日中持つほどの耐久性があります。一般的なニトリルゴム手袋より厚みがある為、少々きつめに感じられるので、ワンサイズ上げても良いかもしれません。

2021-06-30
用途:
バイクメンテナンス。趣味の釣り。
対象商品:
73667834

1回の使用で終わりではなく、持ちもまあまあ良いです。
趣味の釣りにも使ってます。臭いも手につかないし、表面がヌルヌルのサバなどを掴みやすいです。
あとは以前の価格に戻ってもらえればなお良いです!!

リスキーオート 様2022-09-22
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
73667825

箱のデザインが変わってから凄く破れる
使用するどころか、手にはめる時点で裂ける
いつも在庫分で複数個買うので最悪です。
自主回収してほしいレベルです。
以前のはコスパも耐久も値段以上でしたので気に入ってましたが
流石にリピートはしません。

7人が参考にしています
オフィス ビジネス インスパイア 様2021-08-25
用途:
クルマバイクの整備作業
対象商品:
73667843

作業中に破れにくく、保管中の経年劣化も少ないので、助かっている。手にはめやすく、外しやすいのも好感している。

2021-12-04
用途:
車両整備

伸びにくいと言うことで、LLサイズを購入しましたが、Lサイズにするべきでした。ある程度は伸びます。参考になるかどうか、170cm70kg程度の体型です。

2022-07-04
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
73667843

LLを購入しましたがLでよかった。
今後はLを購入します。
使い勝手は、最高に良かったです。

エスクス 様2021-09-09
用途:
機械のメンテナンス等
対象商品:
73667834

適度な厚みもあり耐久性もよく、細かい物も摘みやすい。色々使いましたが今の所これが一番良いです。

中満電気 様2021-09-05
用途:
機械、車、バイクの整備
対象商品:
73667825

粉なしなのではめにくいですが、耐久性もよく破れない限り使い回しできる。
他のメーカー品より安くてコスパも良い。