ニトリルゴム手袋 中厚 粉なしのレビュー

平均満足度 4.35 (1,249件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし モノタロウ
モノタロウ
1,698 / 税込 1,868
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。 通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比) ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 ブラック色で汚れも目立ちません。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。 【用途】自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど
1,249件中 961~980件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-01-22
用途:
製造機械のメンテナンスなど
対象商品:
73667825

通常の薄手の手袋より厚いのですが耐久性は抜群です。ディスポーザブルとして使用していますが弊社の作業環境だと正直まだまだ使用できる状態です。
厚手のニトリルゴムの手袋では出来ないような細かい作業も十分こなせます。

2019-12-30
用途:
自動車整備
対象商品:
73667834

商品の耐久性などはとても良いです
指先を使う仕事ですので、少し高くても良いので細かいサイズがあると最高です
Lだと指先が余り、Mだときつくて圧迫されます
同じことを感じている人も多いのでは?

7人が参考にしています
2022-10-07
用途:
バイク整備

いくらなんでも耐久性が無さすぎる。1回の整備で何枚も使うことになります。ひどい時は装着した瞬間に切れます。我慢して使ってましたがあまりにも酷いのでこのレビューです。買う方は気をつけてください。

3人が参考にしています
Joker's 様2020-12-10
用途:
日常メンテナンス
対象商品:
73667825

使用感がとても良く丈夫です。最近の供給間に合わないのが残念です。

2019-12-23
用途:
機械加工
対象商品:
73667834

破れにくく丈夫なので重宝しております。高い製品と変わらない品質だと思います。

2022-09-03
用途:
自動車整備や倉庫掃除
対象商品:
73667834

数年前からLサイズを愛用しています。購入回数は10回ほど。
今年の中頃以降に購入したものではゴムの材質変更されたのか、サイズが小さ目に変更されたのか、今までと同様の物をつかむ動作をすると手袋が破けるようになりました。非常に残念です。
価格差も小さいので今後は他社製品を購入します。

4人が参考にしています
コクブモータース 様2021-09-14
用途:
車のメンテナンス時に使用
対象商品:
73667834

ゴムが固く、装着感が良くない。柔らかく伸縮性のある素材に改良していただけることを期待します。

2020-01-18
用途:
業務
対象商品:
73667834

普段、軍手装着後にこのゴム手の2重にして使用してるので、ワンサイズ大きめの『L』を購入しました。
中厚なので、程々伸びてくれますし、何より丈夫!
オイル交換のたびに使うのですが、今まで薄手のニトリル手袋だと、2~3回で硬くなり破れてしまいましたが、こちらは少なくとも5回以上は破れません。
次回も購入予定です。

3人が参考にしています
2022-07-10
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
73667834

ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし ブラック色 50 Lサイズをサイズを購入 普段のグローブはLサイズ 丈夫な作りのため脱いで再度使う人にはワンサイズ大きい方が良いかと汗が付いた2度目にはくのは非常につらい

松葉タクシー有限会社 様2021-07-20
用途:
修理作業に使用
対象商品:
73667825

値段がもう少し安くなると使用頻度が上がるが値段が張るので調整しているが、良いお品なのでよく注文はします。

2020-03-17
用途:
オートバイメンテナンス
対象商品:
73667834

強度不足。125CCスクーターのフォークOHで指先等が破れて5枚使用しました。オイル交換等の軽作業なら良いかと思います。

4人が参考にしています
2022-07-07
用途:
手を汚さずに細かい作業を
対象商品:
73667843

前に買ったLサイズが小さかったので脱ぐと裏返ってしまい再び使い難い、出来ればその日には穴が開くまで使いたい。
気に掛かるところは長く使うと手に黒い何かが付着している、洗えば落ちるが手に黒い何かが付いている所をお客には見せられない。

2020-09-26
用途:
バイクの塗装や修理の際に使用
対象商品:
73667843

予想以上に1枚1枚がしっかり作られているように感じました。気にならない程度に小さなイボイボがあり滑り止めになっているし、簡単には破れないし、安いしいい商品だと思います。色も黒なので引き締まる感じでいいと思います。ただ、残念なのはサイズ感が難しいです。LLを注文しましたが、指の長さはちょうどいいものの指や掌部分が太く予想よりダブダブした感じでした。もう少しぴったりフィットする方が使用しやすいと思います。次回からはLを注文しようと思いますが、それなら指がわずかに短いかもわかりません。

2人が参考にしています
2020-03-07
用途:
機械修理,メンテ
対象商品:
73667825

普段Mサイズをつかっていますが、このグローブはMサイズでも少し大きめです。Sサイズがあるとうれしいです。

株式会社Iテック 様2020-04-02
用途:
機械組付や汚れ作業
対象商品:
73667834

手になじんでとてもいい感じです。価格は申し分なし。

有限会社イデグチ商事 様2022-01-21
用途:
洗車、手の汚れが多い作業etc
対象商品:
73667825

ちょっと硬いかな。
伸びないのではめづらい。
購入する前にサンプルとかあると助かります。

2021-03-12
用途:
機械整備
対象商品:
73667834

厚みも十分ありサイズもバッチリで満足しています。
次も購入すると思います。

2020-01-25
用途:
車の整備
対象商品:
73667834

厚さも丁度よく使いやすいと思います。青い薄手のニトリルゴム手袋よりもフィット感があり作業に最適と思います。あともう少しお値段がお安くなつていただければ助かります。

2020-04-30
用途:
自動車整備
対象商品:
73667834

エッジ部分に触れないように気を遣えば
最後まで普通に使用できます。

2022-07-17
用途:
自動車やバイクの整備のOIL使用時
対象商品:
73667843

耐久性なのですが・・・・・ 使うどうこうの前に。・・外すときに・破れてしまうことが多々あり なんとかここが改善できれば良いかとは思いますね・・・ 親指を脱ぐときひっぱると・・だめです・少しずつ全部の指を動かすか・・手首から・・しか すぐ軍手のように扱うと破れます

2人が参考にしています