ポータブルパワーソース PS-16000RPのレビュー

平均満足度 5.00 (6件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ポータブルパワーソース  PS-16000RP HITACHI
HITACHI
29,980 / 税込 32,978
リチウムイオン電池の中で、安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用したジャンプスターター。 4,000cc以下のガソリン車や3,000cc以下のディーゼル車(12V車に限る)の始動が可能。 使用方法を誤った場合でも9つの保護機能(【短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電】を搭載し、より安全にご使用いただけます。 ジャンプスターターとして使用するときは、ケーブルの接続状態や車両バッテリーの状態を検知し、異常があれば出力前にLEDとブザーで警告します。 【用途】ジャンプスターター/バックアップ電源/直流機器のサブ電源/携帯端末の充電/高輝度LEDライト
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-05-01
用途:
旅のお供から、万が一のバッテリー上がりまで

山奥に行く場面が多々あるので、バッテリー上がり対策で念のために購入した。
今のところジャンプスタートで使う機会はないが、電車旅した時にモバイル用のバッテリー充電などに大変重宝しました。HITACHI製ということで安心感もあり買って正解でした。

有限会社コスゲ自動車 様2024-04-27
用途:
自動車整備作業
対象商品:
73711383

バッテリー上がりの車両2000ccでしたが始動性は十分です。
機会があればジーゼルエンジンも試してみたいです。

1人が参考にしています
有限会社 柴藤自動車 様2022-10-07
用途:
バッテリー交換のバックアップなど
対象商品:
73711383

今まで使っていたものに比べるとサイズは数十分の一、使い方もさほど難しくはないので満足はしています。
注意点としては別売りのパーツなど
気を付けた方がいいと思います。

株式会社楓 様2022-01-13
用途:
バイクの整備
対象商品:
73711383

サイズ的に使い勝手がよく、大変満足です!
緊急時の備えにさいてきでした。

2021-07-17
用途:
自動車バッテリー上がり時
対象商品:
73711383

バッテリーの安全性と寿命、そして何より信頼できるメーカー製であったので購入しました。
バッテリーの診断機能が私には少し難しいのですが使い勝手は良く、あっけなく再始動できました。
普段はスマホの充電に使うので結構お世話になってます。

2020-07-14
用途:
車の緊急電源として使用します
対象商品:
73711383

7/10に発注、7/14に到着しました。
いざという時の為の緊急バッテリーとして購入しました。
この手の製品は重いのが欠点だったので、軽量・コンパクトな機種を探していました。
箱をみると意外に大きい印象でしたが、本体はカタログ通りの大きさで、重量はリチウムイオンバッテリーで930g、付属品を含めても1500gでした。
到着時の充電量は80%だったので、充電して100%にしました。
今後どれくらいの頻度で充電が必要か経過観察です。
価格は新品のバッテリー並です。
まだ使用していませんが、いざという時の為に車に常備しておきます。

5人が参考にしています