タイヤゲージ グリップタイプ ダブルタイヤ対応のレビュー

平均満足度 3.92 (25件のレビュー)
商品レビューを投稿する
タイヤゲージ グリップタイプ ダブルタイヤ対応 モノタロウ
加圧と減圧がレバーだけで簡単に操作可能です。圧力計・ホースの根本部分・チャックの根本部分の3か所が360°回転するので大変便利です。また先端へッド部がロングヘッドなので奥まった部分での作業でも大変便利です。 【用途】エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
25件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-18
用途:
タイヤの空気入れ

社用車の空気入れの為に購入、コンプレッサーがあるので
わざわざガソリンスタンドに行かなくても済むし 調整も簡単なので
とても使いやすいです

2025-01-06
用途:
タイヤの空気圧調整

モノタロウのガンタイプを使っていたが、ゲージの精度がよくなかったし、ホースがねじれて使いずらかったけど、これはホースとゲージが回転して使いやすいです

1人が参考にしています
PNC 様2024-04-24
用途:
農機トレーラーに
対象商品:
80343865

本体のゲージが大きくて見やすいので気に入っています

2024-05-29
用途:
タイヤの空気圧の測定及び充填
対象商品:
80343865

使い勝手がよろしい。コストパフォーマンス良いです。

2024-06-23
用途:
機械整備

購入してから3年ほどでホースが避けてしまい、エア漏れするようなことになっています。メーターも1キロ位の差があり、メーターとして使い物になりませんでした。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ゴムホースは消耗品になりますので定期的に交換をよろしくお願いいたします。
https://www.monotaro.com/p/7305/7164/

府中綿業株式会社 様2022-04-08
用途:
スクーターのタイヤ空気圧調整
対象商品:
80343865

手持ちのスクーターのタイヤ空気圧が調べたくて購入しました。
使い勝手が良く大変満足してます。

1人が参考にしています
久保田自動車整備工場 様2022-01-13
用途:
空気圧の調整
対象商品:
80343865

今までは、タイヤ空気圧ゲージと充填ツールとで作業の為時間がかかってしまいましたが、このツールを使用してみて大変楽になりました。

2020-12-04
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
80343865

便利に使ってます。オートストップ機能があればよいのですが。

1人が参考にしています
S-labo 様2020-09-12
用途:
社用車のメンテナンスに
対象商品:
80343865

主に社用車の空気圧を見るために購入。ダブルタイヤの積載車もあるためにこちらを購入。
安物だとゴムホースの耐久性に不安がありましたが、今のところ特に問題なさそうです。
しっかりとした作りで耐久性もありそうです。

4人が参考にしています
SPEED若松 様2022-08-03
用途:
エアーチェック

エアーゲージは問題無いが、ホースが1年程で膨らみはじめた。ホースの交換部品が有れば良いと思う。

1人が参考にしています
2020-05-03
用途:
自家用車からトラクター、2tダンプのメンテ
対象商品:
80343865

ゲージが大きくて見やすいです。
ダブルチェックも確実に入ります。

3人が参考にしています
2019-12-13
用途:
空気入れ
対象商品:
80343865

安価な割に良くできています。スタットレス交換時に便利です。

2022-01-08
用途:
商品者のエアーチェック

エアーが漏れる。文字盤を抑えている小さなネジが外れた。針が戻らない。と段々壊れていきました。2年は持ちましたが値段からしたら、こんなもんでしょうか。

4人が参考にしています
2019-12-19
用途:
フォークリフトの空気入れ
対象商品:
80343865

フォークリフトほ空気入れに使用しまして、ダブルタイヤでも問題無く使えました。後は耐久性がどの位なのかですね。

2019-08-18
用途:
車、トラックに使用
対象商品:
80343865

メーターが大きいのが非常に良い。使用の際は、特に問題は感じませんでした。多少、バルブコネクタ脱着がきつめ。メーター数字の誤差は、他と比べ多めに出ている様。

1人が参考にしています
SPEED若松 様2022-09-01
用途:
エアー充填
対象商品:
80343865

一年チョットでホースからエアー漏れさらにゲージ内の小さいビスが外れる。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ホースは消耗品になりますのでよろしければ下記交換用ホースのご利用もご検討ください。
https://www.monotaro.com/g/05171714/

2020-09-15
用途:
農機修理
対象商品:
80343865

使用中の品が故障し、買い替えました。とても手軽で使い易く満足しています。

2019-09-13
用途:
メンテナンス
対象商品:
80343865

安くて良い商品だと思う。ゲージの誤差どれだけあるかしらべてみたい。

株式会社伸和建設 様2019-08-16
用途:
手持ちのタイヤゲージが使用できず追加購入
対象商品:
80343865

乗用車程度の充填であれば、ベビコンと併用して重宝します

カスタムショップ舞太郎 様2019-04-15
用途:
トラックのダブルタイヤ用に
対象商品:
80343865

トラックのリヤタイヤに使用。問題なく使えてます。安価助かってます。

1人が参考にしています