ビードブレーカーのレビュー
- 用途:
- 125cc10インチタイヤの交換
他の方が書かれている通りビード落としは一発でした。
タイヤ系が小さいので下に同径のタイヤを置いて作業しました。
次は17インチタイヤに使うつもりです。
買って良かった。
- 用途:
- 作業車のメンテナンス
- 対象商品:
- 88620683
早速16インチ 純正アルミホイールに使用しました。
過去はタイヤレバーのみでタイヤを外していましたが
ビードブレーカーがこんなにも優れているとは思いませんでした。
慣れてくれば扱いやすいように改造しますが、
そのままでも申し分なく機能してくれそうです。
強度も車、20台分以上持てば文句なし。
構造が簡単なので魔改造し50台以上タイヤ交換できそうですね。
このアイテム、実労働時間を考えれば、コスパも
良いと思います。
- 用途:
- ビード落とし 2台分のタイヤ
ビード落としにジャッキ利用や車の下に置いてなどネットには情報が掲載されていますが、この商品は安価。値段相応の作りであるが簡単に二台分の作業ができました。効率は値段を上回る。ただし、台座側の薄いゴムが一本目で破れとれた。タイヤへのキズ防止のゴムだと思いますが、最初から破れてダメになるパーツであるなら削減して価格に反映すれば良いと私は思います。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 原付タイヤのビート落とし
- 対象商品:
- 88620683
皆さんがレビューしているとおりホイール止めのゴムは一撃でした、
止ねじはロックナットに代わっていていい感じで閉めておくとレバーを
持ち上げたままで止めれるので作業しやすかったです、どうせなら
もっと分厚いゴムでもよいのになと思いました。
当然10インチホイールには届かないので2X4の角材を2本並べて
使用しました、今までタイヤレバーでこじったり靴で踏んで作業して
いましたがあっという間に落とせるので大助かりです。
- 用途:
- バイクのタイヤ交換(ビード落とし)
- 対象商品:
- 88620683
色々評価書かれていますが、ちゃんと使えます。
加工精度も塗装もこんなもんでしょう。ナットも改良されたらしく、ロックナットがセットされてました。ただし土台部分の当てゴムは弱すぎてすぐに千切れてしまいます。タイヤ1本の作業も持ちません。でも、当て木もしくは、丈夫なカーペットなどを下にかませば問題ありません。
リム幅が狭いホイールの場合、ストローク不足でビードが落ち切らないかもしれませんが、その場合も、あて木などをかましてかさ上げすれば問題なく落ちます。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 軽自動車用
- 対象商品:
- 88620683
仕様は15インチとなっていますが、軽自動車サイズの12インチや14インチでも問題なく使用できます。
- 用途:
- 使いやすかったです
- 対象商品:
- 88620683
ネジを取り付けるための穴位置は微妙な箇所がありましたが組立できました。
先人のコメントを見てゴムの付いた部分が下に来るように組み立てると
ギリギリでしたが195/65r15 6.5jのタイヤのビードを落とすことが出来ました。
- 用途:
- ホイールリムからのエア漏れ修理
- 対象商品:
- 88620683
アルミホイールリムからのエア漏れ修理のため、6.0Jのアルミホイールのリード落としに初めて使ってみました。6.0Jでもかなりギリギリでしたが、簡単にリード落とすことができました。組み立ても短時間で、価格も安かったので満足しています。カーメンテナンスのアイテムとして一つ持っているも良いと思います。
- 用途:
- 安くて助かります
- 対象商品:
- 88620683
バイクタイヤのDIY交換で一番の難所がビード落としで、コンクリートの隙間を使いパンタジャッキで押していた頃に比べて作業性は段違いに良くなりました。他の方のレビューにもあるようにゴムパッドが弱く、数回の使用でちぎれてしまったので、リベッターを使い丈夫なゴム板に張り替えました。それを差し引いても他者より圧倒的に安く機能も十分なので満足してます。
- 用途:
- バイクのタイヤ交換に使用
- 対象商品:
- 88620683
バイクのタイヤ交換に使用しました、意外と簡単にホイールとタイヤが外れ助かりました。ありがとうございました。
- 用途:
- バイク部品
- 対象商品:
- 88620683
皆さん書かれてますように、使用するには問題なくビートは落とせます。全体的な作りや精度は値段分と考えれば全然有です。ボルト等は一部手持ちと交換しました。
- 用途:
- バイクタイヤの交換作業
- 対象商品:
- 88620683
組み立て式ですので、使わないときはバラしておけば場所も取りません。一発でビード落とせますから作業時間が短縮できます。手組の必需品です。
- 用途:
- バイクのタイヤ交換
GSXR125のフロントタイヤ交換に使用しました。
リヤタイヤのビード落としで苦労したため購入しました。
あれほど苦労したビードが一発で落ちました。
新タイヤ取付の最後の工程で使用できるかと思いましたが、取り付けには使用できず、タイヤレバーで行いました。
自分でタイヤ交換したい方は、最初から購入した方が良いでしょう。
- 用途:
- DIY自動車タイヤ交換
- 対象商品:
- 88620683
5.5Jのホイールでしたが、幅的にギリ入りました。ベースのゴムがショボいと言う話でしたのでダンボール引いてます。ホイールの淵ギリギリを狙いますが、ダンボールが滑ってホイールが力点側に逃げようとするので、軽く足で支点側にホイールを押しながら外すと上手く落とせました。
- 用途:
- バイクのタイヤ交換に
- 対象商品:
- 88620683
今までタイヤレバーを使ってビート落としをしていましたが、こちらのツールで格段に作業がはかどりました。価格も安く組み立ても簡単でした。
- 用途:
- バイクと軽四のタイヤ交換
とりあえず軽四の155/65/14のサイズでビードは落ちました。
それなりに使えそうなので満足してます!
- 用途:
- タイヤ交換時
- 対象商品:
- 88620683
この値段でこれならば買いです。
15インチからとなっていますがタイヤの下にいたを何枚か重ねれば10インチの原付のタイヤでも簡単に使用することができました。
- 用途:
- 165 55R15のビード落とし
- 対象商品:
- 88620683
他社商品では、なかなかビードが落ちないなどとレビューをよく見掛けますがこちらの商品はどうかな?と半信半疑で購入しましたが、なんなくサラッとビード落としが出来ました。
下の土台ゴムの部分が少し使っただけでモロモロに砕けてしまい、急遽EVAクッションを貼り付け代用しました。
格安だった事もあり、半信半疑でしたがとても良かったです。