合格マルチツールのレビュー

平均満足度 4.58 (26件のレビュー)
商品レビューを投稿する
合格マルチツール ホーザン
ホーザン
669 / 税込 736
技能試験で施工する7つの作業が、これひとつで行えます。 手の平サイズのため女性でも扱いやすく、少ない力で確実に作業できます。 小型のため、工具ケース内・作業机の場所も取りません。
26件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-02-03
用途:
電工実技試験用

レンチは試験で採用するネジメーカーによりサイズが合わない場合があるようですが、公表問題練習時に線を外すのに役立ちました。

株式会社SK.SHIMIZUオート 様2025-05-20
用途:
電気配線の接続

特に必要はないかと・・お守りみたいなものですね。実作業では・・

1人が参考にしています
加藤調査事務所 様2024-03-04
用途:
第2種電気工事士実技試験用
対象商品:
88604346

専用工具を出さなくてもよく時短になり、試験対策に活用できる。

戸谷設計 様2024-09-06
用途:
コンセント交換に使用
対象商品:
88604346

HOZANのこういった工具はよく考えられています。ただ、現場に忘れそうな気がします

幸企画 様2023-09-23
用途:
電気工事試験用
対象商品:
88604346

電気工事試験の施工時の
勉強に役立ちました
無事降格することができました

株式会社木崎工務店 様2022-06-23
用途:
アウトレットボックスのコネクターの締め付け
対象商品:
88604346

サイズがちょうど良く作業性がとても良く狭いところで重宝しています

1人が参考にしています
錦城護謨株式会社 様2021-12-02
用途:
屋内電気配線
対象商品:
88604346

小型で使いやすく 便利な工具です すぐになくしてしまわないようにマグネットを付けたいと思います

3人が参考にしています
有限会社みつやオフィス 様2021-12-13
用途:
電工二種の受験対策
対象商品:
88604346

リングスリーブ小を4本の銅線をまとめるのには非常に有効。ほかの部分にも全く不満はない。

1人が参考にしています
2021-08-06
用途:
電気工事、課題作成時の工具として使用
対象商品:
88604346

電気工事士実技試験の課題作成練習時及び国家検定試験受験時に於いて、
リングスリーブ取り付け作業の配線材料の入線作業がスムーズに加工できて、
時間短縮に繋がりました。

1人が参考にしています
一二三堂 様2021-03-14
用途:
電工二種の技能試験用に購入
対象商品:
88604346

届いたままの状態ではアウトレットボックスのロックナットを回せなかったり、連用器具や引っ掛けシーリングから電線を外す時に使いにくかったり”使えない”と思ったが少し手を加えると使い勝手が向上した。結果として試験の時に机上に出す工具の数と場所の節約になって作業効率がアップした。具体的にはロックナットを廻す部分の外周を削った事、器具から電線を外す時に使うマイナスドライバーの部分を薄くした。

2人が参考にしています
2021-02-05
用途:
電気工事士試験用に購入
対象商品:
88604346

電気工事士試験で持参する工具を減らすため(機能がたくさんあり便利)に購入。結果、軽量化に成功しました。一応はトラブル対応のため他の工具も持参しましたが、机上に置いておく工具をかなり減らせました。また、コンセントに接続したVVF配線を外すのにマイナスドライバーだとコンセントを破損させる可能性があるという危険性を完全回避できるのでその点は気持ち的に楽になった気がします。おかげさまで無事に合格できました。

2人が参考にしています
2021-05-21
用途:
電気工事、課題作成時の工具として使用
対象商品:
88604346

電気工事、課題作成時の工具の1つとして、重宝しています。

2021-03-01
用途:
電気工事士試験のため
対象商品:
88604346

これがあると試験時にマイナス・ペンチ持っていかなくても良いです。
スイッチへの結線外しは形状からもマイナスドライバーより使いやすいです。
どの部分を使用するにしろコンパクトで狭い試験の卓上でも邪魔になりません。

1人が参考にしています
2021-01-12
用途:
実技試験
対象商品:
88604346

主にプライヤーの代わりとして使うために購入。しかし、試験練習中4,5回しか使ってないのに締め付け部分がなめてしまいプライヤーの代わりとして使えなくなってしまった。幸い試験では使わない問題が出て助かったが。マイナスドライバーと比べると確かに作業はしやすかったため、そこについては高評価。小スリーブを差し込む穴も意外と便利

2021-02-05
用途:
電工試験での活用
対象商品:
88604346

2020年度試験に実際に使って問題ありませんでした。また、練習時に器具の再利用に活躍しました。

2021-03-14
用途:
電気工事士 技能試験対策
対象商品:
88604346

持っておくと便利なツールです。
コンパクトで嵩張らないのでお守り程度に、
試験対策用に準備しておくと安心です。

1人が参考にしています
2020-10-28
用途:
電気工事士技能試験の練習
対象商品:
88604346

趣味で電工資格を取得するために技能試験の練習をしていますが
接続本数が多い箇所にリングスリーブを被せるのにかなり重宝します

2020-04-03
用途:
住宅家電、自動車、自転車のメンテナンス時
対象商品:
88604346

多機能で良いと思いますが、スイッチからケーブルを外す時に、
古いスイッチだと固着気味で、大きい円の方を手で持って、力を入れる時、
板厚が少し薄いので、何回も行うと、多が少し痛くなります。
大きい円の方の板厚を、厚めに加工できれば、更に使いや易くなると思います。

1人が参考にしています
2020-04-08
用途:
照明、配線修理
対象商品:
88604346

ドライバーやその他のハンドツールよりコンパクトで、使いやすいし、スマートなので購入しました。HOZANの好きな工具のひとつです。

2020-02-21
用途:
二種電工士受験用、その後は趣味に・・・・
対象商品:
88604346

受験時の時短になると思って購入。プライヤー代わり使えて楽です。

1人が参考にしています