シガーソケット 延長ケーブル 2.8mのレビュー

平均満足度 4.08 (26件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シガーソケット 延長ケーブル 2.8m モノタロウ
車外でも使える12V/24V車に対応したシガー用延長ソケット(蓋付)です。2.8mの延長コードですので幅広くお使いいただけます。シガープラグは通電ランプ付き。蓋付なので使用しない場合はゴミや砂の侵入を防ぎウォータープルーフなので船舶関連でもご使用頂けます。 【用途】電装品の延長ケーブルとして
26件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-16
用途:
車での12V機器使用時の延長

各種の12V機器の使用時に重宝しています。普通車でのタイヤ交換時の延長コードとしても長さが適当で、問題無く使用できています。

1人が参考にしています
2025-11-23
用途:
無線機の電源確保
対象商品:
89982235

セパレート型の無線機の電源確保するため購入しました。これでシガレットから離れたトランクまでケーブルが届きます。

2024-08-18
用途:
2列目シートへの電源供給
対象商品:
89982235

量販店で探しましたが長さが1m程度のものばかりでこちらの商品を選びました。内装の裏に入れていった関係から長さがちょうどよく良い買い物でした。欲を言えば2口のタイプがあれば最高です。今は繋ぎ替えて使用しています。

2024-03-04
用途:
車載延長コードに
対象商品:
89982235

12Vシガーソケットコードの延長に使用。空気入れや、扇風機、いろいろ応用できました。

1人が参考にしています
2022-10-01
用途:
ロングボディ車両のリア用に
対象商品:
89982235

全長5mを超えるバン車両のラゲッジルームに電源が無い為、これを使用しました。2.8mもあるので十分です。大は小を兼ねる=長は短を兼ねて、自由に使用できます。

2022-08-31
用途:
キャンピングカーの居住部分で使用のポータブル電源の走行充電用
対象商品:
89982235

問題なく使用できましたが、走行充電では充電時間がかかることがわかり、次はソーラー充電を検討中

1人が参考にしています
2022-02-05
用途:
トラクターのタイヤへの空気入れ
対象商品:
89982235

トラクターに空気を入れるため、エアーコンプレッサーを購入しましたが、都合により、電源をとる軽トラとトラクター間に距離があるため、延長ケーブルを購入しました。問題なく使用できています。

2022-06-05
用途:
エアコンプレッサーの延長ケーブル用
対象商品:
89982235

タイヤの空気圧調整用に購入したコンプレッサーの電源ケーブルが後輪に対してギリギリだったのでこちらを購入しました。使用感は良いです。

1人が参考にしています
2022-03-09
用途:
ドラレコ取り付け
対象商品:
89982235

ハイエースバンのリヤにドラレコ取り付けに購入。
更に延長ケーブル要したが満足です。

すずむし企画 様2021-08-06
用途:
ケーブル延長
対象商品:
89982235

特に問題なく使用出来ます。今後もMonotaROオリジナル商品の開発をよろしくお願いいたします。

2022-04-29
用途:
ポータブル電源への充電
対象商品:
89982235

過電流が流れたのか、LEDが点灯しなくなった為、ヒューズを確認。ネジ部を緩めてヒューズを抜こうと思ったが、固着して外れなかった。この手の商品全般であるが、プラグとソケットの遊びが多く、緩みやすい。ゴムリング等を入れて対策している。もう少し、製品レベルを上げてほしい。

1人が参考にしています
car-1.jp 栗原商店 様2021-07-14
用途:
トラック用に
対象商品:
89982235

24v用なので購入してみました。非常時のライト用なので使う機会が先になりそうです。造りはしっかりしている方です。経年劣化が気になりますが役にたつことを期待。

1人が参考にしています
2021-01-16
用途:
自動車アクセサリの電源プラグで使用
対象商品:
89982235

車のシガーソケットの深さがあり、通常のアクセサリーソケットでは通電しませんでした。この商品はソケットが長めで通電したので助かりました。

2020-03-09
用途:
12V電源用延長コード
対象商品:
89982235

蓋つきというのが良い。この種の品物に蓋つきはあまりない。

2人が参考にしています
2019-05-19
用途:
クルマで、
対象商品:
89982235

モノはしっかりしています。
出来れば、2つ口タイプが欲しいな。
是非追加を。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

2023-10-12
用途:
エアポンプ電源の延長に
対象商品:
89982235

車載のパンク修理キットや、ホームセンターで買ったエアポンプのコード延長に使っています。しっかりしていて不安なし。

2022-09-02
用途:
ポータブル電源充電用として

1度不良品で交換してもらっているが、交換品も壊れた。ヒューズを交換出来る様になっているが、ヒューズが抜けにくい構造。振動でソケットから抜ける。まともに通電しない以上、買うには値しない製品。まともなシガーソケットオスプラグをどこか出していないかな・・・。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2019-07-06
用途:
自動車用温冷蔵庫の接続用延長コードとして。
対象商品:
89982235

ワンボックス用の車の一番後ろに設置するのに使用、少し長いようでしたが、車の中でも車から外に出しても使えます。

2022-12-15
用途:
先端が外れて車のヒューズが飛んだ

ただ壊れるだけでなくヒューズが飛んだから思い切りマイナス
しばらくショートしてることに気付かなかったダメヒューズ4本犠牲にした

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2019-06-09
用途:
車内用のサーキュレーターの電源延長
対象商品:
89982235

コードの長さは十分でした。コード自体の柔軟性も良く配線処理も簡単でした。ソケットの蓋が常時接続する場合は少し邪魔です。