タイヤゲージ デジタル 大画面LED 溝ゲージ付のレビュー

平均満足度 4.38 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
タイヤゲージ デジタル 大画面LED 溝ゲージ付 モノタロウ
この商品一つでタイヤの空気圧とトレッド(タイヤの溝)の深さもはかる事が出来る便利なタイヤエアゲージです。 空気圧とトレッドともにデジタル表示可能! 大画面のデジタル表記で見やくLEDバックライトの付いており暗い場所でも簡単に確認出来ます。 片手に収まるコンパクトサイズなので持ち運びにも便利です。 【用途】タイヤのメンテナンス作業に。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-06-14
用途:
クルマのタイヤメンテナンス
対象商品:
09888446

表示が大きく断然見易いです。
空気圧と溝の深さの計測を1台で賄えるので
コスパも良いです。

2023-08-19
用途:
タイヤ溝と空気圧の測定
対象商品:
09888446

1つの機材で、2通りの測定が出来る事と、測定値がバックライト付液晶で暗がりでも確認できるのが非常に便利です。この商品しか、ほかに見たことはありません。改善要望といえば、空気圧を計測する口が、本体と同じプラスチックなので永く使っているうちに削れて測定しずらくなる事と、その口の長さが短いので、異形のタイヤホイールの場合、機材の本体がぶつかって計測しずらくなります。改良してほしいです。

1人が参考にしています
2023-10-12
用途:
使えそうです。軽いし、簡単。
対象商品:
09888446

材質的には強いものとは言えそうにないですが、使用方法は簡単。やはりシンプルイズベストです。文字盤もデジタルなら、見やすくてわかりやすいです。値段的にもこれくらいなら買っておいて、使っていけそうな気がします。

2023-03-20
用途:
タイヤ交換時
対象商品:
09888446

タイヤ交換時に元の空気圧を確認するため。定期点検時の空気圧とタイヤ残量確認。
ブレーキパッドは外せば使えそう。
ノギスと違い動きが硬いので数値が保持できます。壁などで0の基準も出す必要がありません。
最小目盛りは0.1㎜です。
電池は入ってないため2032を1個用意する必要があります。

3人が参考にしています
チョコカンパニー 竹中 様2023-05-14
用途:
残圧チェック、空気漏れ確認作業
対象商品:
09888446

タイヤの残圧チェックに使用しているのですが
バルブに押し当てた時漏れが無いので気軽にチェックが出来るので
安心して使用することが出来るので便利に使用しています。

2023-05-17
用途:
タイヤ空気圧測定
対象商品:
09888446

女子がぱっとみてわかるタイヤゲージが欲しいと言うから買いました。つかいやすいそうです

2023-03-14
用途:
タイヤの空気圧調整に使用しています
対象商品:
09888446

コンパクトで画面が大きいく、タイヤの溝もデジタルで測れるのが良い。

2022-12-28
用途:
日々のタイヤの空気圧チェック
対象商品:
09888446

空気圧チェックとタイヤの溝の深さチェックに使用しています。

2021-12-27
用途:
メンテナンス作業
対象商品:
09888446

仕事で毎日使いますが使いやすいです。
特に夜なので文字が大きく、液晶も光るので重宝してます。
ただ車種によっては入りづらいのもあるので(アクアやカローラフィールダー)先がもう少し長いといいなぁと思います。

2020-11-29
用途:
マイカーのタイヤメンテナンス
対象商品:
09888446

液晶ディスプレイが大きいため視認性が良い。ストラップを取り付けることが出来ると更に良い。

2020-04-14
用途:
乗用車の空気圧点検時
対象商品:
09888446

最小目盛(kPa): 1 とありますが、使ってみたところ表示は5kPa刻みのような気がします。
細かい調整には向きませんが、デジタルで見やすいです。

2人が参考にしています
2019-12-24
用途:
車の点検時
対象商品:
09888446

溝ゲージに0,00までの測定ができればなおよくなると思います。画面も見やすく大満足です。

2019-08-20
用途:
メンテナンス
対象商品:
09888446

青いバックライト付で暗くても見やすいですが、個人的には白色のバックライトの方が見やすい。
気になるところは、精度、耐久性がどうなのか。
出来れば、自動電源オフではなく任意で電源のオンオフが出来て、計測結果をすぐリセット出来るボタンがあると良いですね

2019-04-02
用途:
農機具のタイヤ交換時の空気圧測定他
対象商品:
09888446

コンパクト、リーズナブルで非常に使い勝手の良い商品です。使用頻度はまだ少ないですが、耐久性を見て行きたいと思います。

2019-02-05
用途:
お客様えの説明 具体的な数字がわかる為
対象商品:
09888446

色々商品がありますが、値段と機能のバランスで此方にしました。 エアーの圧力測定は少し慣れが必要です。
大型LED画面とオート電源オフが気に入ってます

2018-12-25
用途:
自家用車、社用車、バイク、農機のタイヤ空気圧点検
対象商品:
09888446

エアを多めに入れて少しづつ抜きながら圧力調整をする作業がしにくい。 エア抜きバルブが有ると使い易いと思うが、価格的には難しいのかも。