T型スライドソケットハンドルのレビュー

平均満足度 4.81 (59件のレビュー)
商品レビューを投稿する
T型スライドソケットハンドル SK11
SK11
1,098 / 税込 1,208
スピーディかつトルクフルな作業が可能、分離式のため、持ち運びや収納に便利です。空転可能なフリーターングリップによりスピーディーな作業が可能です。 ハンドルを片側に寄せることで、より力強い作業が楽にできます。ハンドルをスライドさせることで、障害物を避け、隅部作業も可能です。 ハンドルを抜き取れば、エクステンションバーとしても使用可能です。ソケットの差し込む深さで、固定と首振りの任意設定が可能です。 【用途】ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
59件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-15
用途:
マイカーの整備

何の問題も無いしっかりとした商品です。回転を滑らかにするために「潤滑剤」を回転部分に吹き付けました。

2025-09-16
用途:
車両メンテナンス
対象商品:
18484489

特に不具合も無く使いやすいです。
早回し時には重宝しています。

丸山設計 様2025-06-21
用途:
機械組立に使用している。

自動機組立時に使用している。サイズ切替が楽にできて便利です。

2025-03-25
用途:
二輪車のメンテ

おおむね満足ですが、
スライド部分が前後にもスライドしてくれれば、文句ナシです。

2024-10-29
用途:
ボックスレンチのハンドルとして
対象商品:
18484473

棒を掴んだままクルクル回せて使いやすいです。1/4のボックスのうち、農機には10ミリが多用されていて作業がはかどります。ハンドルを抜けば長いエクステンションとしても使えます。

六条 様2024-11-18
用途:
車への部品の組みこみや取り外し

細いが使いやすい 折角なので短いロッドも付けた製品が欲しい

2024-05-25
用途:
四輪・二輪・自転車の整備
対象商品:
18484489

安価で収納もコンパクト、スピーディーな早回しも本締めもという欲張った機能をすべてこなす素晴らしい工具です。
ただ、工具箱に入れて車載していたら早回しのスリーブの綺麗なアルマイトに傷が(涙)
使用に何の支障も無いのですが、綺麗なメッキの仕上げとアルマイトのスリーブの見た目も気に入っていたので心がちょっと凹みました…

2024-04-21
用途:
車両整備
対象商品:
18484489

まず、安価なのに仕上げが良いです。
スリーブ内側に給油すると更に回転がスムースになりました。
普通のTレンチと違いハンドルが取り外せるので収納にも有利です。
作業が捗ります。お勧めです。

2024-03-04
用途:
自動車バッテリー交換時
対象商品:
18484473

ハンドルがスライドで動くため、多様な使い方ができること、ハンドルを外して最上部にソケットレンチをつなぐことができるためエクステンションバーとしても使用できること、ゴールドのパイプ部分をフリーで回すことができるため、早回しがしやすいことなどからとても良い製品でした。
製品の仕上げも上質です。

2024-03-29
用途:
ボルト締め付け
対象商品:
18484489

SK11は低価格なのに作りがよく使用感がいいと感じます、クルクル回るのが作業性を良くしてます

2023-12-07
用途:
耕運機の整備
対象商品:
18484489

コストパフォーマンス、使い勝手がとても良く重宝しています。

2023-01-23
用途:
バイクのメンテ作業
対象商品:
18484489

ハンドル部分が分離できるため持ち運びや収納にとても便利で重宝しています。軸の部分にフリーに回転するグリップが付いているためRMV/INST作業にとても便利です。ハンドルも中央だけでなく片側に寄せることもできて力を入れた作業にも重宝しています。ハンドルを抜くことができて軸だけでもエクステンションバーとしても使用できてとても便利です。 購入して得した思いです。

1人が参考にしています
2022-11-06
用途:
バイクのメンテナンスに使用。
対象商品:
18484489

これは、絶対買いと思い購入、、当たりでした! コストパフォーマンスが最強です! 8ミリボルト程度までなら ある程度の本締めが可能です。 ハンドルの長さを変えて締め具合を調節出来るのもとても便利です! エクステンションバーとしても使えるのも便利。 質感もよく値段と釣り合わない見た目でみあります。 本当に買って良かったーー。

2022-11-08
用途:
バイクメンテ
対象商品:
18484489

ハンドルも持ちやすく回転もスムーズです
ハンドルを左右にスライドできるので、トルクをかけた作業も出来ます。

2022-10-06
用途:
バイクのメンテに
対象商品:
18484473

案外使いやすいですね。最後の締め付けなどに使っています。

2022-06-16
用途:
M6ネジの締め込み
対象商品:
18484473

仮締めまでの回転が楽に回せて手首が痛くなりません
買ってよかったです

2021-12-28
用途:
バイクや自転車のメンテナンス用に
対象商品:
18484489

以前からTレンチはほしいと思っていたのですが、かさばって工具箱に入らないので諦めてましたが、良さそうと思って購入。
ハンドルが外れ、真ん中、端、どちらでも固定できるので普通のTレンチと同様に使用できます。
そして、手に持つ部分が二重になっており回しやすいです。
分解すれば工具箱にスッキリ収まりとてもいいです。

2022-04-03
用途:
車の修理に使用
対象商品:
18484489

回転もスムーズで便利な物です。時間短縮に活躍しています。

2021-12-22
用途:
バイク整備
対象商品:
18484489

サイズ的にも丁度よく、グリップ(?)をもってくるくる回せるので便利です。

2021-12-14
用途:
バイクメンテ用
対象商品:
18484473

手持ちの部分をスライドさせて、力の入れ具合を調節できます。手軽に使える定番工具のひとつに仲間入りです。