PUグローブのレビュー
- 用途:
- 冬場の作業全般
最初は「きつすぎ」と感じたが馴染むと着脱もスムーズで滑り止めも丁度良い。100均モノのようなベタつき感もなく愛用出来ている。
- 用途:
- 軽登山 草刈り
- 対象商品:
- 19619873
本来の仕事の、目的以外の使用をしました
建築を、仕事としてます
ですが、地区の仕事で、草刈り
趣味で、軽登山に、使用しました
満足のいく、使用感でした。
軽登山では、枝、笹、など気にすることなく思いきって使えます。
草刈り機械の、使用も問題なくでした。
軽登山に、おすすめです
- 用途:
- 自動車・二輪車整備
価格も安く素手や軍手を避けたい作業時に必要十分な製品です。
- 用途:
- 電気工事
リピしている商品ですが、まれに不良品があります。
手首のマジックテープ部がちぎれたり、エンボスが一瞬で無くなったり、
特売日にまとめ買いしています。
- 用途:
- 作業時
- 対象商品:
- 19619855
丁度良い大きさで細かい作業にも適している。
滑り止めの加工が早く取れてしまうのが難点。
- 用途:
- 弱電設備工事
- 対象商品:
- 19619855
配線工事及び機器設置工事に使用
耐久度は非常によく私の手のサイズは22~23Cm、
指先(グローブサイズ:M)がぴったりと合いLAN端子および弱電配線加工には
グローブを装着したままスムーズに作業ができます。
コストパフォーマンスが高い。「ロゴ」もないのも最高です。
- 用途:
- 正に機械のメンテに使用しています。
- 対象商品:
- 19619873
毎日の機械のメンテナンスで使用していますが大変重宝して使っていますが、改善案を1つあげるとすれば指先の破れが早いので出来ればもう少し指先に手を加えて貰えたら、完璧です。
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 19619855
機械修理時に使用しております、軍手の様に滑らずぴったりしているので意外と細かいネジも扱えます。
いつもMサイズ使用で此方もMにしましたが問題有りません。サイズ小さめのレビューもありますが当方はぴったりサイズが好みなので良い感じです。
洗濯にも耐久性があり何足かで回せば半年は使えますね。
- 用途:
- 自転車のメンテナンス時
- 対象商品:
- 19619855
街のホームセンターより、かなりリーズナブルな商品です。Mサイズにしましたが、若干小さめかな?という程度で、フィット感は良好です。問題は耐久性ですが、モノタロウマークが入った物と比べてどうなのか?この先、使っていくのが楽しみです!
- 用途:
- 片付け作業、引越し作業等
- 対象商品:
- 19619873
安価で使い易く、何度もリピートしています。ホームセンターで購入するより、ずっとお得です。
- 用途:
- 各種作業用
- 対象商品:
- 19619864
機械の手入れ等に買ってみました。
比較のために、3個セットも買いました。
そちらよりは多少はマシという程度で、耐久性には難ありです。
- 用途:
- 一般作業
- 対象商品:
- 19619873
Lサイズは窮屈で小さかったので、LLサイズを注文。
これはジャストフィット。
耐久性がもう少し有れば 言うこと無し、お買い得です。
- 用途:
- 現場での軽作業時
以前から使用しています。
丸洗いも出来るのでお気に入り商品です。