超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールド スプレーのレビュー

平均満足度 4.92 (25件のレビュー)
商品レビューを投稿する
超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールド スプレー スズキ機工
スズキ機工
4,698 / 税込 5,168
優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。 焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。 メーカー従来製品に改良を重ね、更なるパフォーマンスと瞬時に効果を実感できるものとなります。 【用途】機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。
25件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-10
用途:
自動車ドアヒンジの渋さ解消

車齢29歳のAudi A4 B5のドアヒンジが渋くなって、バネの力でドアが閉まらなくなったためにこちらを使用してみました。整備マニュアル指定のAudi/Volkswagen純正グリスを塗っても、表面にとどまってヒンジ内部に入っていかないためか、ほとんど改善しませんでしたが、こちらをペーパータオルを当てながら多めに吹き込むと、スムーズにバネの力でドアが閉まるようになりました。ペーパータオルが茶色になったので、内部の錆も押し出してくれたようです。
整備マニュアルはグリスを指定しているため、この後、LSベルハンマーグリススプレーも吹いておきました。これで、潤滑性がある程度維持されることを期待しています。

アルテック福井株式会社 様2025-08-18
用途:
サッシのレール等の滑り具合の時

網戸などのサッシのレールの滑りを良く出来てすごく便利です。超極圧潤滑剤というだけあります

カーコンサルタント ツジ 様2025-02-28
用途:
メンテナンス
対象商品:
36728144

動きがまるで違う、金属と金属抵抗の無さが良くわかる!

2024-12-20
用途:
シャッター、引き戸、自動ドア

よく滑ると感じます。効果の持続も数か月続くので、価格は気になりません。

有限会社山南信洲屋 様2024-12-15
用途:
車輌メンテナンス作業

ドアヒンジやスライドレールに使用したが、スプレータイプとは思えないほどの持続力、浸透力で大満足です。

2024-04-03
用途:
ママチャリ(自転車)、ドアの蝶番、あらゆる軸受けの潤滑
対象商品:
36728144

自転車の軸受け、チェーンに刺したら、40年物ママチャリが今までにない走り出しの軽い自転車に変貌!! なんじゃこりゃああー!!!
ゴミ出し行くのが非常に楽しみになりました(笑) 私的に星6つです。

2人が参考にしています
2024-02-28
用途:
自動車、バイクのメンテナンス
対象商品:
36728144

バイクのチェーンなど潤滑性が長持ちして欲しい箇所に使用しています。潤滑性が高いので大満足な商品ですが、使用する箇所には注意が必要です。

2人が参考にしています
2024-03-20
用途:
工作機械の摺動部に
対象商品:
36728144

始業時に摺動面にスプレーしながら一往復カラ作動させます。
フライスの送りがスムーズになります。

1人が参考にしています
2023-11-02
用途:
900ccオートバイのメンテナンス
対象商品:
36728144

ブレーキキャリパーを湯洗浄後、ピストンの揉み出しをするのですが、そのときにシリコーングリスとベルハンマーゴールドをピストン周囲に塗布して行なうと、驚く軽さでピストンが動きます。
それとチェーン。シールチェーンなのでグリスは封入式。よってチェーンルブは汚れを寄せ付けるだけなので塗っていません。代わりにこのベルハンマーゴールドのみ塗布。
チェーンがものすごく軽く、いままでしていた音がしなくなります。あれにはたまげました。
抵抗が減少したため、軽く動くチェーン。パワーロスも減りいいことだらけ。

5人が参考にしています
2023-09-27
用途:
機械やクルマ、バイクにも使える
対象商品:
36728144

バイクのチェーンや車のヒンジなど色々な部分に使えます、農機具の駆動部にも使ってます。 買って間違いないです

1人が参考にしています
2023-08-14
用途:
バイクのメンテナンス時
対象商品:
36728144

アクセルワイヤーの潤滑に使用しましたが、とてもスムーズに動くようになりました。
また使用したいと思いました。

1人が参考にしています
2023-04-16
用途:
エキゾースト周り

浸透性は、やや悪いが少し動くけど齧るボルトなど全く齧る心配無く外せるルーセンだと無理な所も問題では、無く使用出来る手放せない

2022-05-04
用途:
バイク、クルマのメンテナンス
対象商品:
36728144

以前より絶賛され知ってはいましたが、大げさだと思いコスパ重視で他社製品を使っていました。今回どうしても長期潤滑、高性能な物が必要で騙されたと思い購入。
正直笑ってしまいました!ホント少しの量でもしっかりとした潤滑性能です!油分で滑った?感じではなくスルッスルとホントに抵抗感じる事なく不思議な滑らかさ。
購入検討される方は要注意ですよ!
1度使うとハマリますから(笑)

4人が参考にしています
2022-07-16
用途:
自転車の摺動部及び回転部への塗布
対象商品:
36728144

以前より使用しているベルハンマーゴールドを追加補充しました。
値も張りますが間違いない商品だと思います。

2022-05-04
用途:
バイク整備
対象商品:
36728144

初めて購入。
他のサイトのレビューを見て買いました。
とりあえずチェーンに少し吹付けたら、タイヤを手で回した時のカタカタ音が消えて大変驚きました。
また、手に付いた時、メッキパーツについた時の粘着性?が凄い?
これが浸透性なのか?

クラッチワイヤーなどにも今後使用してみます。

2022-07-11
用途:
エンジンの組立て時
対象商品:
36728144

スプレーノズルが折畳式なので無くす事も無く邪魔にならないので使い易いです。潤滑性能が良くネットでの評価が良かったので使用してみました

株式会社澤渡製作所 様2022-06-16
用途:
金型のメンテナンス
対象商品:
36728144

価格は多少効果ですが 製品の摺動性が飛躍的に良くなったので満足しております

有限会社平田屋根工事 様2022-03-30
用途:
オートバイのメンテ

ワイヤーとスロットルグリップ周りに注油したら劇的に滑らかに回るようになりました。満足です。

2022-01-19
用途:
特殊なドアのヒンジメンテナンス時
対象商品:
36728144

非常に滑らかな感じで、細部まで浸透しそうで潤滑剤としての性能は良いと思います。

株式会社 とば産業 様2022-02-10
用途:
オートバイのメンテナンス
対象商品:
36728144

潤滑性は非常に良いと思います。
潤滑の持続性はまだ確認出来ていませんが期待できそうです。
価格が高いので、重要箇所のみに使用してます。