超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールド 原液のレビュー
優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。
焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。
メーカー従来製品に改良を重ね、更なるパフォーマンスと瞬時に効果を実感できるものとなります。
【用途】機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。
2023-04-16
- 用途:
- エンジン
音静かになり気持ち周り方も軽く成るがやはり摩耗は、早くなる10万キロ変化レースでパワー欲しいなら焼き付く寸前一歩手間の軽さになるかもw
1人が参考にしています
2023-02-01
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 36728187
モーターの軸受け部分の摩擦音が他の商品ではなかなか消えなかったのですが、一発で消えました。
後は持続性があるのかを見ていきたいと思います。
2人が参考にしています
2022-05-14
- 用途:
- 車やバイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 36728187
バイクのフロントホィールがスムーズに回らないため、分解しベアリングにベルハンマーゴールドを注油しました。注油前はタイヤを手で空回ししたところ3~4回、回転していましたが、注油後は6~7回転します。
バイクに乗った感想は、加速時に抵抗が減った感じがします。加速感が早くなったように思います。明らかに抵抗は減りました。
3人が参考にしています
2022-01-11
- 用途:
- 社用車のオイル交換時に添加
- 対象商品:
- 36728153
M276エンジン搭載車(V6-3500)に1本全部添加しました。
それまでベルハンマー原液を使用していましたが
ゴールドは、よりノイズ低減・振動低減効果が顕著に感じられました。
3000rpmからの回転フィールも良くなり気持ちよくリミットまで回るようになった印象です。
次回もリピートします。
2人が参考にしています
2023-05-12
- 用途:
- エンジンオイルに添加用として
- 対象商品:
- 36728153
JOG、シグナスX、マジェスティSに使用
エンジンノイズが減りました。
XJRにも入れたいのですがクラッチが滑るようになったら困るので試していないです。
1人が参考にしています
2021-09-09
- 用途:
- 電動機のメンテ、エンジンオイル添加剤、コンプレッサーオイル添加剤、等
- 対象商品:
- 36728169
特になし、自動車用エンジンオイルは最近発売されたようですが、コスパ的にGOLDを
使用オイルに添加して使用している、シール、パッキンを痛めることもなく、問題なく満足している!
1人が参考にしています
有限会社クラフト 様2019-07-12
- 用途:
- 機械の軸受け
- 対象商品:
- 36728153
回転及びスライド部に使用。明らかに音が小さくなり、なめらかな動きとなります。少し高いかなと思いましたがこの性能なら満足です。
1人が参考にしています