デジタル温度計 ペン型のレビュー

平均満足度 3.89 (72件のレビュー)
商品レビューを投稿する
デジタル温度計 ペン型 モノタロウ
モノタロウ
899 / 税込 989
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ(約40分) 【用途】液体、半固体などの温度測定に。
72件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-07-17
用途:
モルタルの温度測定
対象商品:
19856333

デジタル表示の温度も見やすく、値段のわりには満足しています。

2024-07-16
用途:
カーエアコンの温度点検時に使用
対象商品:
19856333

カーエアコンの吹き出し口の温度点検時に使用しています、サイズ感や形状は使いやすいですが、スイッチを押して常温表示のスタートからエアコン吹き出し口の温度の10℃~15℃くらいまで下がるのに随分時間がかかります、1秒くらいで0.1℃~0.3℃くらいづつ下がる感じです。最初から吹き出し口に突っ込んだ状態でスイッチを押せば若干時短にはなりますが、瞬時計測タイプでは無いので少し注意が必要です、しかしコスパは十分に良いかと思います。

1人が参考にしています
2021-07-27
用途:
エアコンの温度測定
対象商品:
19856333

すぐに使いたかったがボタン電池を付属していないため買いに行かないといけないため面倒

2020-03-21
用途:
Bearing圧入時の温度確認
対象商品:
19856333

100℃以上の高温まで測定することができ圧入の昇温確認に役立ちました

2020-03-09
用途:
カスタム
対象商品:
19856333

ヘッドライトの殻割りをする際に使用したいと思います。

2019-11-02
用途:
調理後、食品芯温チェック
対象商品:
19856333

スイッチボタンがもう少し大きければ、、、^^;
基本的には、大満足です。

2024-07-06
用途:
焼豚の中心温度管理に
対象商品:
19856333

最近、何個か購入していますが、70℃から70.7℃の間が表示されません。
製造ロット分全てかも分かりません。

2020-12-05
用途:
料理の温度測定
対象商品:
19856333

100度のお湯を測ってみましたが誤差内で収まっってました。安価なのに問題ありませんでした。

アイエム工房 様2020-03-13
用途:
水温の測定に使おうと思います。まだ未使用です。
対象商品:
19856333

もう少し携帯性が良ければよかったと思います。検温部がちょっと長いかな、

2人が参考にしています
クロダオート 様2023-09-09
用途:
エアコンの吹き出し温度測定
対象商品:
19856333

エアコンの吹き出し風の温度測定に購入しましたが、反応が遅く測定に時間が掛かりすぎです

伊村産業株式会社 様2021-06-15
用途:
水温チェック
対象商品:
19856333

2本頼んで1本は1日で壊れた。安い物には理由がある。

2019-11-11
用途:
恒温槽の温度確認
対象商品:
19856333

校正費用より新品入替が安いので毎年購入しています
安く表示も見易いので良いですね。

2人が参考にしています
2019-06-22
用途:
天ぷら料理
対象商品:
19856333

デジタル表示で瞬時に計測結果が出るので使い勝手がいいです。
また、高温度側は300℃まで表示できるので使用上全く問題ないです。
できれば電池付きでこの値段でお願いします。

2人が参考にしています
医療法人西病院 様2023-02-04
用途:
調理

長時間どころか短時間でも水が侵入します。電池を入れる時にパッキンがついていながらも、本体側面の合わせ目は何の防水もない隙間が開いています。防水性能はゼロなのでそこは改良して欲しいです。
表示の字も小さいですし、電池を入れた後蓋を閉めるのに苦労します。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
本製品は、ステンレス部分のみの防水対応となっております。

菱東漁業 様2019-02-12
用途:
金魚の水槽水温測定他
対象商品:
19856333

水の入れ替えにガラス製棒温度計使ってましたが,折損の恐れあるため,本品購入。ペンケース型保護スリーブは,はめ合いが緩くすぐ外れる。持ち歩くもんでもなしマアーいいかと。値段も安いし。(笑)

2人が参考にしています
2019-03-20
用途:
野菜を発芽させる為の培土の地温計測
対象商品:
19856333

野菜の苗を発芽させる為に培土をポットに入れてタネを蒔きますが、発芽率を高める為には培土の温度が肝心。初心者には何もかもがが初体験で客観的なデータは何よりも頼りになります。この温度計でその貴重なデータが容易に得ることが出来ます。温度計を直接地中に刺せば良いのでしょうが、こちらの方が安直。軽くて扱いやすい。おススメです。

3人が参考にしています
2019-03-20
用途:
温度の確認
対象商品:
19856333

素早く 正確に温度を測れます 電池は付いていませんLR-44ボタン電池です

3人が参考にしています
2022-08-02
用途:
自動車エアコン吹き出し口の温度測定
対象商品:
19856333

価格相応の品質でした。
この個体だけなのか分かりませんが、電池の外径と電池ホルダー接点側のRが合っていないため、電池が落ちない様に蓋を締める必要がありました。

1人が参考にしています
有限会社恵運社印刷 様2021-12-23
用途:
業務用アイロンの設定した温度が正しいか測る
対象商品:
19856333

アイロンの様な金属に当てる場合、先端のとがった所を当てるのか、斜めの部分でも良いのか、棒状の所でも良いのかわからない。

2021-12-23
用途:
水温度計測
対象商品:
19856333

直ぐに壊れました。安かろう悪かろうです。このよな商品が多いです。

3人が参考にしています