両頭 剛彩ビット 5本組のレビュー

平均満足度 4.53 (15件のレビュー)
商品レビューを投稿する
両頭 剛彩ビット 5本組 ベッセル
ベッセル
599 / 税込 659
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-06-15
用途:
住宅修繕作業時
対象商品:
24731569

滑ることもなくスムーズに作業が捗ります。強度も有り、長持ちしそうです。

寺西電気 様2023-04-19
用途:
ドリル使用時
対象商品:
24731587

やはり使い過ぎると先っぽが欠けたり痩せてきます。
軸は太いのでしっかりしてます。

2022-12-04
用途:
家庭でのDIY用
対象商品:
24731587

今まで使っていたホムセンの安売りビットよりカムアウトしないのでいい感触です。インパクトでカムアウトすると先端のエッジが舐めるので、このビットは長い木ネジの+を壊さず作業性がいいし結果的に長寿命です。

2022-08-07
用途:
電動インパクトに
対象商品:
24731587

強度は十分だと思います。しかしスリムタイプに慣れていたのでスリムに戻ります。

2022-02-09
用途:
ドリルネジ(鉄工ネジ)の施工に

薄板でなくアルミの厚板にインパクトで無理やりねじ込む際に使用しました。このビットを使う前に使用していたビットはすぐにビットやネジ山がダメになりましたがこのピットは丈夫でなかなかビット先端がダメになりません。また精度も良いのか、カムアウトしにくいです。ビット、ネジ頭がダメになりにくく、しっかりインパクトのパワーが伝わっているのか、ネジが頭ごと飛ぶこともありました。

佐倉給湯サービス 様2022-03-07
用途:
給湯器取替工事
対象商品:
24731587

色々なビットを使いましたが、食いつきが良くて頑丈です。

2021-07-31
用途:
テクスビス等鉄板同士のビス止め
対象商品:
24731587

トーションビットは落とすとすぐに曲がってしまいこちらのビットは比較的使いやすくこれのみの使用になっています。ただ進めた友人が使用したものが、10っ本程度でビット先が両方飛んでしまい、ねじが二度と取れない状態になってしまいました。品質のばらつきがあるかもしれません。

2021-10-16
用途:
見た目もいい
対象商品:
24731578

見た目もいいし
耐久性もあります。
なかなかビスがなめりません

2021-03-07
用途:
ベッセル

簡単に先端が割れなかった
見た目もいいし、他メーカーの品を
買ってましたが
コレからはこれにします

2020-10-08
用途:
鉄骨用ビス使用
対象商品:
24731587

しっかりとビスにハマるし、何より食いつきがいい。カムアウトしない。

阿部工業 様2019-05-14
用途:
パネル取付時
対象商品:
24731587

ビス頭もなめず、ビット自体も欠けにも強く結構う長持ちをします。

2018-08-26
用途:
建築工事、電気工事等
対象商品:
24731587

ダイハード鋼(最高硬度HRC62)で、強くしなやかなで耐久性は抜群。精緻(せいち)な刃先加工で高い嵌合性を実現。刃先部分にはメッキや塗装がつかないためネジとの食いつきが良く、さまざまなネジにフィットします。と言うメーカーの謳い文句通り。やっと良いビットに出会えました。ねじなし電線管付属品のネジ切りが出来るビットです。テクスビスもカムアウト起こりません。ねじ山なめません。ここでは書ききれないくらいすばらしいです。但し、材質が柔らかいビスはねじ山がなめます。全て完璧と言うわけには行かないようですが、其処は、物理的パラドックスが限界点になるのでしょうがないですね。

1人が参考にしています
2020-07-31
用途:
木工作業
対象商品:
24731587

前回、短いの購入、気に入ったので長いのも欲しいと思って、ネジ頭に食いつき良いが、逆に合わないネジも現れた、多分外国製だと思われる。ネジの方が!

1人が参考にしています
2018-09-03
用途:
建築工事、電気工事等
対象商品:
24731587

これまではジョーズビットを使っていましたが、数日もすると、先端が削れてカムアウトし易くなってました。特にステンレスのテクスだと、一日でだめになることもありましたが、当商品は、その様なことが起こらず、食いつきが持続してます。商品受け取りから、今日で9日目ですが、毎日使っているのに未だ最初の一本目(片側)でバリバリ使えてます。驚きです。みんなに知れ渡ったら爆発的に売れ出すこと間違いないですよ。

後閑 照彦 様2020-06-29
用途:
テクスビスの締め付け

最悪です、先端が簡単に割れます。
ベッセルの名が泣きます。