増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)のレビュー

平均満足度 4.65 (972件のレビュー)
商品レビューを投稿する
増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル) モノタロウ
2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。 【用途】機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄
972件中 141~160件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-12-15
用途:
車カスタム、メンテナンス
対象商品:
26243499

基本的に、所有する車のカスタムやメンテナンスは自分でやります。
足周りや、ブレーキ整備などには必須なもので、モノタロウブランドが安く量も多く重宝してます。
永らくお世話になってますが、助かってます。

2024-12-04
用途:
クルマやバイクのメンテナンス時

以前は緑色の缶のものを使っていましたが、今回は増量のこちらを購入してみました。洗浄力に大きな差は感じなかったですが、みなさんがコメントしているように2wayノズルが便利でした。収納時に邪魔にならず使うときに差し込む必要もないのは、かなり良いと感じました。次もこちらを購入します。

2025-04-28
用途:
塗装前の脱脂
対象商品:
26243499

この手の商品はさほど変わりがないのでもっと安ければ尚良し。
企業努力よろしくお願いします!

鮫島事務所 様2025-03-19
用途:
バイクの整備につかってます。

容量も多く、安いので、減るのを気にせずガンガン使えます。

2025-02-04
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
26243499

ワンタッチで噴射口の切り替えができるのでとても便利です。内容量も多くパーツ洗浄にとても良いです。

car TEC'hara 様2025-02-16
用途:
車の整備で
対象商品:
26243499

2wayですと簡単に折れますのでノズルが無くなる心配がなく重宝してます。

三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 様2025-01-08
用途:
鍵穴の洗浄

鍵穴の洗浄用に購入。ノズルの先を鍵穴に入るよう削り噴霧し、埃や金属汚れを洗い流した後、鍵穴用潤滑剤を噴霧。
快適に回るようになりました。

2025-03-12
用途:
車輌メンテナンス、その他クリーニング
対象商品:
26243508

ヘキサン原液と合わせて使用しています。容量があり助かっています。

2025-04-19
用途:
バイク部品の清掃

容量が多くなったような気がする。前はスカスカで軽い感じがしたが、どっしりしていて、良い感じ。

イシバシ 様2025-01-07
用途:
清掃時
対象商品:
26243499

以前より格段に使いやすくなりました。
特にパーツクリーナーはノズルの取り付けが甘いものが多いですが、ノズル付きでこれなら文句ないです

松原商会 様2024-12-02
用途:
自動車整備などに。
対象商品:
26243499

オイル交換で使用しましたがノズルが抜けないので
下回りで大変活躍しています。
モノタロウ商品ではノズルを自分で付けるタイプもありますが勝手に噴射するしノズルが合わない物もあります。今一度、出荷時にノズルサイズの点検をお願いします。此方の商品は完璧なのでこれからはこちらをリピートします。

2025-01-04
用途:
ノズルが良い

普段は中速乾を使ってるのですがノズルが外れたりちょっと邪魔なのでこのノズルのタイプを購入。
洗浄性には問題がなく使えています。

2025-03-26
用途:
メンテナンス

洗浄力に問題なく、容量も多いので、気兼ねなく使える。
ノズルが外れないので、保管も容易。

2025-02-07
用途:
バイクのメンテナンス

容量も多く、とても使いやすいです。非常に満足しており今後も購入したいと思える商品です。

2024-11-18
用途:
脱脂、洗浄
対象商品:
26243499

一般的なパーツクリーナーはスプレーのように噴霧して使うのが一般的ですが自分の場合はノズルを使って作業することが大半ですので、蓋を外してノズルを差す手間が省けます。
ノズルを挿すときに誤って噴射したり、ノズル自体を失くしてしまうこともよくある。
この商品はノズルを起せば即使えるので大変便利です。

2025-01-18
用途:
車・バイク・その他

最近は2wayノズルのものをいろいろ使用している。
今回モノタロウで見つけて価格も安くて助かります。

2024-12-13
用途:
バイクのメンテナンス

バイクには何かと油系の汚れがつきものなので、清掃に使用しています。
吹付がノズル有りとノズル無しを簡単に切り替える事が出来るので、色々な場面で利用できます。
ただ、速乾性がよく吹き付けたところの渇きが早いので、こまめなふき取りが必要となるので、★4にしました。

2024-12-05
用途:
油汚れの洗浄

ノズルが使いやすい形状でとてもよいです。値段はホームセンターと同じくらいでお得です。速乾性と洗浄力のチャートが購入サイトに記載されていて非常にわかりやすいです。

2025-01-14
用途:
ノズルが無くならない
対象商品:
26243499

ノズルを紛失する可能性が無いので助かります
もしも他のスプレーにも付け替え可能だったら嬉しいな

2025-09-29
用途:
メンテ時

メンテ時に大量に使用するので、安価で助かります。
問題なく使用出来ます。