ホイールバランサーのレビュー
- 用途:
- バイクのホイールバランス
- 対象商品:
- 27261134
バイクのホイールバランスの為に購入しました。
組み立てもとても簡単で水平出しも使いやすいです。
ベアリングの固さなどは気になりませんでした。
更に振れ取りもしたいので、ダイアルゲージとマグネットスタンドを追加で購入したいと思います。
どちらもモノタロウブランドで出ている為、非常に助かりますね。
セットで販売してくれると良いのですが、どうでしょうか?
- 用途:
- 180/55ZR17 タイヤバランス
- 対象商品:
- 27261134
簡単に組み立てができました。最初は値段も安く正確に作動するか心配しましたが
全く問題なく使用できました。
- 用途:
- バイクホイールのバランス
- 対象商品:
- 27261134
価格の割に精度がいいと思います。今後もいろんな種類のホイールに使っていこうと思います。
- 用途:
- RZ250RR(29L)のバランス取りに使用しました
- 対象商品:
- 27261134
バイク用ということで購入しましたが、付属のシャフトの直径が少し大きかったため、フロントタイヤには使用できませんでした。リヤは使用できました。商品としては良いと思いますが、フロントに使用できず残念でした。シャフトの太さが記載されていれば購入前に検討できたのですが残念でした。
貴重なご意見ありがとうございます。
シャフト径を追記させていただきました。
- 用途:
- 前輪タイヤの交換作業
- 対象商品:
- 27261134
作業当初に車軸の固定をしっかり出来でおらず少し緩んでいた事と、車軸の受け部分の取り付けを広めに止めていたので、バランスが決まらず四苦八苦しましたが、車軸の固定と軸受間を短い方の固定穴に組み立て直した事で、しっかりバランスが取れました。
- 用途:
- バイクタイヤのDIY交換に使用
- 対象商品:
- 27261134
バイクのタイヤを自家交換しているのでバランスも取りたかったのですが、他社のバランサーは高価で諦めていたところ、モノタロウオリジナルは安価であったので購入しました。他のレビューでは軸受けのベアリングが渋いとの事ですが、回転はホイールベアリングによってされるべきで、バランサーの軸受部は滑らかでなくても良いと思えます。年1程度の使用では分解組み立てによって収納場所をとらないのも良いですね。
- 用途:
- タイヤはめ替え時のバランス取り
- 対象商品:
- 27261134
写真で見た時はあまり丈夫そおには見えなかったので商品が到着するまでは不安でしたが実際手に持った時の重さは剛性の強さを感じました、また実際使った感想ですがスムーズでバランスもしっかりとれてはじめから迷わずこれにしてよかったと感じました、17インチの大きめのタイヤも問題なく使用できたのでこれからも普通に使っていきます、ただホイールにシャフトをセットしてイモネジを締め込んだ時に多少のブレが出ておりそれだけが少し気がかりなところで後は全然問題ない良い商品です。
- 用途:
- 大型バイクのホィールバランス
- 対象商品:
- 27261134
Ninja1000SXのタイヤ交換時(190/50/17)のホィールバランス調整に使用
製品付属のアルミ製シャフトをビリヤードのキューをチェックするように、テーブル上で静かに転がすと僅かに波打つ感じがする。また、このシャフトを乗せる4個のベアリングの動きも渋く、潤滑剤をスプレーして若干動きが良くなった。
赤の塗装面も、下地処理をせず錆の上から塗布したように、表面がザラザラしていて手抜き感否めない。
年に1回程度の使用ならば「及第点の製品」だと思う。
- 用途:
- バイクのホイールバランスに
- 対象商品:
- 27261134
組み立ても問題なく出来、必要最小限の機能はあります。まだ数回の使用ですが、ホイールを回した時に軸がズレる、動くといったことはありませんでした。価格も安く、何に数回の使用なのでこれで十分だと思いました。
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 27261134
スポークホイールの振れ取りのために購入しましたが、支柱が太いのでダイヤルゲージなどがつけやすくていいです。ミニバイクに使えるよう、もう少し細いシャフトもオプションでそろえてくれるとありがたいです。これを使っていずれはリム組にもチャレンジしたいと考えています。
- 用途:
- 車用に使用してみました
- 対象商品:
- 27261134
バイクもあるのですが、車用に買ってみました。カラーは準備しましたが、19インチタイヤもnバランス取れました。
- 用途:
- バイクホイールバランス
- 対象商品:
- 27261134
他の方のレビューにあるようなベアリングや水平調整等の不具合もなく、バランス調整出来ました。製品によって個体差があるのかも知れませんが、この価格では十分ではないかと思います。
- 用途:
- バイクのタイヤのバランスとり・横揺れを直すため
- 対象商品:
- 27261134
商品到着後、直ぐに作業に取り掛かりました。バランスとりは、まあ何とか。横揺れを直すのには、ほぼ標準値までに収まりました。バランスとりは、これからももっと勉強し完全な物にできるよう努力したい。スポークホイル回しが標準で装備されていたら、もっとよいです。
- 用途:
- バイクメンテナンス
- 対象商品:
- 27261134
バイクのホイール「振れ、バランス」調整工具に今回始めて購入。
作りも良く、この価格で有れば十分満足です。
一つお願いが、ボルトを通す穴のバリは取っておいて下さい。
- 用途:
- バイクのメンテ用
- 対象商品:
- 27261134
180-17、120-17サイズでは問題なく使えました。バランスをとるには充分に機能してくれます。