セーフティバルブのレビュー

平均満足度 4.94 (33件のレビュー)
商品レビューを投稿する
セーフティバルブ モノタロウ
モノタロウ
990 / 税込 1,089
セーフティバルブはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。 【用途】コンプレッサーや空気配管等に設置
33件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-02-17
用途:
コンプレッサーの修理
対象商品:
27398867

コンプレッサーのエアー漏れ修理でこちらを使用しました 
コンプレッサーがオフになるまで漏れることもなくしっかり直りました
シール材も付いているので外して付けるだけなのでスパナ1本で交換できました
シール材がある事で締付が少しキツい感じもしますがしっかりシールされているのだと思います

2025-04-12
用途:
コンプレッサー

コンプレッサーのエアー抜きに購入。特に問題なく使用出来ました。

2025-03-10
用途:
コンプレッサーに使用しました。
対象商品:
27398867

問題なく取り付けできました。
高儀コンプレッサーに使用しました。

2025-03-09
用途:
コンプレッサーに使用しました。
対象商品:
27398867

問題なく交換できました。
ガスチェックスプレーで漏れ確認し問題無かったです。

2024-07-28
用途:
家庭用コンプレッサー修理
対象商品:
27398867

使用しているコンプレッサーのリリーフバルブが壊れたので修理しました。
値段が手頃で助かります。

2024-05-02
用途:
コンプレッサーのパーツ取り替え
対象商品:
27398867

空気が漏れるようになったので取り替えましたが、完璧に漏れは止まりました。製品はいいようです。

1人が参考にしています
2024-03-17
用途:
コンプレッサーのバルブが壊れたため
対象商品:
27398867

コンプレッサーのバルブが壊れたためこれを購入しましたが、エア漏れすることなく使えます。

2024-03-16
用途:
OH
対象商品:
27398867

エアーコンプレッサーの圧力が0.7ぐらいで、弁が開いてしまう症状だったので、交換で購入。0.8まで圧力が上がり停止するようになって満足しています。

2024-01-26
用途:
DIY作業用のコンプレッサーの部品補修用に購入。
対象商品:
27398867

エア漏れのシールが塗布済みのため、開封してすぐ取り付け可能です。本体サイズも小さいため、既存のパーツとの干渉も全く無く、取付可能です。

2024-01-13
用途:
コンプレッサーのバルブ交換
対象商品:
27398867

近所に取り扱い店舗がなく困ってましたがさすがはモノタロウさん!
安価でかつ機能に全く問題ありません。

2023-11-13
用途:
携帯エアータンク作成のため
対象商品:
27398867

価格も手ごろで丁度良い。できれば、設定圧力がもう少し低い0.7Mpa程度がある良かった。

石川機械製作所 様2023-01-07
用途:
コンプレッサー 修理。

100Vの1馬力のコンプレッサー の圧力が上がらずの状態だったが、調べてみたら恐らくこの部品交換で直るらしいので購入。あっさり直りました。
ネットで検索で、素人でも情報が取れるありがたい時代と、モノタロウ さんに、感謝します。

3人が参考にしています
2022-08-28
用途:
コンプレッサーのセーフティバルブ交換
対象商品:
27398867

既存のコンプレッサーのセーフティバルブがエアー漏れを起こしたため、交換しました。径が小さいため間にブッシングを入れ取り付けました。エアー漏れがなおりました。

3人が参考にしています
2022-10-10
用途:
コンプレッサーのリリーフ弁として
対象商品:
27398867

スクリューコンプレッサの安全弁が規定圧力に到達する毎に作動。経年劣化で交換が必要とのことでしたが納期遅すぎ!・・・でこれを購入。
思いの外小さかったので取付けに継手が必要でしたが、安いし早いし動作も(多分)問題無いと思います。

高橋商会 様2022-04-03
用途:
工場コンプレッサの安全弁不良の交換

東芝トスコンパッケージ型主に小型車の整備工場向けコンプレッサ内に2個ある安全弁のエアタンクに設置してある方が動作停止圧力前に解放してしまうようになったので交換しました。取り付けが3/8(およそ16mm)でしたが欠品など見付からなかったので(コンプレッサが使えないのはとっても困るので)1/4(およそ13mm)取り付けのこの品にしました。変換ブッシングを別に購入して。内径が細くなるので緊急解放時の空気流量が足りなくなる?と思っていましたが点検解放ですごい量が放出されたので問題はないようだと判断しました。

2022-04-30
用途:
エアーコンプレッサーの部品交換
対象商品:
27398867

エアーがたまりきる直前に安全弁からエアー漏れを起こしたので交換用に購入。
問題なく使用できました。

1人が参考にしています
2022-01-30
用途:
エアーコンプレッサーの修理
対象商品:
27398867

エアーコンプレッサー純正の安全弁がエアー漏れを起こしたけど、純正は廃盤のため修理不可と言われたので此方の商品で代用しました。
取り付けネジ部の寸法と設定圧力さえ間違えなければ何の問題もありません。

2022-04-18
用途:
エアーサブタンク用
対象商品:
27398867

特に問題もなく使ってます。なくても良いですがあった方が安心できるのし安いので助かります

2022-03-07
用途:
DIYいろいろ整備
対象商品:
27398867

エアー品プレッサーの最高使用圧力内なのに噴いてしまうので交換しました、圧力が上がり工具の使用がスムーズになった。

2022-02-01
用途:
メンテナンス
対象商品:
27398867

コンプレッサーのメンテナンスに使用 取り付け問題なしでした。
他にもメンテナンス商品があるので今後も購入予定です。