エアバルブエクステンションのレビュー
エアポンプの差込方向を90度に変更するアダプター。ディスクローター・スポークなどとの干渉により、そのままでは使いにくかったストレートタイプのエアホースに対応。ガソリンスタンドでの空気圧調整や、ホイール径が小さい車種に威力を発揮。
エアバルブエクステンションにホースを装備したホース付きタイプもご用意。(ホース長さ 150mm)
金井 接骨院 様2024-04-14
- 用途:
- バイクの空気入れ
- 対象商品:
- 27499929
大型バイクの空気バルブが短く垂直なので困っていました。
使ってみてやや圧を高めに設定しないと思った圧になりませんでした。バルブがついているので2つになったことからだと思います。
タイヤの交換時に角度のあるバルブに交換したほうがいいと思います。
旭高珠算塾 様2024-04-06
- 用途:
- バイクのメンテナンス用
- 対象商品:
- 27499929
車載工具に入れていたら知人にお願いされリピートになりました、スタンドで空気圧を調整するのにとても便利です
2024-08-16
- 用途:
- バイクのタイヤに空気を入れるとき。
- 対象商品:
- 27499929
ガソリンスタンドなどでバイクに空気を入れるとき。ガソリンスタンドの空気入れ先端ではホイールの内側に当たって入れることができない場合が多いです。
これを使うとどこにも当たることがなくホイールの側面側から空気を入れることができるようになりました。
他の人のレビューではエアバルブエクステンションを外すときに漏れる空気を問題視したりしているけど、実際に使ってみると、どんだけ要領が悪いんだと思ったりします。
コンプレッサー側の空気圧メーターを頼りに空気を入れているのかな?
あの圧力計、精度が悪くて違うガソリンスタンドで空気を入れたら若干空気圧変わるんだけど・・・
外すときに空気が抜けたり、圧力計の誤差も考慮して多めに空気を入れています。
空気を入れ終わったら、いつも使ってるエアゲージで所定の空気圧に調整するので全然問題ないです。
それが、正しい空気の入れ方では?
1人が参考にしています
2020-02-25
- 用途:
- オートバイの空気入れ用。
- 対象商品:
- 27499929
オートバイの空気を入れる時、通常の空気入れ機の先が当たって入れることが出来ないので思案していると、教えてもらった角度付きジョイント。これで簡単に空気管理できます。