シリコンルブDXのレビュー
- 用途:
- 古い車のパワーウインドウの上げ下げのゴムの溝に!
まずノズルが非常に使いやすいです。また安いシリコンより長持ちするので、重宝してます。
- 用途:
- 被服にも使えるよ
- 対象商品:
- 27631109
リピートしてます。長靴履くのに吹いてみました。スポンと入りました。油ではないのでべとつかず、使い道はアイデア次第ですね。
- 用途:
- 室内建具から車のメンテまで
- 対象商品:
- 27631109
廉価な潤滑油で以前はCRC556をよく使用していましたが、臭いがする。ベタベタになって埃を吸う、ゴム等を侵すなどの理由で、ちょっとした潤滑が必要な場合はシリコンスプレーを多用しています。その中でもこの商品はノズルがワンタッチで切替できるのでお気に入りです。細いノズルを無くす心配もありません。
- 用途:
- 金属摺動部分に塗布、プラスティック部分の保護等に
- 対象商品:
- 27631109
各摺動部分に塗布、垂れすぎずにいい感じです。2段階の塗布タイプは使い易いですね。もう少し塗布圧力が強いと、いいと思います。
- 用途:
- 車の樹脂部分のメンテナンス
- 対象商品:
- 27631109
車の樹脂部分の色褪せに良いとYouTubeで見て購入。
塗布は洗車後乾いた状態で使用しました。ムラがでやすいのでたっぷり目に塗布して同じくモノタロウで購入したショップタオルで軽く伸ばせばムラなく塗布できます。塗布前に水垢、汚れなどしっかり落とした方が仕上がりが良いと思います。
- 用途:
- 車の樹脂部のメンテ
- 対象商品:
- 27631109
劣化した外装の樹脂部に使用しました。
車専用で販売されているものよりコスパが高く、効果も十分確認できました。
これからも使用したいと思います。
- 用途:
- ラスペネの代用
- 対象商品:
- 27631109
ワコーズのラスペネよりコスパが良いと感じます。入熱されたネジ緩める際や軽荷重の摺動部はこれに統一しスプレー缶の断捨離しました。リピート購入済み。
- 用途:
- 機械のメンテナンス時に使用
通常のCRCシリコンスプレーより性能が良いが、価格が高い。
- 用途:
- 車の樹脂面の復活
- 対象商品:
- 27631109
本来の使用目的ではありませんが、ユーチューブで見て
やってみました!白茶けた樹脂面が真っ黒になります。
- 用途:
- ガレージシャッター
- 対象商品:
- 27631109
電動シャッターの開閉時に音が出るようになってきたので使用しましたが、ほとんど効果がありませんでした。
値段をケチったのがいけなかったです。 安かろう悪かろうとは言いませんが、購入して後悔しています。
- 用途:
- 車の外装樹脂パーツに塗布
- 対象商品:
- 27631109
ユーチューブで紹介され金額合せの為購入、10年落車の白ボケした外装樹脂パーツ塗布しますと控え目な黒テカが復活しました。降雨後の水弾きもバッチリで青空駐車なので1か月保てば安いものです。
- 用途:
- バイクや車の樹脂部分の艶出し、潤滑に使用
- 対象商品:
- 27631109
今話題の商品だった為、今回初めて購入。普通のシリコンスプレーに比べ、界面活性剤が含まれているとのことで、艶の持ちがよく、耐久性に優れていると思う。しかし、コストの割には、実感できるほどの効果はない。安いシリコンスプレーを多量に使用できる方が自分には合っている為、満足度は普通にした。