バッテリー BL-3 seriesのレビュー

平均満足度 4.56 (142件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バッテリー BL-3 series BM LINK
BM LINK
4,598 / 税込 5,058
お手頃価格でコストパフォーマンス抜群。独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。世界130ヶ国 砂漠地域や極寒地域でも使用されている実績・品質十分のグローバルバッテリー。
142件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-09-08
用途:
交換時期が、きた為。
対象商品:
29150644

価格も安く取り付けもし易くていいです、耐久性は取り付けたばかりでわかりません。

2021-09-06
用途:
軽トラの交換用に
対象商品:
29150644

軽トラのバッテリーが寿命を迎え、交換しました。
有名メーカー品よりも安く、使用には全く問題ありません。

2022-06-03
用途:
交換
対象商品:
29150644

性能費用対効果については問題なし
耐久性能があることを期待します

2021-10-09
用途:
船外機の始動及びチルト
対象商品:
29150644

安価でしたが、充電電圧が高く、船外機の始動が、スムーズに出来ます。

2021-09-10
用途:
車のメンテナンス作業時
対象商品:
29150644

今まで使ってたバッテリーが、五年目に入った為念のために交換見た目は中々いい感じ、耐久性まだ不明。

高田鉄工所 様2021-05-07
用途:
乗用車のバッテリー
対象商品:
29150644

他社の比べましたが、価格がやすく、これにしました。
黒色で高級感があり満足しています。
耐久せいはまだ分かりませんが、不注意で2度もバッテリー上がりもさせたにかかわらず、今のところ問題無く元気に始動できます。

2021-06-28
用途:
軽トラ用
対象商品:
29150644

コスパ最高で取っ手があり、インジケーターも付いてて使いやすい商品でした。

2021-02-03
用途:
軽トラへの交換
対象商品:
29150644

新車から10年無交換でしたが、さすがにこのところの寒さで元気がなくなってきたので交換しました。
元気よくセルが回って気持ち良いですね。
定期的に充電をして長持ちを期待します。

1人が参考にしています
2021-05-03
用途:
40B19L
対象商品:
29150644

セカンドカーの軽用に購入、初期充電を自分で行ってから使用開始しました。
ネットで一番安価な物を探していて購入しましたが4年ぐらい使用したいものです。

2021-04-15
用途:
軽自動車メンテナンス
対象商品:
29150644

全く問題なし  セミフリーメンテナンスで安心 インジケーターも見やすいです。

2021-04-13
用途:
弱ったバッテリーの交換
対象商品:
29150644

購入時の電圧12.9V。
現時点で耐久性は不明であるが、問題なく稼働している。(取り付け後2か月)
取っ手も使いやすい形状。安くて助かります。

2021-03-29
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
29150644

既に交換時期を大幅に超えた4年使ったバッテリーの交換用に購入しました。交換時はバッテリーに取っ手がついており作業しやすく、また、インジケーターもついているので、メンテナンスが楽に行えそうです。

2021-01-20
用途:
安くても
対象商品:
29150644

モノタロウの中で一番安いので買いました。安くても今まで買った物と同じ様に使えています。良い買い物だと思います。

1人が参考にしています
2023-05-04
用途:
車中泊の電源に用いる為に購入。
対象商品:
29150635

車中泊ではエンジンを停止させて就寝します。
しかし、エンジンを停止させた車のバッテリーからTV等の電源を取ることは、電圧不足で再始動時にトラブルの発生が予想されます。 そこで、そのような不具合を防止する為に本バッテリーを購入しました。 TV.DVD,スマホ等電気を使う事が多い方には、予備電源として購入されることをお勧めいたします。

2021-03-25
用途:
予備
対象商品:
29150644

いつもありがとうございます
またよろしくお願いします

2021-03-06
用途:
ハイゼットカーゴに
対象商品:
29150644

補充電して取り付けましたが、問題ないようです。乗らない時期の電圧低下もあまり大きくなく、満足しています。あとは耐久性に期待。

2020-11-19
用途:
軽四バッテリー交換
対象商品:
29150635

4年程使用したバッテリーから交換の為購入。到着時、電圧測定したところ12.6Vと低かったため、補充電し、13.6Vになったので交換。当たり前ですが、始動性もよくなり満足です。
この価格でシールドバッテリーというのが驚きの安さです。
どれくらい持つかわかりませんが、今のところ満足です。

1人が参考にしています
2021-01-04
用途:
除雪機に
対象商品:
29150644

安かったのですが、十分な性能でマイナス6度でも力強く働いてくれています。到着時、12.6vで、直ぐリプレースできました。

1人が参考にしています
2022-04-22
用途:
使用前ですが・・・
対象商品:
29150669

納品しましたが、バッテリーの横置きで納品?密閉?…水漏れしていました。
商品大丈夫ですかね?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は誠に申し訳ございませんでした。ご指摘の件は、担当部署に申し伝えさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします

2021-01-09
用途:
軽自動車 アルトのバッテリー交換用
対象商品:
29150644

お手頃な価格で少し不安でしたが、今の所問題なく使用出来ています。取っ手が付いているので取付けがスムーズにでき大変満足しています。