バッテリー BL-3 seriesのレビュー

平均満足度 4.56 (142件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バッテリー BL-3 series BM LINK
BM LINK
4,598 / 税込 5,058
お手頃価格でコストパフォーマンス抜群。独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。世界130ヶ国 砂漠地域や極寒地域でも使用されている実績・品質十分のグローバルバッテリー。
142件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-12-06
用途:
軽四の交換に。
対象商品:
29150635

モノタロウ最安で入手しましたが、何の不安も無く使用できております。安かろう悪かろうでは無いように思います。

株式会社阪神コンサルタンツ 様2022-03-25
用途:
軽四輪に使用
対象商品:
29150644

安価の割には、今のところ普通に使えます。
商品は、おそらく満充電されていないので、使用前に充電したほうが良いです。
そのままつけると、ちょっと弱い。

2021-02-24
用途:
バッテリー交換

格安です。
2年でバッテリー不良前に交換に踏みきりました。

2021-09-17
用途:
普段のり
対象商品:
29150644

ストック用に購入しました
ありがとうございました
またよろしくお願いします

2020-10-29
用途:
非常用電源
対象商品:
29150644

非常用電源用のバッテリーとして購入しました。
この価格で購入できてよかったです。
使用頻度が少ないので容量的にも大丈夫かと思います。

2020-10-29
用途:
車のバッテリー交換
対象商品:
29150644

到着時の電圧が12.5Vと新品バッテリーとしては若干匹目ですが、普通にエンジンはかかりますし乗っているうちに充電しますので問題は無いかと思います。
この値段であれば中古屋再生バッテリーを使うよりは安心できますので、使ってみて問題が出なければ今後も使います。

2020-11-11
用途:
車のメンテ
対象商品:
29150644

安いのを見つけたので、初めて使用してみました。今のところ問題無しです。様子見て問題なければまた購入します。

2020-10-19
用途:
整備時
対象商品:
29150635

何度か利用してしていますが今の所何の問題もありません、コスパ最高です!この商品モノタロウが最安ではないでしょうか?高性能、大容量にこだわらない方には、保証も長くオススメです!

2020-12-01
用途:
メンテナンス
対象商品:
29150644

急なバッテリー上がり防止で、この値段だったら定期的に交換したいです。

2020-11-16
用途:
車の交換用バッテリー
対象商品:
29150635

まず値段がお値打ち。冬の始動時でも一発でかかり性能に問題なし。40000 km、2年の保証がついているが5年くらいはもってほしい。

2021-12-25
用途:
自家用車
対象商品:
29150644

2020年のクリスマスに購入してから1年経ちましたのでレビューします。
商品到着後低い電流で時間をかけて初期充電を行い、月に1~2度週末に
充電をしています。雪国で自宅ガレージ、毎日往復20kmの通勤と週末のドライブといった感じの使用状況です。寒い時期に交換しましたが、
問題なく一冬を越せました。晩秋から冬にかけてはリモコンエンジンスターターでの始動となるのですが今年10月末に一発でエンジンがかからない事象が発生しました。帰宅後充電を行い翌日は一発エンジン始動。
2週間に1度は確実に充電する事にしましたが、12月に入り一層寒くなると1週間に1度充電してないと一発始動が出来なくなりました。この症状はホムセンで売られているパナソニックの1番安いグレードの4年目位と
同じなので1年でこんな状況になるとは思っていませんでした。キー始動
ではセルモーターが回る時間が長い、リモコンエンジンスターターで
一発始動できないのは安物だから仕方ないのかなと思います。
耐久性のレビューが少ないので、購入者の参考になればと思い投稿しました。耐久性は低いと思うので特に寒冷地での使用はお薦めしません。

15人が参考にしています
納得 Auto Care 様2020-11-26
用途:
お客様対応
対象商品:
29150644

お値打ちで お客様にも 大変喜ばれています。耐久性を拝見します。

ケーズガレージ 様2020-08-18
用途:
修理車に使用
対象商品:
29150644

自動車整備業をしていますが、お安く新品のバッテリーをお客様に提供出来てとても良いです。保証期間も他社で販売されているものと変わらないのでお買い得だと思います。

日本勤労者慰労協会 様2020-08-03
用途:
車両維持
対象商品:
29150644

頑丈な取っ手がついていて交換作業が楽でした。
また、使用年月の記入欄がとりつけBKに干渉しない位置なので、
後々確認しやすいし、振動などで擦れて消えてしまうこともないでしょう。

2021-11-24
用途:
車バッテリー交換用
対象商品:
29150644

まだ使っていないので分からないが、安いので期待はしていない。

2021-06-25
用途:
車両取り付け
対象商品:
29150644

価格もリーズナブルでとても良い商品でしたまた注文したいとおもいます。

2020-10-20
用途:
自家用車のバッテリーに
対象商品:
29150644

バッテリーを交換後、エンジンをかける時の音が滑らかになりました。その他使用についても問題ないですし、価格は安いですが十分な性能です。

2020-10-11
用途:
軽自動車のバッテリー交換
対象商品:
29150644

到着時充電も完了しており直ぐに交換することができました。保証もあるので、耐久性が良ければ次回も注文したいと思います。

丸善産業株式会社 様2020-09-29
用途:
小型フォークリフト用
対象商品:
29150644

念のために呼び充電をしてから使用
気持ち良く1発でエンジンが掛かりました
安いと助かります

2020-10-20
用途:
バッテリー上り対策
対象商品:
29150669

何台も車両を保有しているので、タイミング的なモノでバッテリー上り対策として利用するには安価なモノがありがたいですね