レギュレータ 小型のレビュー

平均満足度 4.69 (42件のレビュー)
商品レビューを投稿する
レギュレータ 小型 モノタロウ
モノタロウ
2,198 / 税込 2,418
小型タイプの減圧弁です。 コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます。 圧力計、ブラケット付 【用途】圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します
42件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
沼里ミシン商会 様2022-04-20
用途:
レギュレーターの劣化交換
対象商品:
31425486

価格も手頃、品物も悪くなさそう。後は耐久性の問題です。

2022-02-03
用途:
圧力調整用
対象商品:
31425486

古いのが機能しなくなり、交換用として使用。問題無く使用出来ました。
カプラーは付いていないので別途購入が必要です。

2021-11-01
用途:
エアーコンプレッサー標準のレギュレータ故障の交換品として
対象商品:
31425486

エアーコンプレッサーを購入して間もない3日目の使用時に標準のレギュレータが故障、メーカーに代替品を無償で送ってもらったものの、それもすぐ故障(本体に亀裂)したため、価格の安い当商品を購入し交換しました。交換後、不具合発生はなく作りもしっかりしていて、Goodです。

2021-05-03
用途:
ガス圧調整
対象商品:
31425486

.1~.2Mpaの圧力調整をしたかった。まだ実際にに作業はしていないが多分うまくいくように思う。

2020-10-13
用途:
古いコンプレッサーの部品交換
対象商品:
31425486

アネスト岩田のブロンコという機種ですが、メーカーで修理対応できないとのことでしたので、この商品でレギュレーターを交換修理しました。
問題なく使用できるようになりました。
ありがとうございました。

2人が参考にしています
2020-12-22
用途:
エアーコンプレッサーの修理
対象商品:
31425486

エアー漏れが発生した10年以上前に購入したコンプレッサーを安価に直す事ができました。

ishigaki 様2020-11-02
用途:
バイクの塗装に
対象商品:
31425486

ガンのエアー調節ご手元で出来て便利です。
特にフレークガンとスプレーガンと交互に使う時に
エアー調節が楽になりました。

2020-10-31
用途:
コンプレッサーの修理
対象商品:
31425486

日立ベビコンの修理に購入しました。良くないレビューの少ないこの商品を選びました。この商品は台湾製でお値段も安いですが、今のところ問題なく使えています。あとは永く使用できたら文句無しです。

技販工業株式会社 様2020-07-28
用途:
機器の修理
対象商品:
31425486

コンプレッサーの減圧弁が壊れたので、交換するために購入致しました。近所のホームセンターに探しに行ったところ、\4,000以上していましたので個乳を致しました。まったく問題無く取付出来て使用しております。大変助かりました。

2020-07-06
用途:
2流体スプレーのエアー圧力調整用
対象商品:
31425486

流量は少ししかいらないのでこのタイプを最初探しましたがエアーレギュレターのみで検索するとヒットせず、通常のレギュレターを当初購入していました。小型で取付相手の強度が高くなくても固定できるので流量がそんなにいらなければこちらで良いと思います。メーカー品にくらべ圧力計のネジにシール材が塗布していない点がマイナスです。まぁシールテープを巻けば済む話なので大したことはありませんが・・・。

2020-10-09
用途:
コンプレッサ-のレギュレ-タ交換
対象商品:
31425486

価格も性能も満足しています。メ-タ-部分は最初からつけてあればさらによかった。

2020-03-02
用途:
コンプレッサーの圧力調整
対象商品:
31425486

なによりコスパに優れている。今回は既設コンプレッサーのレギュレーターが壊れたため代替品として購入。全く問題なく使用できてます。

1人が参考にしています
2020-06-01
用途:
自動車タイヤ等の空気圧調整時
対象商品:
31425486

手持ちのエアコンプレッサーのレギュレーターが調整不能になり購入しました、交換、操作方法も易しく、大変助かりました。

2020-05-03
用途:
競走車のメンテナンス
対象商品:
31425486

持っていいるベビコンにピッタリ、価格、性能に大満足です。

2019-11-15
用途:
エアー工具の調整
対象商品:
31425486

取り付けは円滑に出来ました。動作スムーズで調整も問題ないです。長く使いたいので耐久性が有ると嬉しいです。

オートサービス諏訪 様2020-11-10
用途:
エアツール
対象商品:
31425486

コンパクトかつ低価格で購入できて今後も
購入したいと思っております。

上田屋 様2020-10-12
用途:
レギュレーターが壊れたため交換
対象商品:
31425486

当日出荷を確認して注文。
発送情報を確認すると、何ンと、茨城からの発送です。
急ぎだったので、ダメもとで近くのホームセンタへ …
奇跡的?に1個在庫があったので購入しました。
1日遅れで届いた商品は、予備品として置いています。

2020-10-02
用途:
機械の清掃、タイヤの圧力管理
対象商品:
31425486

圧力計の耐久性がありません。1度交換してもらいましたが、再び壊れました。針のかしめが今一つのようです。
値段は安いので、他の圧力計に交換すれば良いかも。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございません。
今後の品質改善の課題とさせて頂きます。

2019-04-30
用途:
部品交換
対象商品:
31425486

エアーコンプレッサーに装着されているレギュレータが、調整しても正確な数値を示さなくなったため購入しました。良い製品と思います。

2020-04-12
用途:
エアコンプレッサーの修理
対象商品:
31425486

樹脂の部分がどれだけの耐久性があるかが不明だけど高い部品ではないし、問題なく調整できるので満足。