漏水補修用強力自己融着シリコーンテープHDT2のレビュー

平均満足度 4.44 (9件のレビュー)
商品レビューを投稿する
漏水補修用強力自己融着シリコーンテープHDT2 3M(スリーエム)
3M(スリーエム)
2,098 / 税込 2,308
素材に自己融着性があり、巻きつけた後一体化します。また、引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等様々な補修が可能です テープ引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」付き 1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き 高温180℃対応 1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成 本製品を浸漬した溶液は水道水(飲料水)に関する検査を実施済み-厚生労働所告示261号 【使用方法】 テープの楕円印が正円になるまで伸ばして巻きつけます テープ中央の緑色のセンターラインを目安に1/2重ねて巻きつけてください 止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください 【用途】漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-13
用途:
水道配管の補修
対象商品:
33112407

ダメでした!多少マシになった程度!
チーズ(T字配管)からの漏水で、厳しいかな?と思ったら、案の定でした!(泣)
結構大規模は工事を実施して、周辺配管総入れ替えに成りそうです!
口コミに騙されました!残念です!

2024-12-10
用途:
水漏れ防止用

ミストファンの配管に穴があり埋めるために使用。圧力にも耐えるのでいい

アイガ電子工業株式会社 様2023-04-14
用途:
エアー漏れ対策と絶縁作業
対象商品:
33112407

古い配管のエアー漏れが酷いので試しに購入しました。
完全にエアー漏れが止まりました。
また、機械の移動で結線作業をしたので絶縁に使用しました。
使用感は大変良好です。

1人が参考にしています
有限会社オグラ 様2023-05-30
用途:
排水管の補修
対象商品:
33112407

初めての使用だが、簡単に使えた。
どちらを表にすべきか、ちょっと悩んでしまった。
そこまで書いてあるとうれしかった。

2023-05-17
用途:
配管からの漏水対策
対象商品:
33112407

一発で止まった。
延ばしながら巻くのはちょっと難しいが、一応目印になる◯ができるので、力の加減が分かりやすいのが◯。

2020-06-01
用途:
風呂の給湯パイプの破損
対象商品:
33112407

初めにお湯が吹き出した場所は、1本目のテープで完全に止まったが、給湯を始めると、離れた別の場所からお湯が吹き出してしまった。テープを再購入して手当てし、無事に塞ぐ事ができました。

2人が参考にしています
2020-05-22
用途:
埋設配管の補修用に使用
対象商品:
33112407

埋設配管で、部分的に取替ができにくいので、補修用テープがたいへん重宝しました。漏れもなくなり、工事費も最小限で終わることが出来ました。

1人が参考にしています
2019-04-02
用途:
水道パイプ補修
対象商品:
33112407

とても便利な、補修材です。
施工説明も丁寧に表示されていたので助かりました

1人が参考にしています
有限会社なかむらストアー 様2021-01-06
用途:
水道管の微小な水漏れの補修
対象商品:
33112407

水漏れの補修に二重 三重に巻いて一晩たったら完全に固まって 簡単に修復できた