水圧テストポンプ 手動のレビュー
2022-08-21
- 用途:
- 温水暖房配管のメンテナンス
- 対象商品:
- 40637206
温水暖房配管の漏れ試験および、循環液補充に使用しています。
大きさもコンパクトで、住宅の設備程度では、これで十分です。
密閉回路なので、圧力をかける必要があるので、ポンプは必要不可欠です。
3人が参考にしています
2023-04-28
- 用途:
- 水圧試験
- 対象商品:
- 40637206
水を入れるコンテナも含めて、工作油まみれだった。洗剤で洗うなどの処置をしたが、一向にきれいにならず、コンテナに水を溜めると油が浮いてくる。他の同じような製品を使ったことが無いので、これが一般的なのかは分からないが、非常に不満が残る製品である。使う分野にもよるのだが、おススメはしない。
2人が参考にしています
株式会社 石原住宅設備 様2023-03-30
- 用途:
- 一般住宅の耐圧試験に使用します。
- 対象商品:
- 40637206
通常耐圧試験は、1.75/Mpaで使用する為 0~2.5Mpaのゲージを使用しますので、10Mpaの
ゲージでは目盛りが小さ過ぎて使えません。画面上ではゲージの目盛りが確認出来ませんので
使用圧力別のゲージが選択が出来ると良いと思います。
3人が参考にしています
2023-05-15
- 用途:
- 金型の水漏れチェック
- 対象商品:
- 40637206
製品が届きチェックの為、密閉し水圧を上げていくと
2MPaで製品のレバー付け根より水漏れし圧が上がらない
1人が参考にしています
2022-04-12
- 用途:
- 水道の水圧検査
- 対象商品:
- 40637206
買った当初、全然水圧が上がらず、ポンプをばらしてパッキンにグリスを挿したりして何とか使えるようになりました。(2回くらい同様の症状)その後はなんとか使えていますが、やはりちゃんとしたブランドの方がいいと思います。
4人が参考にしています
株式会社ByAy 様2020-10-22
- 用途:
- 耐圧試験
- 対象商品:
- 40637206
測定の為水を入れると薄い油膜が発生し、油分を嫌う試験には不向きであることがわか判りました。
測定後石鹸などで洗浄しないと油の様な匂いが残り清掃が大変でした。
9人が参考にしています
ホームセンター中山 様2019-10-19
- 用途:
- 水道工事のテストに使う
- 対象商品:
- 40637206
値段が安い 使うとき本体のテストも必要です
本体の漏れ 直さないと使えない まずまずです
3人が参考にしています