連結平台車 ミニ 樹脂製 TPR車輪 平行積み・十字積み可能のレビュー

平均満足度 4.18 (57件のレビュー)
商品レビューを投稿する
連結平台車 ミニ 樹脂製 TPR車輪 平行積み・十字積み可能 モノタロウ
軽やかなキャスターで静かに快適走行。 荷物にあわせて自由自在に縦横連結ができるので大変便利です。 あわせてスタッキング(積み重ね収納)も可能で保管の際も場所を取りません。 平行積み・十字積みのいずれも可能です。 4輪自在キャスター採用で移動も楽々です。 【用途】荷物の運搬に
57件中 41~57件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-10-28
用途:
荷物の移動
対象商品:
40700836

安い商品でしたが「軽やかなキャスターで快適走行」の説明を見て購入。自在キャスターのベアリングが悪いのか回転がスムーズでなく残念。

2022-08-09
用途:
小型冷蔵庫の台
対象商品:
61648388

安い日に試しに買ってみた。無理な使い方をしなければ使えそうだ。ゴムタイアなので静かだが、座高が面積に対してちょっと高すぎる。耐荷重は下げても良いので、もう少し小さい車輪が良い。コストダウンのためキャスターのネジが一か所しか止まっていないので、無理すると割れて取れるだろう。地震の多い昨今、1つか2つで良いのでストッパーが付いているとありがたい。

2人が参考にしています
株式会社ヴィータ 様2020-10-25
用途:
ちょっとした物の移動と乗せたままでの保管
対象商品:
40700836

4輪駆動は助かりますが、あまりにも軽く動くので地震等の揺れの時どうかな?トスこそ存廃です。1~2輪だけでもストッパー月の車輪だと有りがたいです。

1人が参考にしています
2021-10-07
用途:
梱包作業
対象商品:
40700836

安くていいですが耐久性が問題です、ゴムのキャスターを含めて、

1人が参考にしています
清算会社株式会社根室ヤマハ商事 様2020-04-01
用途:
For Piling up cargo crates and moving them
対象商品:
40700836

This load-carrying tray is compactly small and light. It would be nice if wheels are a little bit bigger so that the tray can bear more weight twice as much as now!

2020-06-04
用途:
設備工事用の、旋盤の台車として
対象商品:
40700836

もぅ少し、車輪周りの材質を良くしてもらえるとかなり良くなると思います。

対馬プラスチック株式会社 様2021-02-11
用途:
製品運搬
対象商品:
40700836

使用しない時の十字積みが簡単でないことが難点 時間がかかる。
連結できるので 使いかってはいいです。

木下製粉株式会社 様2021-06-24
用途:
コンテナを搬送
対象商品:
40700836

以前平台車 樹脂製 TPR車輪 自在×4を購入、軽くて動きもスムーズで使い勝手が良かったですが、
今回この商品を購入して使用すると動きが少し重い、これは我慢できますが、使っていると
ベアリングの球があちこちに落ちてきます。不安で今は使っていません。

2人が参考にしています
2020-02-14
用途:
作物運び
対象商品:
40700836

小さくて小回りもきくので、狭い作業場でとても使いやすいです。

NPO法人えん 様2019-11-26
用途:
小さくて重い荷物の移動
対象商品:
40700836

価格の割に丈夫そうで安価。小型なので運ぶ荷物は限られるが、小型の重量物の移動には最適。

2021-07-13
用途:
水タンク運搬

キャスターのベアリングの動きが悪く、耐荷重ほぼ一杯だと、滑らない。
道端で、水タンクを落とし大変なことになってしまった。

2人が参考にしています
株式会社澤渡製作所 様2021-06-19
用途:
製品在庫の移動時
対象商品:
40700836

コロコロの動きが悪いものが有る様です。
良いのも有るが。

2021-01-09
用途:
重いものの移動
対象商品:
40700836

60kg程度のものを載せて動かしたら、ベアリングがボロボロと外れてきて床がベアリングだらけになった。連結時にタイヤの接地点よりも外に荷物の荷重点があると、台車が傾いて連結が外れてしまう。そこで、台車を連結せずに離して置き、その上に荷物を置かなければならなかった。そういうわけで、連結機能の意味がなかった。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご購入頂きありがとうございます。均等荷重にはなりますので偏りがあると転倒等の可能性もありますのでご注意ください。

2020-10-29
用途:
機械メンテナンス 部品運搬
対象商品:
40700836

小さいから便利だがキャスター取り付け部が弱い為にちょっと無理するとキャスターが回転しなくなる

MonotaROからの回答

この度はご購入ありがとうございます。耐荷重自体は通常品より少し低めの80kgですのでご注意お願いいたします。

2020-04-15
用途:
発電機の台として使っています
対象商品:
40700836

非常用に買った発電機の置き台として購入しました。発電機は重さが約20kgあり持ち上げて移動させるのが大変でしたが、楽に動かせるようになりました。価格も安く大変満足しています。

2019-08-27
用途:
陳列時
対象商品:
40700836

スムーズで使いやすいです。
今のところすごくよい。ありがとうございました。

2020-05-20
用途:
在庫保管
対象商品:
40700836

注文コード19327053が廃盤になったため、後継品と表示されたコレを買いました。
結論から言うと「これだけみればとても良いつくりです」
ただし、後継品と紹介するなら、説明 に「廃盤品とはデザインも外径寸法も高さも違うので並べられないし繋げられない」説明があってほしかった。
「廃盤理由:メーカーモデルチェンジ」とあるも、「従来のツナゲタロウとは違い海外で製造する事で価格を抑えた」とあったので仕様は同等と勘違いして複数購入してしまいました(説明画面寸法を比べれば違う事はわかるけど…)
廃盤品も数十台買ってたので、後継品もせめて高さが同じだったらなぁと残念な気持ちです。

7人が参考にしています